環境衛生と安全
コネチカット州ブルームフィールドにあるJacobs Vehicle Systemsの拠点はISO 14001:2015認定施設であり、周辺の環境および地域社会の管理について責任ある行動を心掛けています。当社は、環境を保護し、持続させる方法を積極的に追求することにより、生態系への影響の改善に取り組んでいます。エネルギー消費量を削減するための取り組みを継続的に行っているほか、固形廃棄物の60%以上、全廃棄物の95%以上をリサイクルしています。
環境管理方針
当社は、環境とコミュニティの責任ある管理者とみなされることを目指しています。
そして、次のことを約束します。
- すべてのコンプライアンス義務を履行すること。
- 環境の保護と汚染の防止。
- 環境管理システムのパフォーマンスを継続的に改善すること。
- 継続的にリスクを削減すること。
認証
ISO 14001:2015認証のダウンロード(ブルームフィールド)
ISO 14001:2015認証のダウンロード(蘇州)
請負業者と訪問者の安全に関する方針と期待
請負業者は、Jacobsの日常業務において重要な側面を担っています。そのため、弊社はすべての請負業者と訪問者に対し、環境衛生と安全について自社の従業員と同様の基準に従って行動することを期待します。請負業者は、選ばれてから作業を完了するまで、ここに概説されている弊社の請負業者安全プログラムのガイドラインに従わなければなりません。
取引の可能性があるすべての請負業者は、承認済みの請負業者として認められるために、請負業者の安全開示文書に記入して提出する必要があります。この文書がEHS部門に提出されると、プロジェクトの調整を開始できます。
これらすべてのツールは、弊社の環境衛生と安全に関する規則と期待事項を説明し、弊社施設で作業を行うすべての契約社員が安全で生産的な経験をできるようにするため、請負業者に提供されます。
訪問者の安全パスポート
重要な連絡先、環境および安全に関する方針、施設内の地図を請負業者と訪問者に知らせるためのガイダンスおよびトレーニング文書です。
請負業者安全情報開示
高ハザードアセスメント
閉鎖空間への立ち入り、有害な化学物質の取り扱いまたは浄化、高電圧LOTO、火気使用作業、トレンチング・掘削、および落下防止装置の使用を必要とするあらゆる作業を行うすべての請負業者は、これに記入する必要があります。
請負業者に対する環境に関する期待事項
プロジェクトマネージャー、施設マネージャー、またはEHSチームによって、すべての請負業者(および下請け業者)にトレーニングが提供されます。