バイオディーゼルに関する質問への回答については、以下のリストを参照してください。

バイオディーゼル燃料は,一般に脂肪酸メチルエステル(FAME)または脂肪酸エチルエステル(FAEE)として知られています。バイオディーゼルの特性は、ガソリンやガス燃料とは対照的に、ディーゼル燃料の特性に似ているため、圧縮点火エンジンに使用することができます。

公開時点での認定エンジンモデルは以下の通りです。最新の情報については、カミンズ セールス&サービス担当者にお問い合わせください。

 

承認されているエンジンモデルは以下のとおりです。

オンハイウェイ:2007年1月以降に製造されたISX、ISM、ISL、ISV5.0、ISBエンジン。2002年1月以降に製造されたISX CM570。  

オフハイウェイ:2007年1月以降に製造されたQSX、QSM、QSL、QSC、QSB6.7、QSB4.5、QSB3.3エンジン、2007年01月01日以降に製造されたカミンズMerCruiser™船舶用ディーゼルエンジン:Bシリーズ、QSB、Cシリーズ、QSC、QSL、QSM11、QSM G-Drive、QSF3.8

2008年1月1日以降に製造された高馬力オフハイウェイ(Tier 4を除く):QSK78、QSK60、QSK50、K2000E、K50、QSK45、QSK38、K1500E、K38、QST30、QSK23、QSK19、K19。また、船舶用QSK60、QSK50、K50、QSK45、QSK38、K38、QSK19、K19。 

カミンズは、次に列挙されている燃料システムを搭載した上記の高馬力エンジンに対してB20を承認しています:時限式、高圧噴射式、モジュール式コモンレール燃料噴射システム、BOSCHポンプラインノズル。

パラフィン系燃料は、硫黄分と芳香族分が少ないディーゼルの代替燃料です。パラフィン系燃料の原料はさまざまで、最も一般的な原料は、天然ガス、石炭、植物油、動物性油脂です。パラフィン系燃料には、(1)水素化植物油(HVO)、(2)天然ガスを原料とする液体燃料(GTL)、(3)石炭を原料とする液体燃料(CTL)、(4)電力を使用して製造された液体燃料(PTL)などがあります。

植物油脂由来の燃料は、再生可能ディーゼル(RD)または水素化植物油(HVO)と呼ばれることがよくあります。HVOはパラフィン系燃料です。HVOはバイオマス原料から製造されますが、バイオディーゼルではありません。再生可能なディーゼルは、バイオディーゼルや脂肪酸メチルエステルとは異なります。   

パラフィン系燃料には、密度が低く、セタン価が高いという特徴があります。パラフィン系燃料は石油系ディーゼル燃料よりも密度が低く、体積当たりのエネルギー含有量が少なくなるため、燃費が悪くなり、エンジン出力が低下する場合があります。

公開時点での認定エンジンモデルは以下の通りです。最新の情報については、カミンズ セールス&サービス担当者にお問い合わせください。

オンハイウェイ:ISB、ISL、ISF

オフハイウェイ:QSB、QSC、QSL、QSF​​​​​​​

バイオディーゼルは、米国材料試験協会(ASTM)の規格に適合していなければなりません。B100は混合前にASTM D6751に適合していなければならず、完成したB20混合燃料はASTM D7467に適合していなければなりません。 

ASTM D6751のB100に関する仕様が改訂され、コールドソーク試験が追加されました。これは、B100燃料を冷間浸漬してろ過し、製造工程で生じる不純物や不完全な反応を捕らえるためのものです。なお、B100と石油ディーゼルを混合してB20を製造する際の、安定性に関する要件は引き続き有効で重要となっています。

ASTM D7467は、B6~B20の混合バイオディーゼル混合燃料に適用される新しい規格で、酸化安定性の要件が含まれています。この仕様は、カミンズの従来の米国エンジン製造業者協会(EMA)のB20仕様要件に代わるものです。 

ヨーロッパにおけるバイオディーゼルの規格には、EN 14214があります。EN 14214は、欧州標準化委員会(CEN)が定めた規格です(https://www.cencenelec.eu/)。

国際的にも同等のバイオディーゼル規格が求められています。

お客様は、BQ9000の認可を受けた販売事業者からバイオディーゼルブレンドを購入する必要があります。ブレンドに使用されるB100燃料は、BQ9000認証の生産事業者から供給されたものでなければなりません。BQ9000の認定販売事業者および認証生産事業者は、www.bq-9000.orgで確認できます。

ケーススタディ 活動内容

ニュージーランドのJ Swap Contractors社、保有トラック200台にカミンズのエンジンを搭載

見る


すべてのケーススタディを見るには、 ここをクリックする