9NRG57J4MRWT9MN65N7
あらゆる用途に対応する代替燃料技術

カミンズは、脱炭素化に取り組むお客様のパートナーです。教育リソースと個別化されたサポートを通して、当社のチームは継続的に情報を提供し、あらゆる段階でお客様を支援します。代替燃料技術はさまざまな産業において電力供給が可能である一方、車両フリートを持つ企業は目標が競合する場合が多いことを当社は理解しています。そこで当社は、企業のビジネスを前進させる代替燃料技術について、知見を共有します。

代替燃料技術で未来を前進

エンジンや発電機の幅広い要件を満たすために、低炭素からゼロカーボンまで、さまざまなソリューションをご用意しています。

 

製造業に携わる女性

バイオディーゼル

バイオディーゼルは、従来のディーゼル燃料に匹敵する性能を持つ再生可能な生分解性燃料です。
高速道路を走るトラック

水素

水素は、二酸化炭素を放出しないエネルギー源としてますます普及が広がっています。
作物の世話をする農家

HVO​​​​​​​

水素化植物油(HVO)は、再生可能な廃脂質から作られた、ディーゼルに類似する燃料です。
農地

再生可能天然ガス

生分解性物質が分解するとメタンが放出され、そのメタンを収集して再生可能天然ガス(RNG)に転換することができます。

代替燃料のメリットを体験

代替燃料には、環境上の利点以外にも多くの長所があります。それぞれのビジネスにはそれぞれ固有のニーズがあるため、代替燃料を採用することでステークホルダーはそれぞれの優先事項と目的に最も適したソリューションを模索できるようになるでしょう。

環境適合性

バイオディーゼルや再生可能ディーゼルなどの燃料は、二酸化炭素排出量が少なく、生分解性のため毒性がなく、従来の燃料に比べて黒煙の発生も少ない点が特徴です。

パフォーマンスの向上

バイオディーゼルとエタノールのブレン燃料は、非ブレンドの軽油やガソリンと比べてセタンとオクタン価が高く、より優れた性能と加速を実現します。

より長期の保管が可能

推奨使用期限がわずか数ヶ月であるガソリンや軽油とは異なり、一部の代替燃料は無期限の保管が可能です。これには、天然ガス、水素、プロパンといった代替燃料が含まれます。

代替燃料に関するよくあるご質問

化石燃料から代替エネルギーへの切り替えは、ビジネスの脱炭素化に向けた長期的な投資と言えます。最も豊富な元素である水素は、脱炭素化を目指す企業にとって容易に入手できる代替燃料です。加えて、バイオディーゼル、HVO、再生可能天然ガスといったいくつかの代替エネルギーは、燃料選択の柔軟性と、環境や経済性の観点から、適切な組み合わせを選択することができます。 カミンズは、各企業のそれぞれのビジネスが目指す持続可能性やコスト削減といった独自の目標に適うよう、適切な代替エネルギーの選定と、最大限にスムーズな移行をお手伝いしています。

最も広く使用されている代替燃料は天然ガスです。軽油と同様に使用できることから、数十年にわたって自動車に利用されてきました。天然ガスを使用することで、温室効果ガスやNOxや粒子状物質などの汚染物質の排出量削減が可能となります。ごみ収集車、バス、配送トラックなど、都市部で活躍する大型車両への採用が多い燃料です。また、発電や暖房、場合によっては冷却を目的とした高効率コジェネレーションシステムといった定置型アプリケーションでも一般的に使用されています。

カミンズはお客様を支援します。

ビジネスの前進を図るためのトレンド、開発、テクノロジーに関する最新情報をお届けします。

お問い合わせ