Cummins beschäftigt einige der besten Experten in Forschung, Entwicklung und Technik der Branche. Unsere fortschrittlichen, erstklassigen Kraftstoffsystemtechnologien helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Motor herauszuholen.
Cummins verfügt über mehr als 80 Jahre an Erfahrung mit Kraftstoffsystemen in seinen derzeitigen Betrieben in Columbus, Indiana, El Paso, Texas, und Juarez, Mexiko. Wir produzieren und überholen sowohl Einspritzdüsen als auch Common-Rail-Systeme. Cummins erweitert die Fertigungskapazitäten für Kraftstoffsysteme in anderen Regionen der Welt, um zukünftiges Wachstum und Unterstützung in aufstrebenden globalen Märkten zu gewährleisten.
Die neue Produktlinie der Kraftstoffsysteme unterstützt Motoranwendungen mit einem Hubraum von 6 bis 78 Litern. Der Geschäftsbereich Wiederaufarbeitung liefert komplett überholte Produkte, um die Nachfrage nach wiederaufgearbeiteten Motoren und den Bedarf im Außendienst zu decken.
Klicken Sie auf die „blauen" Punkte in diesem interaktiven Fenster und erfahren Sie mehr über die Komponenten des Kraftstoffzufuhrsystems. Klicken Sie auf Tiefer tauchen, um die Details zu erkunden.
Einspritzdüsen spielen eine entscheidende Rolle in modernen Dieselkraftstoffsystemen, insbesondere in solchen, die Common-Rail-Kraftstoffsysteme verwenden. Diese präzisionsgefertigten Komponenten sind integraler Bestandteil des Kraftstoffeinspritzprozesses in Dieselmotoren und gewährleisten eine effiziente Verbrennung und einen optimalen Kraftstoffverbrauch. Als Teil des Kraftstoffsystems arbeiten Einspritzdüsen der Einheit mit Kraftstoffpumpen, Kraftstoffleitungen und Einspritzpumpen zusammen, um Dieselkraftstoff aus dem Kraftstofftank durch primäre und sekundäre Kraftstofffilter zu befördern. Der Prozess beginnt damit, dass eine Transferpumpe Dieselkraftstoff aus dem Kraftstofftank ansaugt, ihn durch den primären Kraftstofffilter und dann durch die Einspritzpumpe leitet. Die Einspritzpumpe setzt den Kraftstoff unter Druck und fördert ihn an die einzelnen Einspritzdüsen, die den Kraftstoff wiederum präzise direkt in den Brennraum jedes Zylinders einspritzen.
Diese Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Leistung von Dieselmotoren dar, da sie eine präzisere Steuerung der Kraftstoffzufuhr ermöglicht und so die Verbrennungseffizienz verbessert. Bei der aufwendigen Konstruktion und Herstellung von Einspritzdüsen kommen fortschrittliche Technologien zum Einsatz, um dieses Maß an Präzision zu erreichen. Neben der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz tragen Einspritzdüsen auch zur Reduzierung von Emissionen und zum Schutz der Motorkomponenten bei. Da Cummins weiterhin Spitzentechnologien für Dieselkraftstoffsysteme entwickelt und anwendet, spielen unsere Einspritzdüsen eine wichtige Rolle bei der Deckung der Nachfrage nach saubereren, kraftstoffsparenderen Motoren.
Common-Rail-Kraftstoffsysteme revolutionieren die Dieseleinspritzung in modernen Motoren und verbessern Leistung, Kraftstoffverbrauch und Emissionskontrolle erheblich. Das Herzstück dieser Systeme sind Common-Rail-Einspritzdüsen, die eine entscheidende Rolle bei der Zuführung präziser Mengen an Dieselkraftstoff in die Brennräume spielen. Bei einer Common-Rail-Konfiguration wird Dieselkraftstoff in einem Hochdruckverteilerrohr gespeichert, das jeden Injektor unabhängig voneinander mit Kraftstoff versorgt. Dieser Ansatz gewährleistet einen konstanten und konstanten Hochdruck und ermöglicht eine präzise Steuerung des Zeitpunkts und der Menge der Kraftstoffeinspritzung. Die Common-Rail-Einspritzdüsen arbeiten mit anderen Komponenten des Kraftstoffsystems wie Kraftstoffpumpen, Kraftstoffleitungen und Filtern zusammen und sorgen so für eine saubere und effiziente Kraftstoffversorgung.
Die Technologie hinter den Common-Rail-Kraftstoffsystemen von Cummins stellt einen Durchbruch in der Konstruktion von Dieselmotoren dar, da sie eine flexiblere und präzisere Kraftstoffzufuhr ermöglicht, was zu einem verbesserten Kraftstoffverbrauch und reduzierten Emissionen führt. Diese Systeme tragen zu einer verbesserten Verbrennungseffizienz bei, indem sie Kraftstoff mit hohem Druck direkt in den Brennraum leiten. Die Entwicklung dieser Systeme ist das Ergebnis umfangreicher Forschung und der Anwendung fortschrittlicher Technologien im Herstellungsprozess. Cummins investiert in diese Technologien, um strenge Emissionsstandards zu erfüllen und Fahrzeuge mit optimaler Kraftstoffeffizienz und Leistung auszustatten.
Wichtige Angebote für Cummins Kraftstoffsysteme
Branchenführende Technologie
Cummins ist mit seinen hochmodernen Kraftstoffpumpen, Einspritzdüsen und Systemen führend in der Branche. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien gewährleistet optimale Effizienz und Leistung und wird dem Ruf von Cummins für Innovation gerecht.
Maßgeschneiderte Lösungen für vielfältige Anwendungen
Unsere Kraftstoffsysteme zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Fähigkeit aus, spezielle Anforderungen für verschiedene Anwendungen zu erfüllen. Ob in Primärkraftstofffiltern, Sekundärkraftstofffiltern oder Kraftstofftanks, wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen mit Präzision.
Vollständig integrierte Lösungen für optimale Leistung
Über eigenständige Komponenten hinaus bietet Cummins hervorragende Bereitstellung vollständig integrierter Lösungen. Dieser ganzheitliche Ansatz optimiert die Motorleistung und den Kraftstoffverbrauch und nutzt die Synergien verschiedener Kraftstoffsystemkomponenten.