Überholungen von Cummins-Hochleistungsmotoren
Warum sollten Sie sich für eine Überholung von Cummins entscheiden?
Sie möchten Ihren Motor von Cummins über seine gesamte Lebensdauer hinweg optimal nutzen. Sie interessieren sich für Änderungen der Motorleistung und Nachrüstungen, die die Wartungsfreundlichkeit und den Kraftstoffverbrauch verbessern können.
Deshalb haben wir in den Aufbau eines Netzwerks hochmoderner Einrichtungen investiert, in denen hochqualifizierte Fachleute arbeiten, deren einziges Ziel es ist, Überholungen von Hochleistungsmotoren in unübertroffener Qualität zu gewährleisten.
Zertifizierte und gesicherte Qualität
- Meister-Überholungswerkstätten sind nach ISO 9001 zertifiziert
- Verwendung von neuen und ReCon®-Originalteilen von Cummins für verbesserte Effizienz und Qualitätsstandards
- Hervorragende Überholungsqualität durch vordefinierten Prozess mit verbesserter Effizienz unter Verwendung modernster Ausrüstung
- Ausführung durch zertifizierte Cummins-Techniker
- Gleiche Qualitätskontrollverfahren/-standards wie bei Neumotoren von Cummins
- Umfassende einjährige Garantie von einem Jahr mit unbegrenzten Betriebsstunden verfügbar
Anzeichen dafür, dass Sie eine Überholung durch Cummins benötigen
- Die Gesamtzahl der verbrannten Gallonen an Kraftstoff überschreitet den normalen Bereich
- Die Leistungsabgabe entspricht nicht mehr den Spezifikationen
- Die Motorölanalyse zeigt übermäßigen Verbrauch
- Die Reparatur- und Wartungshistorie weist auf einen Bedarf hin
- Die Betriebsbedingungen erfordern eine höhere Leistung
Erkennen Sie nun einige dieser Anzeichen?
6-stufiger Überholungsprozess
Jeder Motor, der in unsere Überholungswerkstatt für Hochleistungsmotoren kommt, durchläuft einen sechsstufigen Prozess, der sicherstellt, dass er „so gut wie neu“ funktioniert, bevor er an unsere Kunden ausgeliefert wird.

Schritt 1
Demontage
Jeder Motorkern wird bis zur letzten Schraube und Mutter mit Hilfe automatischer Geräte wie pneumatischen Schlagschraubern, Drehvorrichtungen usw. demontiert. Die Teile werden sortiert und die nicht verwertbaren Teile entfernt, während die verwertbaren Teile der Reinigung zugeführt werden.

Schritt 2
Reinigung
Die Komponenten werden einzeln mit den neuesten automatisierten, nicht-abrasiven Reinigungsmethoden gereinigt, die sicherstellen, dass das Metall nicht beschädigt wird und alle Ablagerungen im Motor entfernt werden. Dies garantiert, dass jedes Bauteil den Qualitätsstandards für die Wiederverwendung im Prozess entspricht.

Schritt 3
Inspektion
Es werden strenge Qualitätssicherungsprozesse befolgt, um sicherzustellen, dass der Motor den ursprünglichen Werksspezifikationen entspricht. Jedes Teil wird mithilfe von hochentwickelten Systemen geprüft. Mit der Magnetpulverprüfung werden beispielsweise Risse aufgespürt, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Jedes Teil, das die Inspektion nicht besteht, wird verschrottet.

Schritt 4
Komponenten
Die Teile, die nicht den Spezifikationen entsprechen, werden auf Präzisionsmaschinen nachbearbeitet, um menschliche Fehler auszuschließen und eine gleichbleibende Qualität und Maßhaltigkeit bei jedem Teil zu gewährleisten. Die Produktionstoleranzen werden mit elektronischen Messgeräten gemessen, um eine beispiellose Genauigkeit zu erzielen. Alle Messvorgänge in der Werkstatt werden in unserem hochentwickelten Mess- und Elektroniklabor überwacht, um eine präzise Kalibrierung zu gewährleisten.

Schritt 5
Wiedermontage
Der Motor wird unter Verwendung von Neuteilen und ReCon-Teilen auf einem computergesteuerten Fließband zusammengebaut, das ausgeklügelte Systeme wie Mutternkanäle, Manipulatoren usw. verwendet. Kritische Verschleißteile wie Kolben, Ringe, Lager, Buchsen, Dichtungen, Filter und Dichtungen werden durch neue Cummins-Originalteile ersetzt. Der Motor wird auf einer einzigartigen Montagelinie gebaut, die von im Werk geschulten Technikern mit150 gründlichen Qualitätskontrollen beaufsichtigt wird.

Schritt 6
Prüfung
Jeder Motor durchläuft eine Reihe von strengen Qualitätsprüfungen, bei denen unter anderem Leistung, Drehmoment und 25 andere wichtige Funktionen geprüft werden. Die Prüfgeräte in unserer Überholungswerkstatt verwenden dieselbe Technologie und Ausrüstung, mit der auch neue Cummins-Motoren getestet werden. Die Motoren werden dann mit einer umweltverträglichen Beschichtung versehen und je nach Anwendung oder Kundenwunsch lackiert.
Der wahre Unterschied
Cummins überholt Ihren Motor in einer kontrollierten Umgebung von Weltklasse, zerlegt ihn bis auf die letzte Komponente, reinigt und prüft ihn und baut dann Cummins-Originalteile ein, um eine unübertroffene Produktqualität zu gewährleisten.
Die Motoren werden gemäß dem hochwertigen Herstellungsverfahren von Cummins von hochqualifizierten Technikern geprüft, um die ursprünglichen Werksnormen zu erfüllen oder zu übertreffen. So wird sichergestellt, dass Sie die Qualität und Zuverlässigkeit erhalten, die Sie erwarten.
Angebot für eine Originalüberholung von Cummins anfordern
Bitte wenden Sie sich an Ihren Cummins-Händler vor Ort, um ein Angebot hinsichtlich der Überholung Ihres Cummins-Hochleistungsmotors anzufordern, oder klicken Sie auf den nachstehenden Link, um ein Angebot online anzufordern.
Auf den Service von Cummins können Sie zählen
0 + Servicestandorte
0 + Händlerstandorte
0 + Länder