Wie funktioniert eine Motorbremse?
Erfahren Sie in unseren Videos, Handbüchern und weiteren Informationen, wie eine Motorbremse funktioniert.
Was ist eine Motorbremse?
Die Jacobs-Motorbremse® (auch bekannt als "Jake-Bremse®") ist ein Motorretarder, der den Motor nutzt, um das Fahrzeug zu verlangsamen und zu kontrollieren. Wenn die Motorbremse aktiviert wird, ändert sie die Funktion der Auslassventile des Motors, sodass der Motor als leistungsabsorbierender Luftkompressor arbeitet. Dadurch werden die Antriebsräder des Fahrzeugs verzögert oder verlangsamt, sodass Sie eine bessere Fahrzeugkontrolle haben, ohne die Betriebsbremsen zu betätigen*. Diese Einsparung führt zu einer geringeren Wartung der Betriebsbremse, kürzeren Auslösezeiten und niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Sehen Sie sich „Wie eine Jake-Bremse funktioniert" an, um die Motorbremse in Aktion zu sehen und herauszufinden, wie man eine Jake-Bremse bedient.
Jacobs Bedienungsanleitung
Um mehr über die Funktionsweise der Jacobs-Motorbremse zu erfahren, laden Sie die vollständige Betriebsanleitung herunter. Das Handbuch enthält nützliche Informationen zur Bedienung einer Jake-Bremse. Zu den Themen gehören Anweisungen zur Verwendung von Fahrer- und Motorsteuerungen, spezielle Anweisungen zum Fahren unter verschiedenen Straßenbedingungen sowie zur Verwendung der Motorbremse bei Fahrzeugen mit ABS, Tempomat und Automatikgetriebe. Das Handbuch enthält auch den empfohlenen Zeitplan für vorbeugende Wartung und Instandhaltung, um den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Jacobs Motorbremse sicherzustellen.
Bedienungsanleitung herunterladen (Englisch)
Bedienungsanleitung herunterladen (Spanisch)
Wenn Sie mehr über die Vorteile der Jacobs-Motorbremse und die neuen Technologien erfahren möchten, die wir anbieten, besuchen Sie unseren Bereich Motorbremse und Ventiltrieb.
*Die Jacobs-Motorbremse ist eine Vorrichtung zur Verlangsamung des Fahrzeugs, keine Vorrichtung zum Anhalten des Fahrzeugs. Es ist kein Ersatz für das Betriebsbremssystem. Die Betriebsbremsen des Fahrzeugs müssen verwendet werden, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen.