Emissionsprüfung
Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden beim Testen unserer Produkte hilft Cummins bei der Entwicklung innovativer und zuverlässiger Lösungen.
Der Wert unserer Emissionsprüfungsprogramme
Strenge Prüfungen
Innovation
Zusammenarbeit
Um unser Markenversprechen von Innovation und Zuverlässigkeit gegenüber unseren Kunden einlösen zu können, müssen wir sicherstellen, dass unsere Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer wie erwartet funktionieren. Zu diesem Zweck identifizieren wir geeignete Kunden und laden sie ein, an verschiedenen Testprogrammen teilzunehmen, um unsere Produkte und deren Übereinstimmung mit den gesetzlichen Testanforderungen zu untersuchen. Unser Testbedarf ist breit gefächert: Wir testen Komponenten wie Turbolader, AGR-Ventile und Abgasnachbehandlungssysteme. Für diese Tests kann es erforderlich sein, dass ein Kunde uns ein ganzes Fahrzeug für einen bestimmten Zeitraum ausleiht.
Tests während der Nutzung
Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Aspekte der Tests und wie wir Kunden für die Teilnahme auswählen. Sie können auch zu den FAQs unten auf der Seite navigieren.
Hersteller-Selbsttest
Wie alle Motorenhersteller, die in den Vereinigten Staaten Produkte verkaufen, ist auch Cummins vom California Air Resource Board verpflichtet, eine ausgewählte Anzahl von Motoren mit hoher Laufleistung zu erwerben und zu testen. Ziel der Tests ist es, zu überprüfen, ob das in das Motorsteuerungsmodul (ECM) integrierte On-Board-Diagnosesystem (OBD) auch bei einem älteren Motor wie vorgesehen funktioniert.
Wenn Ihr Motor die Kriterien erfüllt, nach denen wir suchen, wird sich ein Cummins-Vertreter mit Ihnen in Verbindung setzen.
Kompensation der Teilnehmer:
- Teilnehmer an diesem Programm erhalten einen neuen Austauschmotor und ein Nachbehandlungssystem.
Validierung des Deteriorationsfaktors (DF)
DF-Validierungstests, die von der Environmental Protection Agency (EPA) vorgeschrieben sind, um zu überprüfen, ob die Emissionswerte des Motors am Ende der von der Behörde angenommenen Nutzungsdauer mit denen im Neuzustand vergleichbar sind.
Wenn Ihr Motor die Kriterien erfüllt, nach denen wir suchen, wird sich ein Cummins-Vertreter mit Ihnen in Verbindung setzen.
Kompensation der Teilnehmer:
- Teilnehmer an diesem Programm erhalten eine neue Abgasnachbehandlung und möglicherweise einen neuen Motor
Schwerlasttest (HDIUT)
Das HDIUT-Programm misst die Auspuffemissionen von Kundenfahrzeugen, die in ihrer normalen Arbeitsumgebung betrieben werden. Um diesen Test durchzuführen, verwendet Cummins hochentwickelte tragbare Emissionsmesssysteme, die in die 6,7-15-Liter-Lkw-Motoren der Kunden eingebaut werden. Der Fahrer nutzt das Fahrzeug dann normal. Der Kunde muss den Betrieb seines Fahrzeugs nicht anpassen, um an dieser Form des Tests teilzunehmen.
Sehen Sie sich das Video zur Beschaffung von Schwerlastfahrzeugen im Einsatz an
Kompensation der Teilnehmer:
- Die Teilnehmer erhalten Anreize, die sich im Rahmen der Anreizrichtlinien ihres Unternehmens für die Teilnahme bewegen.
In-use Verification Program (IUVP)
Ihr Ram- oder Nissan-Pickup mit Cummins-Antrieb kann sich für die Teilnahme am Cummins In-Use Verification Program (IUVP) qualifizieren. Das IUVP setzt auf die Bereitschaft der Kunden, ihre persönlichen Fahrzeuge für einen Testzeitraum von zwei bis drei Wochen zur Verfügung zu stellen. Die Fahrzeuge werden getestet, indem das Fahrzeug auf einem Rollenprüfstand befestigt wird, während die Auspuffemissionen gemessen werden. Die Ergebnisse werden an die Environmental Protection Agency (EPA) gemeldet.
Wir zielen auf zwei Hauptkategorien ab:
- Pickup-Trucks mit mindestens 10.000 Meilen und ungefähr 1 Jahren Nutzung
- Pickup-Trucks mit mindestens 50.000 Meilen und ungefähr vier Jahren Nutzung
Vielleicht haben Sie ein Schreiben von einem Dritten wie Automotive Testing and Development Services, Inc. (ATDS) erhalten, der die Kundenwerbung für Cummins IUVP-Tests verwaltet. ATDS ist ein langjähriger Partner von Cummins und kann Ihnen alle Fragen zu diesem Verfahren beantworten.
Kompensation der Teilnehmer:
- Sie erhalten Anreize und einen Leihwagen, um sicherzustellen, dass Sie während des Testzeitraums zuverlässig unterwegs sind.
Sammlung von Daten zur Überwachung der Leistung bei der Nutzung (IUMPR)
Das On-Board-Diagnose-System (OBD), das im Motorsteuerungsmodul programmiert ist, dient zur Überwachung der Motorleistung und ist für verschiedene Betriebsbedingungen ausgelegt. Das California Air Resource Board (CARB) verlangt von Originalherstellern (OEM) wie Cummins, dass sie Daten von Fahrzeugen sammeln und melden, um zu überprüfen, ob die Diagnose wie vorgesehen funktioniert. In einigen Fällen muss sich ein Techniker mit Ihrem Fahrzeug verbinden, um bestimmte Informationen herunterzuladen. Diese Informationen werden zu Berichtszwecken verwendet und der Vorgang hat keine negativen Auswirkungen auf das Fahrzeug oder den Kunden. Die Techniker von Cummins stehen in Kalifornien bereit und sprechen direkt mit den Kunden, um sie um ihre Bereitschaft zu bitten, diese Tests zu unterstützen.
Unabhängige Emissionsstudien
Die Mission von Cummins, eine wohlhabendere Welt anzutreiben, bedeutet, dass wir uns um die Verringerung unserer Umweltauswirkungen kümmern. Wir haben ein tiefes Verständnis für unsere Produkte in allen Phasen ihres Lebens. Dies gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften in über 200 Ländern und hält unser Markenversprechen der Zuverlässigkeit gegenüber unseren Kunden ein. Unsere unabhängigen Emissionsstudien testen eine breite Palette von Produkten, die unter anderem in den Bereichen On-Highway, Off-Highway, Schifffahrt und Stromerzeugung eingesetzt werden. Das Verfahren zur Auswahl der Testartikel variiert je nach Marktsegment, Fahrzeugverwendung und Produktionsvolumen.
Wenn Ihr Cummins-Produkt für eine unserer Studien ausgewählt wird, arbeiten wir mit dem Kundenteam in Ihrer Region zusammen, um Sie direkt zu kontaktieren.
Häufig gestellte Fragen
Wer wird für die Teilnahme an Testprogrammen ausgewählt und eingeladen?
Wenn Ihr Motor die Kriterien erfüllt, nach denen wir suchen, wird sich ein Cummins-Vertreter mit Ihnen in Verbindung setzen.
Muss ich an Abgastestprogrammen teilnehmen?
Nein, die Teilnahme an allen Programmen ist freiwillig.
Warum sollte ich teilnehmen?
Zusätzlich zu den Anreizen, die Sie erhalten, hilft Ihre Teilnahme Cummins dabei, seine Produkte zu verbessern und die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen.
Wie lange werden die Tests dauern?
Die Dauer der Tests kann zwar variieren, aber typischerweise dauern die Tests 1-3 Tage, wobei einige Testfenster bis zu 2-3 Wochen reichen.
Was geschieht mit den während der Tests gesammelten Informationen?
Die für die behördlichen Anforderungen gesammelten Daten werden in die entsprechenden Vorlagen verpackt und an die zuständige Behörde weitergeleitet, wobei die Fahrgestellnummer sowie Jahr, Marke und Modell des Fahrzeugs angegeben werden.
Die für die interne Forschung gesammelten Daten werden von Cummins Engineering ausgewertet.
Wir sind bestrebt, unseren Stakeholdern in ihrem Streben nach intelligenter, sauberer Energie zu dienen, indem wir heute Lösungen anbieten, die die Emissionen senken und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft überbrücken, während wir gleichzeitig die Technologien von morgen entwickeln, die uns zum „Zero“ führen werden.