VALVOLINE – SCHMIERSTOFFE UND FLÜSSIGKEITEN
In Zusammenarbeit mit Valvoline, einem führenden Hersteller von Motorölen, wird Premium Blue bei der Erstbefüllung verwendet und ist der einzige von Cummins empfohlene Schmierstoff für den Anschlussmarkt.
Vorteile der Verwendung von Valvoline Premium Blue:
- Bietet eine überragende Leistung
- Verbesserter Motorschutz
- Ermöglicht längere Ölwechselintervalle
- Reduziert die Wartungskosten
Premium Blue-Motorenöle sind als Originalteil von Cummins in einer Vielzahl von Viskositäten, Leistungsstufen und Gebindegrößen erhältlich.
Schwerlast-Getriebeöl – Schwerlast-Getriebeöle sind für echte Profis konzipiert, um hohe Leistung und Schutz für moderne Getrieben von Schwerlastmaschinen zu gewährleisten
Fette – Mehrzweck- und Spezialfette von Valvoline bieten ausgezeichnete Stabilität und Schutz, was sich direkt in einer überlegenen Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Motors sowie in der Reduzierung der Gesamtbetriebskosten niederschlägt.
Antriebsöle – Antriebsöle von Valvoline gewährleisten eine optimale Leistung und garantieren einen hervorragenden, verlängerten Schutz vor Verschleiß und Korrosion.
Hydrauliköl – Hydrauliköle von Valvoline bieten hervorragenden Verschleißschutz und hohe Leistung
Brems- und Kupplungsflüssigkeiten – Brems- und Kupplungsflüssigkeiten von Valvoline sind wichtig, um ein effektives Bremsen zu gewährleisten.
Schmierstoffe für die Industrie – Industrieöle und -schmierstoffe von Valvoline werden aus Grundölen hergestellt und mit Additiven und Antioxidantien angereichert, um eine hervorragende Schmierung zu gewährleisten, die erstklassige Leistung, Schmierung, Schutz und maximale Effizienz bei extremen Temperaturen und unter rauen Arbeitsbedingungen bietet.
Tectyl – Tectyl-Produkte bieten in erster Linie Schutz vor Korrosion, Feuchtigkeit, Chlorid, Salz, Abplatzen, Abblättern und ungewolltem Abrieb und reduzieren außerdem Schwingungsresonanzen von Metall.
Valvoline Premium Blue 8600™
Das neueste Produkt von Valvoline, Premium Blue™ 8600 15W-40, ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das weltweit von Cummins empfohlen und empfohlen wird und alle On- und Off-Highway-Dieselplattformen von Cummins abdeckt. Premium Blue™ 8600 wurde so formuliert, dass es mit allen früheren Premium Blue-Dieselprodukten™ gemischt werden kann, einschließlich Premium Blue™ 7800 oder Premium Blue™ 8100. Dieses neue Produkt wurde als Upgrade zu Premium Blue™ 7800 und Premium Blue™ 8100 entwickelt. Die fortschrittliche Produkttechnologie kann dazu beitragen, die Motorleistung und Haltbarkeit zu maximieren und somit die Wartungskosten zu senken
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2
Der Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 ist ein Produkt von höchster Qualität, das für den Einsatz in verschiedenen Kraftstoffanwendungen geeignet ist. Es bietet eine verbesserte Oxidations- und Wärmestabilität sowie längere Ölwechselintervalle sowohl für Diesel- als auch für Erdgasmotorenplattformen und vereinfacht so den Betrieb Ihrer Cummins-Maschinen.
Erfolgsgeschichten
Kundenreferenz
Ein Familienbetrieb an der nördlichsten Spitze Schottlands, etwa 100 Meilen von der Nordostküste entfernt.
Das im Jahr 1982 gegründete Unternehmen L&M genießt bei Trawlerflotten, Fährbetreibern und anderen Industriezweigen, in denen seine Kunden tätig sind, den Ruf, „immer einen Schritt weiter zu gehen, um eine Lösung zu finden“, so Direktor Steven Laurenson.
„Die Zusammenarbeit mit Cummins ergab sich nach einem von uns ausgeführten Repower-Auftrag für einen lokalen Trawler, bei dem es zu einem schweren Ausfall des Antriebsmotors gekommen war“, erklärt Laurenson. „Wir haben uns für einen QSK19 entschieden, der sich als sehr leistungsfähiges und zuverlässiges Produkt erwiesen hat. Der größte Cummins-Motor, an dem wir bisher gearbeitet haben, war ein QSK60-Antriebsmotor in einem Ölversorgungsschiff.“
Steven Laurenson empfiehlt Valvoline als Hersteller erster Wahl, wenn es um Schmierstoffe geht.
„Wir halten zwar auch andere Marken auf Vorrat, doch wir sind der Meinung, dass die Empfehlung von Valvoline-Schmierstoffen durch Cummins eine klare Garantie für Spitzenleistungen bietet. Eine Investition in das richtige Öl bietet viele betriebliche Vorteile und spart den Kunden langfristig Zeit und Geld.“
Kundenreferenz
Valvoline Premium Blue spielt eine wichtige Rolle für das expandierende Geschäft von MPD, wie Eigentümer Dennis van Wijlen erklärt:
„Ich verwende das Valvoline-Produkt schon seit 25 Jahren. Es ist ganz einfach das beste von der CES zugelassene Schmiermittel, das auf dem Markt zu finden ist. Wann immer wir auf eine Situation gestoßen sind, in der ein Schiff einen hohen Schmierölverbrauch aufwies, haben wir den Motor gespült und dann mit Premium Blue aufgefüllt, und es trat sofort eine Verbesserung ein.
Wir beziehen den Kunden gerne in den Entscheidungsprozess für einen Wechsel zu Valvoline Premium Blue ein. Wir führen immer eine Analyse des vorhandenen Schmierstoffs durch und zeigen die Kostenvorteile eines Wechsels auf: die längeren Wartungsintervalle, den geringeren Verbrauch und die längere Lebensdauer des Motors.“