Es gibt mehrere gute Gründe, warum Sie einen Standby-Generator für Ihr Haus oder Ihr kleines Unternehmen in Betracht ziehen sollten. Im Falle eines Stromausfalls (z. B. durch Unwetter) trägt ein Standby-Generator dazu bei, Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Und im Falle eines Unternehmens ist die Möglichkeit, Ausfallzeiten zu reduzieren und den Betrieb aufrechtzuerhalten, ein erheblicher Vorteil.
Standby-Generatoren - auch bekannt als Permanent- oder Ganzhausgeneratoren - bieten zuverlässige und effiziente Notstromlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Wenn Sie gerade dabei sind, Ihre Möglichkeiten auszuloten, können wir uns vorstellen, dass Sie ein paar Bedenken haben. Wahrscheinlich suchen Sie einen Generator, der von einem seriösen Unternehmen verkauft und gewartet wird, und möchten die richtige Generatorleistung für Ihre Bedürfnisse ermitteln.
In diesem Artikel werden wir Ihnen helfen, eine wichtige Frage zu beantworten: „Wie groß muss der Generator sein, damit ich mein Haus oder mein kleines Unternehmen bei einem Stromausfall betreiben kann?" Lesen Sie weiter, um einen Überblick zu erhalten, wie Sie den perfekten Cummins Inc. Standby-Generator für Ihre Bedürfnisse finden.
Was ist die Regel für die Dimensionierung von Generatoren?
Wenn es darum geht, die Dimensionierung eines Generators zu verstehen, ist eine wichtige Regel, die man im Hinterkopf behalten sollte, dass der Generator in der Lage sein muss, alles zu versorgen, was Strom benötigt, aber er muss auch zusätzliche Kapazität haben, um die Startleistung der verschiedenen Geräte zu berücksichtigen. Andernfalls könnten Sie sich in einer Situation wiederfinden, in der Ihr Generator einfach nicht mehr ausreicht und Ihr Haus oder Ihr kleines Unternehmen möglicherweise ohne die benötigte Energie dasteht.
Als Nächstes werden wir einen grundlegenden Rahmen für die Berechnung Ihres Energiebedarfs festlegen.
So berechnen Sie die Größe eines Standby-Generators
Im Folgenden finden Sie einen einfachen, dreistufigen Prozess, um Ihre Bedürfnisse und Prioritäten zu ermitteln, die Größe des Generators zu verstehen und die für Sie am besten geeignete Größe zu finden.
Schauen wir uns einmal an, wie dieser Prozess aussieht.
Schritt 1: Grundlegendes zu den Generatorgrößen
Im Folgenden finden Sie eine grundlegende Formel zur Berechnung der Größe des Standby-Generators:
- Erstellen Sie zunächst eine Liste mit allen Gegenständen in Ihrem Haus oder Ihrem kleinen Unternehmen, die im Notfall durch den Generator mit Strom versorgt werden müssen. Dazu gehören alle Dinge, die Strom benötigen und auf die Sie im Falle eines Stromausfalls nicht verzichten möchten. Es ist wichtig, nicht nur die Betriebsleistung, sondern auch die Startleistung zu berücksichtigen, da die meisten Geräte einige Sekunden zusätzliche Leistung benötigen, um in Betrieb zu gehen. Es gibt mehrere Online-Quellen, um den Energiebedarf von Geräten zu ermitteln.
- Addieren Sie die Wattzahlen der einzelnen Geräte. Im Zweifelsfall sollte man den Leistungsbedarf lieber etwas zu hoch ansetzen, denn es ist besser, etwas mehr Leistung als nötig zur Verfügung zu haben, als sich auf einen Generator einstellen zu müssen, der nicht genügend Leistung hat.
- Um die Startleistung grob zu berücksichtigen, addieren Sie die höchste Startleistung zur Gesamtleistung hinzu.
- Um einen Sicherheitsspielraum zu gewährleisten und potenziellen künftigen Bedarf zu berücksichtigen, sollten Sie diese Zahl zumindest mit 1,25 vervielfachen. Die sich daraus ergebende Zahl ist die minimale Generatorkapazität, die Sie berücksichtigen sollten.
Sie können auch unseren Haushaltsgenerator-Dimensionierungsrechner verwenden, um Ihren Strombedarf abzuschätzen.
Schritt 2: Einschätzung Ihrer Bedürfnisse
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Prioritäten verstehen. Es ist zwar wichtig, die richtige Größe und den richtigen Typ des Generators zu wählen, der in Ihr Budget passt, aber es ist auch wichtig zu überlegen, wie Sie den Generator nutzen wollen.
- Muss es in der Lage sein, im Notfall genügend Strom für Ihr Haus oder Ihr kleines Unternehmen zu liefern?
- Haben Sie vor, einen fest installierten Generator zu haben, oder ist Ihnen die Tragbarkeit wichtig?
Die Antworten auf diese Fragen sollten Ihnen helfen, den Kontext für den nächsten Schritt zu ermitteln: die Dimensionierung des Generators und die Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Bedürfnisse.
Schritt 3: Den richtigen Generator finden
Neben dem Generatorgrößenrechner ist unser Online Käuferleitfaden für Heimgeneratoren ein guter Ausgangspunkt, um Ihre Optionen zu erkunden. Cummins bietet drei Haupttypen von Standby-Generatoren an, die für Privathaushalte oder kleine Unternehmen geeignet sind:
- Fest installierte luftgekühlte 13-20 kW Standby-Generatoren für den Hausgebrauch, die bei Bedarf eingeschaltet werden können.
- Fest installierte flüssigkeitsgekühlte 25-150 kW Standby-Generatoren für den Hausgebrauch, die bei Bedarf eingeschaltet werden können.
- Tragbare Hochleistungs-9.500-Watt-Dual-Fuel-Generatoren mit Benzin- oder Propanantrieb, die ein Haus oder ein kleines Unternehmen mit Notstrom versorgen können.
Cummins: Zuverlässige und erschwingliche Standby-Stromlösungen
Wir bei Cummins bauen vielseitige, hochwertige Standby-Generatoren für Privathaushalte und kleine Unternehmen. Lassen Sie sich nicht von ihrer Geräuschlosigkeit täuschen - sie sind leistungsstark und zuverlässig.
Wenn Sie bereit sind, Ihre Optionen zu erkunden, können Sie sich an uns wenden, um eine Vor-Ort-Bewertung anzufordern. Einer unserer autorisierten Händler wird Ihnen helfen, Ihre Bedürfnisse einzuschätzen, verschiedene Generatortypen und -kapazitäten zu bewerten und zu verstehen, wie viel die Installation eines Generators kosten könnte.