Expertentipps zur Dimensionierung Ihres Heimgenerators

Dieser Artikel wurde verfasst von A&A Genpro, Inc., einem Autorisierten Händler von Cummins
Die Richtige Größe für den Standby-Generator von Cummins QuietConnect™ auszuwählen, ist wichtig. Wählen Sie einen zu kleinen Generator und Sie können nicht alle Stromkreise Ihres Heims mit Strom betreiben. Wählen Sie einen Generator zu groß und er ist ineffizient. Während eines Stromausfalls wird mehr Erdgas oder Propan verbraucht als nötig.
Wie führen Sie eine Dimensionierung eines Heimgenerators durch? Nun, Sie müssen etwas Mathematik erledigen.
Bleiben Sie bei mir, und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die Berechnungen machen. Oder wenn Mathematik nicht Ihr Ding ist, können Sie jetzt eine Rettung zahlen und den Generator-Größenrechner verwenden.
Kilowatt
Die Generatoren haben eine Kilowattgröße von 1.000 Kilowatt. Mit "Motoren" wird die Geschwindigkeit des Energietransfers eines Geräts gemessen. Addieren Sie die Leistung jedes Geräts in Ihrem Haus, das Strom zieht, durch 1.000 geteilt wird und das ist die Generator-Größenformel, oder? Nicht ganz.
Laufender Betrieb mit Vs. Start-Leistung
Jedes Gerät in Ihrem Heim, das über einen Motor verfügt (z. B. Ihre Klimaanlage, Ihren Kühlraum oder Ihre Sump-Pumpe), hat zwei Nennleistungsstufen: laufendes Aggregat und Start-Pse. Das liegt daran, dass der Motor beim ersten Anspringen zusätzlichen Strom benötigt. Nach dem Laufen benötigt er weniger Leistung.
Wenn Sie Ihre Motorleistung addieren, müssen Sie die Start-, 60-Prozent-Zahl der motorisierten Geräte einrechnen. Im Allgemeinen sind die Startwellen dreimal so lang wie das laufende System, aber Sie müssen die Kennzeichnung des Geräts überprüfen, um sicherzustellen.
Volt und Ampere auf Leistung umrüsten
Nicht jedes Geräteetikett listet seine Energieübertragungsrate in Prozent auf. Manchmal listen sie den Strombedarf als sogenannte Volt-Ampere (VA) auf. Dies ist nur ein anderer Name für Motoren. In anderen Zeiten listen sie die Volt und Ampere (andere Strommessungen) separat auf. Um die Leistung zu ermitteln, müssen Sie die Volt-Zeiten ampere (V x A = W) bestimmen.
Raum für Erweiterung
Bevor Sie Ihre Berechnungen abschließen, müssen Sie eine Sicherheitsmarge hinzufügen. Möglicherweise kaufen Sie in Zukunft größere Geräte oder neue Geräte. Dies müssen Sie berücksichtigen, bevor Sie Ihren Standby-Generator kaufen. Wenn Sie also die Gesamt Kilowattleistung Ihres Heimbedarfs festgelegt haben, fügen Sie weitere 20 bis 25 % hinzu, um Ihnen die letzte Lastberechnung für den Generator zu ermöglichen.
Einfachere Möglichkeiten zur Berechnung
Für eine ungefähre Schätzungen können Sie den Größenrechner für den Generator verwenden. Aber für die genaueste Dimensionierung ist es am besten, einen Termin mit einem Cummins-Vertragshändler zu vereinbaren, der zu Ihnen nach Hause kommt und Die Berechnungen für Sie macht. Um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, starten Sie die Suche nach dem Cummins-Heimgenerator-Händler.
Vorbereiten für Stromausfälle
Bei der Berechnung Ihres Strombedarfs ist es auch wichtig zu berücksichtigen, wie lange ein Ausfall in Ihrer Region sein kann. Wenn Sie in Küstengebieten leben, die häufig von Hurrikans betroffen sind, erwarten Sie, dass Ihr Generator für lange Stromausfälle verwendet wird. Um Ihren Generator auf längere Laufzeiten vorzubereiten, stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Händler vor Ort zusammenarbeiten, um vorbeugende Wartungsbesuche einzuplanen.
Über A&A Genpro
Wir sind der führende Cummins-Generatorhändler in Houston, Texas, mit einer Erfolgsbilanz bei der Lieferung und Installation von Cummins-Generatoren sowie anderen Generatordienstleistungen. A&A Genpro, Inc. wurde mit der Vision gegründet, premierene Generatordienstleistungen anzubieten, einschließlich der Installation und dem Service aller Marken- und Modellgeneratoren. Die Gründer von GenPro sind langjährige Einwohner von Houston, sie verstehen die Herausforderungen und lebensbedrohlichen Situationen, die durch massive Hurrikans entstehen. Das Generatorunternehmen wurde mit dem Konzept gegründet, sichere Alternativen zur Verfügung zu stellen, um die Gemeinde Houston und das Golfküstengebiet mit erschwinglichen Generatoren zu unterstützen, um Ihr Haus und Ihr Geschäft am Betrieb zu halten. Besuchen Sie unsere Website unter https://aagenpro.com/.