Fallstudien im Bergbau

Cummins im Einsatz

Bergbau ist ein gefährliches Geschäft. Und genau aus diesem Grund steht die Zufriedenheit unserer globalen Kunden und Partner für Cummins immer an erster Stelle.

Von Transportfahrzeugen bis zu Baggern – erfahren Sie mehr darüber, wie Cummins-Produkte in Bergbauanwendungen auf der ganzen Welt im Einsatz sind und warum sich unsere Kunden für Cummins entscheiden.

Gehen Sie bei der Leistung kein Risiko ein. Setzen Sie das Beste ein. Setzen Sie auf Cummins.

Von Cummins angetriebene Bergbauausrüstung im Einsatz
1–6 von 16
Expanding Cummins footprint at Maules Creek Whitehaven Coal, noted for producing high quality thermal and metallurgical coal, has four operating mines in the Gunnedah Basin which achieved run-of-mine (ROM) production of 18.2 Mt in 2023. More than 100 high horsepower Cummins engines are involved in its three open-cut operations, including the Maules Creek operation which is repowering five Hitachi EH3500 haul trucks with 2000 hp Cummins QSK50 MCRS engines.
Im Februar 2018 kaufte ein Kohlebergwerk im Nordwesten von Colorado einen Liebherr R 9400-Bagger für den Einsatz in seinem Bergbaubetrieb. Die an diesem Standort abgebaute Kohle wird direkt an ein angrenzendes 885-Megawatt-Kohlekraftwerk geliefert. Bergwerke in extremen Umgebungen benötigen zuverlässige Motoren für den Antrieb ihrer Bergbauanlagen. Aus diesem Grund hat dieses Bergwerk einen Antrieb von Cummins für seinen Liebherr R 9400-Bagger gewählt.
Bergwerke sind pausenlos in Betrieb, einige davon in den extremsten Umgebungen der Erde. Egal was passiert, der Betrieb muss 24 Stunden am Tag laufen. Im Bergbau können Ausfallzeiten aufgrund eines einzelnen Geräts zum Verlust von Zehntausenden von Dollar führen. Zwei Faktoren sind für ein erfolgreiches Bergwerk entscheidend: die Verfügbarkeit der Anlagen und die Produktivität. Um in beiden Kategorien eine optimale Leistung zu erzielen, brauchen Bergbauunternehmen Partner, die genauso hart arbeiten wie sie selbst.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.