RNG導入のメリットを体験してください
従来の天然ガスや化石燃料に代わるクリーンなRNGは、パフォーマンスと拡張性を維持したままGHGやCO2排出量を削減します。
エキスパートによる再生可能天然ガスの知見とリソースをご覧ください。
当社のチームは、再生可能天然ガスとその利点への理解を広めるために、その先頭に立っています。
保有車両を天然ガスエンジンに切り替えるには
ドライバーの教育、メンテナンス、給油戦略をはじめ、スムーズな移行と効果的な計画へのステップについて解説しています。
現在および将来のRNGの可用性
米国は2040年までに毎年360億GGE相当のRNG生産能力を獲得することが考えられます。これは米国内を走る全ディーゼル車輌の約3分の2に十分な燃料を供給できる量となります。
カミンズのクリーン燃料技術が天然ガス発電に対応
革新的な設計、高い安全性、全国的なサポートネットワークにより、当社はニアゼロエミッションの天然ガスパワートレインでリードしています。
天然ガス自動車の安全上の留意点
カミンズはドライバーの安全性の確保を約束します。当社の内燃機関では、天然ガス技術にふさわしい専用の安全設計を採用しています。
再生可能天然ガスに関するよくあるご質問
RNGは、バイオメタンや、バイオガスのアップグレード版として知られています。生分解性物質が分解するとメタンを放出し、バクテリアが有機物を分解する好気性消化が生じます。このプロセスからバイオガスなどの有機材料が生成され、それを収集して天然ガスに転換します。わずかなクリーンナップと精製工程だけで、バイオガスは熱と電気を生成するようになります。
RNGは生分解性廃棄物から生成されるため、化石燃料とは異なります。これらの生分解性材料が分解するとメタンが放出されます。このメタンを収集し、RNGに転換します。メタンは天然ガスの主成分であるため、RNGは化石燃料由来の天然ガスに代替することが可能となります。
メタンはRNGの主成分であり、従来の天然ガスと化学的にほぼ同じであると言えます。ただしRNGは、下水汚泥や動物の糞尿などといった発酵有機廃棄物に由来するため、カーボンニュートラルである点が特徴です。また、エネルギー源によってはRNGの炭素強度がゼロを下回ることもあります。
エキスパートたちがさまざまな種類の燃料の環境への影響を評価する際には、カーボンネガティブ指数が用いられます。大気中の二酸化炭素(CO2)の量を減らす燃料がカーボンネガティブと見なされます。RNGの炭素強度は、RNGの製造に使用される原料の種類によって異なります。これは、RNGがどこに由来するか、スケール上のその位置とそれがカーボンネガティブと見なされるかどうかに左右されることを意味します。