Powering Today for Tomorrow: カミンズ統合ガス発電機

カミンズ、グローバル電力技術リーダー

Powering Today for Tomorrow: カミンズ統合ガス発電機

世界のエネルギー需要は日々指数関数的に増加しており、それに伴ってクリーンで信頼性の高い資源の必要性が高まっています。天然ガスとカミンズの統合型ガス発電機を入力してください。

現代世界に電力を供給する上で不可欠な要素である天然ガスは、世界のエネルギー生産において石油と石炭に次ぐ第3位にランクされています。この豊富でクリーンな燃料源は、米国のエネルギーと電力の約3分の1を占めており、10年以上にわたって世界をリードする生産者です。

カミンズは、天然ガスが国際的なコモディティになるずっと前からその可能性を認識しており、熱電併給(CHP)に着目した産業用の高馬力、希薄燃焼天然ガス発電機を開発しました。天然ガス発電機としても知られるこれらの統合ガス発電機は、コジェネレーションと呼ばれるプロセスを使用して電気と熱エネルギーの両方を生成し、消費量を削減し、排出量を削減し、総コストを削減します。 

しかし、統合ガスおよびマイクログリッド事業のセールスディレクターであるケリー・サモンズは、これはほんの始まりに過ぎないと言います。統合ガス分野に参入して以来、カミンズの天然ガス発電機はCHP主導の起源から進化し、さまざまな高出力ニーズに対応する汎用性と信頼性の高いソリューションになりました。

「天然ガス発電ソリューションは、熱電併給やコジェネレーション以上の目的で実行可能になりました」とSamons氏は言います。「アプリケーションの範囲は、プライムパワー、ユーティリティから分離されたアイランドモード電力、新たなエネルギー需要や増加するエネルギー需要を満たすためにギャップを埋めるための連続電力、および[緊急]待機電力など、包括的です。」

サモンズ氏によると、カミンズの統合型ガス発電機は、包括的な電力を提供するために、長距離、短距離、およびその間のすべてに対応しています。

「これらの製品は、一年中1日24時間稼働するように設計されています。彼らは最初から堅牢な設計を持っており、それは15年以上続くことを意図しています。したがって、設計機能のライフサイクルは、最初の主要なオーバーホールまたは再構築までの80,000時間に、再構築の寿命を加えたものです。あなたはスペクトルのその端からスタンバイに行きます。予備発電機は、20年間、年間100時間稼働することができます。つまり、100年間で年間20時間であるのに対し、8000年間で年間20時間です。そのため、製品内には、これら2つの両極端のいずれかと、その中間にある多くのものに対応するための汎用性があります。」

また、多彩なパワーには、多彩なアプリケーションも伴います。バックアップから長期使用まで、カミンズの統合型ガス発電機は、施設や大企業にとって重要なコンポーネントであり、特に危機時には、悪天候時に機能し、重要な洪水制御時にポンプ場に電力を供給したり、ディーゼルと組み合わせて医療施設が計画停電に立ち向かったり、単にそれを必要とする場所に柔軟で信頼性の高い電力を提供したりします。 彼らがそれを最も必要とするとき。 

これを可能にするのはシンプルな哲学だとサモンズは言います。 

「それは、製品設計と、開発中の厳格な開発およびテストプログラムの種類から始まります。」

「カミンズはそれをパワー・オブ・ワンと呼ぶのが好きです」と彼は続けます。「カミンズは、エンジンからオルタネーター、コントローラーまで、発電ソリューションのすべてのコンテンツを社内に持っています。これはすべてカミンズの製品であり、プロジェクト開発、プロジェクトの運用、保守、所有権のライフサイクル全体を通じて、すべてカミンズの販売およびサポートネットワークです。」

「これらは、カミンズを本当に際立たせているもののいくつかです」とサモンズは言います。 

「世界のどこに行っても、このサービスはカミンズの事業体から提供され、完全にカミンズの製品となっています。」

地球規模の課題を解決するためのグローバルリソースを活用したグローバルソリューション。それは単なるCHP以上のものです。このようにして、カミンズの統合型ガス発電機は、持続可能な未来の原動力となっています。 

カミンズの統合型ガス発電機の詳細については、https://www.cummins.com/generators/natural-gas をご覧ください

作成担当部署プロフィール

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.、グローバル電力技術リーダー

世界的な電力リーダーであるCummins Inc.は、より豊かな世界を動かすことに尽力しています。1919年以来、私たちは人、物、経済を前進させる革新的なソリューションを提供してきました。カミンズのエンジン、コンポーネント、ディストリビューション、パワーシステム、Accelera™の5つの事業セグメントは、高度なディーゼル、電気、ハイブリッドパワートレインを含む幅広いポートフォリオを提供しています。統合発電システム;後処理、ターボチャージャー、燃料システム、コントロール、トランスミッション、アクスル、ブレーキなどの重要なコンポーネント。バッテリーや電動パワートレインシステムなどのゼロエミッション技術。グローバルなフットプリント、深い技術的専門知識、広範なサービスネットワークにより、お客様のニーズに合わせた信頼性の高い最先端のソリューションを提供し、デスティネーションゼロ戦略でエネルギー移行を通じてお客様をサポートします。私たちは、お客様、投資家、従業員に価値を創造し、教育、公平性、環境というグローバルな優先事項である企業責任を通じてコミュニティを強化します。インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズは、世界中で約67,400人の従業員を擁し、 $22025年の売上高151億6000万ドルに対して1億4000万ドル。

詳細な情報をご希望の場合

技術、製品、ニュース、洞察など、カミンズの最新情報をお届けします。