道路に注意を向けるトラック運転手
再生可能ディーゼルとそのクリーンエネルギーにおける役割

よりクリーンで持続可能な代替燃料への移行は、これまで以上に重視されるようになっています。世界中の産業が気候変動対策に力を入れる中、再生可能なディーゼルとHVOの需要が増大しています。 米国エネルギー情報局(EIA)は 、2025年末を目途に米国の再生可能ディーゼルの年間生産能力が384,000bpd、つまり年間59億ガロンに達する可能性があると予測しています。

HVOは従来のディーゼルと多くの特性を共有していることから、従来のディーゼルとの置き換えやブレンドが容易なドロップイン燃料であると言えます。 このシンプルで効率的な代替燃料への関心が高まるにつれ、当社のチームは企業がデスティネーションゼロへの道を歩み続けることができるよう、HVOへの理解と普及を進め、お客様とそのビジネスを支援します。 

高速道路を走るトラック
よりクリーンなエンジンと
発電機のためのHVO燃料

カミンズはイノベーションの歴史に誇りを持ち、再生可能ディーゼルをシームレスに統合する製品の設計を行っています。当社の車両用エンジンと発電機の製品ポートフォリオは、HVOやR100の利用にあたって多くの場合で改修が不要なため、シンプルかつ容易な再生可能ディーゼルへの移行が可能です。 HVOについての詳細や、HVOと持続可能性目標の達成については当社のエキスパートチームまでお問い合わせください。

ディーゼル燃料からHVO燃料に切り替えるメリット

HVOは、リサイクルされた植物油から製造された再生可能ディーゼル燃料です。従来のディーゼル燃料よりも燃料密度が7%低く、芳香族と硫黄の含有量が制限され、セタン価が高いのが特徴です。

ドロップインソリューション

HVOはディーゼルを直接代替できるため、カミンズの認定エンジンや発電機をHVO燃料で稼働させる場合、改修や更新の必要がありません。

最大90%の炭素排出量を削減

HVO燃料はディーゼル燃料と同様の化学的、物理的特性を有します。このためネット値の温室効果ガス排出量削減が改修なしで実現できます。

エンジン性能の向上

再生可能ディーゼル燃料は従来のディーゼル燃料よりもセタン価が高いため、より効率的な燃焼とエンジン性能の向上が可能です。

保管と取り扱いの容易さ

HVOのメンテナンス、燃料研磨、保管時の推奨事項は、ディーゼルの場合と同じ方法で行います。

再生可能ディーゼルに関するよくあるご質問

はい、HVOはディーゼルと任意の割合で混合できます。ディーゼルとHVOの混合割合はエンジン性能に特段の影響が出ないため、HVO燃料を燃料戦略に組み込むのことは簡単であると言えます。 デスティネーションゼロ戦略を通じて、HVOはお客様に幅広い低炭素燃料の選択肢を提供する当社の取り組みの重要な要素です。

もっと読む

HVOは、水素化と呼ばれるプロセスによって生成される、ディーゼルによく似た燃料です。水素化プロセスでは、植物油、獣脂、使用済み食用油などのパラフィン系炭化水素からなる脂質を水素を使って処理します。このプロセスは高圧・高温の環境で行われ、従来のディーゼルと混合することができる、再生可能な低炭素燃料を生成することができます。

もっと読む

お問い合わせ