世界のために-それは常にon_dupe32
よりクリーンな電力に移行を始めよう

カミンズは、ビジネスニーズを満たすと同時に規制遵守を行うことの重要性を理解しています。規制が厳格化を続ける中で、当社はお客様のエネルギー移行をナビゲートし、よりスマートでクリーンな電力の未来に向けた改革のお手伝いをします。

カミンズの水素技術

革新的な水素ソリューションに投資することで、規制の遵守、排出量削減、ビジネスの将来性を担保するクリーンな電力に続く道を切り開きます。

水素エンジン

水素エンジン

水素内燃機関は、ゼロエミッションの実現と、温室効果ガス排出量の削減に寄与します。
アクセレラエンジン搭載トラック

燃料電池技術

燃料電池をはじめとするゼロエミッション技術は、世界で最も過酷な産業をも脱炭素化できる可能性を秘めています。
senior-technician-working-on-an-accelera-zero-emission-truck.jpg

電解槽技術

電気分解は、水を水素に変換するために使用される非常に効率的な電気化学プロセスです。

水素燃料がクリーンエネルギーの未来である理由

全宇宙で最も豊富な元素の1つである水素は、企業が脱炭素化の目標を達成し、環境への影響を削減するために不可欠な資源です。

直接的なCO2の排出がゼロ

水素発電は、燃料電池を用いることで温室効果ガスの排出量削減が可能です。水素を電気に変換する燃料電池は、ごくわずかな量の二酸化炭素の排出で車輌への電力供給を行うことができます。

再生可能燃料、
入手も容易

水素は、再生可能な電気を使用することで水から容易に製造ができる再生可能なエネルギー資源です。また、水素は温室効果ガスを放出することなく燃焼する点が特徴です。

長期保管に優れる

水素は、自動車に積んだまま安全に保管することができます。700barの貯蔵圧力で保管することで、より多く、より広範囲の燃料の保管が可能になります。

短時間で充填ができる

水素エンジンは燃料の充填時間が短く、同時にディーゼルエンジンと同等の性能や耐久性、信頼性を備えています。水素自動車は短時間で燃料を充填でき、電気自動車の充電にかかるような時間を必要としません。

水素ガス燃料に関するFAQ

水素燃料電池は、水素と酸素が電気と水、熱を発生させる電気化学反応によって発電します。ゼロカーボン燃料である水素を使用して、電気モーターに電気を供給することで車両に電力を供給します。燃料電池水素自動車(FCEV)は、低負荷もくしは無負荷の稼働に効果的です。

もっと読む

水素は、電気分解と呼ばれるプロセスを介することで、再生可能な電気を用いて水から簡単に生成することができます。電解槽システムで起こる高効率の電気化学反応では、水が水素に変換されることで水素ガスが発生します。このプロセスは温室効果ガスを排出せず、無色無臭です。

もっと読む

グリーン水素は、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー源を用いて水を電解することで生成される水素を指します。プロセスの結果として生じる科学反応は水素と酸素の生成のみで、二酸化炭素の排出はありません。有害な温室効果ガスの排出がゼロなのは、七色の水素の中でグリーン水素のみとなります。

もっと読む

水素エンジンは、水素を燃料として燃焼させる内燃機関です。ディーゼルエンジンと同等の信頼性と耐久性を有し、エンジンブロック、クランク、取り付け部品をはじめ、コンポーネントの多くを共有しています。加えて、外観や作動音、動作についても、通常の内燃機関に近いものとなります。

もっと読む

水素は現場での供給や製造が可能な物質です。水素燃料ステーションでは、気体の水素または液体水素双方の方式の車両への燃料供給が可能となります。充電に時間のかかる電気自動車とは異なり、水素エンジンは短い時間で燃料の充填ができ、ディーゼルエンジンのような性能と耐久性、および信頼性を備える点が特徴です。

もっと読む

お問い合わせ