""
船舶用

アメリカの海のあらゆるところでHarleyの船が活躍

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

カミンズ船舶レファレンス番号717

ハーレーマリンの新しいプッシュボートスターダストは、庭を離れる準備ができています。

 

米国の海事コミュニティは、ハーレーマリンサービスが西海岸から東海岸、湾岸、そして現在は内陸水路に拡大するのを興味深く見守っています。会長兼CEOのハーレー・フランコが実施した他の拡張と同様に、グループで10番目の子会社であるこの拡張には、重要な新築プログラムが含まれています。
 

 

内陸水路での作業の準備ができました。

 

コンラッド・インダストリーズのマーケティングディレクター、ゲイリー・リペリー氏は、「在庫用に製造する予定の75フィートのプッシュボート用にこの設計がありました。ハーレーマリンがこれをいくつかのボートをすぐに艦隊に入れる方法と見なしたとき、私たちはいくつか建設中でした」と説明しました。

 

2012年、ハーレーガルフは2000HPのプッシュボートサンダーとライトニングを納入しました。シルバースターダストは2013年初頭に続きました。10月には、ルイジアナ州モーガンシティのコンラッドの造船所でさらに3隻が建設中であり、11月2013日の終わりに配達が予定されており、1月と3月2014日にさらに2隻の姉妹船が予定されています。これらのボートはすべて、同じ29フィート9インチのビームと9フィート11インチの成形深さを持ち、船に7フィートの軽い喫水を与えます。
 

押し上げるカミンズ。

 

ハーレーマリンのいくつかの部門のすべてのボートと同様に、これらはクラス最高水準と持続可能性に基づいて製造されています。推進力は、EPA Tier II準拠のK38-Mカミンズエンジンのペアによって提供され、それぞれが1800 RPMで1000 HPを出力し、ツインディスクMGX5321ギア(比5.96:1)を発揮します。カミンズミッドサウスがエンジンを供給しました。 

 

モーガンシティのコンラッド造船所の隣に便利な場所にあるジョニーズプロペラショップは、曳船のプロペラを供給しました。

すべてのボートには、最初に配信されたサンダーを除いて4つのデッキレベルがあり、デッキは3つしかありませんでした。補助電源には、カミンズの6BTA5.9-DMを動力源とする85kW発電機のペアが含まれます。船体には、30,000ガロンの燃料、6,000ガロンの水、200ガロンの潤滑油用のタンクが含まれています。ナブリコハイドロエレクトリックウインチは、バージフェースワイヤーを取り扱うためにデッキに取り付けられています。

 

写真提供:コンラッド造船所

 

 

詳細情報:

ビル・テイラー
ゼネラルマネージャー
ハーレーマリンガルフ、
239レイクサイド博士
チャンネルビュー, TX 77530-4417
米国
電話番号: 832 776 8710

 

ゲイリーB.リペリー
マーケティングおよびセールスディレクター
コンラッド造船所
私書箱790、1501フロントストリート
ルイジアナ州モーガンシティ70381-0790
米国
電話番号: 985 384 3060
Eメール: [メール保護]

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...