Camioane în deșert
Frâna Jake are o casă nouă

De când Jake Brake® a fost introdus în 1961, am fost un partener în căutarea industriei camioanelor pentru vehicule comerciale sigure, fiabile și eficiente. Astăzi, peste 10 milioane de frâne Jake au fost vândute la nivel global, iar acum frâna de motor Jacob Brake® are o nouă casă la Cummins. Ca parte a familiei Cummins, vom continua să vă furnizăm frâne de motor de top în cadrul industriei, precum și tehnologii avansate de trenuri de supape pentru a vă ajuta să respectați reglementările actuale și viitoare privind emisiile.

Frâne de motor

Suntem lideri în proiectarea, testarea și fabricarea frânelor de motor de înaltă performanță pentru producătorii OEM de motoare din întreaga lume. De la frâne de evacuare la frâne de motor High Power Density®, avem o soluție pentru aplicația dvs. de motor și vehicul.

Tehnologia Jacobs High Power Density® este cea mai ușoară, cea mai rentabilă și mai puternică tehnologie de încetinire a vehiculelor disponibilă.
Frâna de motor Jacobs® cu eliberarea compresiei reduce sarcina frânei de bază prin transformarea motorului într-un compresor de aer care absoarbe putere.
Tehnologia Jacobs® Lashless îmbunătățește performanța și eficiența, eliminând în același timp necesitatea reglării jocului supapelor.
Tehnologia Jacobs® de frână de purjare oferă o soluție de frânare pentru aplicații pe motoare cu cilindree mai mică, atunci când se iau în calcul costul și ambalarea.
Frâna de evacuare Jacobs® oferă vehiculului o putere suplimentară de frânare prin restricționarea fluxului de gaze de eșapament și creșterea contrapresiunii către motor.

Soluții pentru trenuri de supape

Tehnologiile noastre avansate pentru trenurile de supape ajută producătorii de echipamente originale din întreaga lume să respecte reglementările prin optimizarea motorului și a sistemelor de post-tratare pentru a îmbunătăți emisiile, economia de combustibil și gestionarea termică a gazelor de eșapament.

Tehnologia Jacobs® de dezactivare a cilindrilor (CDA) contribuie la atingerea unor standarde stricte privind NOx și economia de combustibil, chiar și în timpul ciclurilor prelungite cu sarcină redusă.
Tehnologia Jacobs® de acționare variabilă a supapelor în 2 pași îndeplinește viitoarele obiective tranzitorii privind emisiile și economia de combustibil, cu modificări minime la motorul de bază și sistemul de post-tratare.
Sistemele Jacobs® de acționare și control variabil al supapelor vă oferă o întreagă suită de soluții pentru a vă ajuta să atingeți obiectivele de performanță, economie de combustibil și emisii. Aceasta poate varia de la trenuri de supape complet flexibile la variabilitate foarte specifică, targetată.
Cu tehnologia Jacobs ADT® șoferii au parte de porniri mai ușoare, cu timpi de pornire mai mici și oprire a motorului fără vibrații induse în cabină.
Facem motoarele mai eficiente. Inginerii noștri au dezvoltat tehnologia fazerelor cu came pentru a fi utilizată în aplicațiile solicitante ale vehiculelor comerciale.

Cronologia inovării

  • Camion cu persoane de la 1920 ani
    1931

    O călătorie de la o coastă la alta care aproape se termină cu o tragedie stârnește ideea a ceea ce este acum cunoscut sub numele de Jake Brake®

    Clessie Cummins a fost aproape lovit de un tren care cobora terenul muntos din Pasul Cajon, CA, inspirându-l să inventeze frâna de motor, brevetată în 1957.

  • Clessie Cummins în atelier
    1955

    Clessie Cummins dezvoltă designul original al frânei de motor

    La pensie, Clessie Cummins începe să studieze cum să-și transforme motorul într-o "frână" împreună cu fiul său, Lyle.

  • Frână Jake în chevy suburban
    1958

    Primul model de frână de motor evaluat pe motorul JN-6 Cummins instalat într-un GMC Suburban și testat pe dealurile din Sausalito, California.

    Clessie Cummins, fiul său Lyle și Ray Hanson au modificat și prelungit mașina cu un picior pentru a se potrivi motorului.

  • 1958

    Încercările de comercializare a brevetelor nu au succes

    Brevetul este, de asemenea, respins de mai mulți producători de motoare.

  • Prototip frână de motor NH
    1959

    Clessie Cummins produce prototipul frânei de motor NH

  • 1959

    Prima utilizare comercială a frânei de motor Jacobs

    Primele carcase de retarder ale prototipului au fost instalate pe un motor Cummins la Sheldon Oil din California.

    Camion Sheldon
  • Clessie Cummins Yacht News articol
    1959

    Jacobs Manufacturing achiziționează drepturile de brevet pentru frâna de motor Cummins

    După ce a participat la o demonstrație a frânei de motor pe iahtul lui Clessie Cummins, Jacobs este de acord să producă frâne de motor ca o modalitate de a-și diversifica afacerea cu mandrine de foraj.

  • 1960

    "Divizia Clessie L. Cummins" a Jacobs Manufacturing Company cu sediul în West Hartford, Connecticut

    Primul logo avea o configurație C dublă pentru Clessie Cummins și reprezenta un vârf de munte cu doi catâri.

    Sigla originală Cummins
  • Materiale de marketing timpurii pentru Cummins
    1960

    W. Page Wodell și Deloss Cummins, fratele lui Clessie, conduc un blitz de marketing de 5 săptămâni în vara anului 1960

    Ei au călătorit cu eșantionul Model 20 și au înscris 11 distribuitori.

  • 1961

    Frâna de motor Jacobs este prezentată oficial la o convenție ATA din New York City

    Începe producția frânei de motor Model 20 pentru motorul NH 220 - 368 frâne de motor au fost vândute în primul an.

    Pagina de marketing Jacobs Manufacturing Company
  • 1962

    Modele noi dezvoltate: 1962-1965

    1962: Model 25 pentru Cummins NH250, 1963: Model 71 pentru Detroit Diesel Series 71 1965: Model 67 pentru Mack 673

    Laboratorul de motoare
  • Ilustrare a brevetului frânei de motor
    1965

    Brevetul frânei de motor este acordat

    Brevetul Clessie Cummins "Sistem de frânare a motorului vehiculului și sistem de control al combustibilului" este acordat în noiembrie 1965.

  • decupaj din ziare cu Jacobs mutând unitatea de producție în Connecticut
    1977

    Compania și-a început mutarea la unitatea Allen Manufacturing din Bloomfield, Connecticut

    În acest timp, a fost dezvoltat un laborator de cercetare și dezvoltare de milioane de dolari. ​

  • 1980

    Asamblarea și testarea se mută de la West Hartford, CT la Bloomfield, CT

    Fabrica companiei de producție Jacobs
  • Token național de reper în inginerie mecanică
    1985

    Societatea Americană a Inginerilor Mecanici (ASME) numește frâna de motor Jacob Brake® al 81-lea reper istoric național de inginerie mecanică

    Primul produs din industria camioanelor care a primit această distincție.​

  • 1986

    Frână de motor Million Mile - Cummins Model 25B

    Frână de motor de milioane de mile
  • 1986

    Danaher Corporation cumpără Jacobs în iulie 1986

    Compania este redenumită Jacobs Vehicle Equipment Company și sărbătorește cea de-a 25-a aniversare.

    Insigna aniversară de 25 ani a lui Jake Brake
  • Producție la timp pentru frâna jake
    1987

    Producția Just In Time (JIT) introdusă în fabrica Bloomfield

    Fluxul dintr-o singură bucată, îmbunătățirea continuă și multe altele transformă operațiunile Bloomfield.

  • Jacobs sărbătorește un milion de frâne Jake vândute
    1992

    1 milioane de frâne Jake vândute

    Angajații sărbătoresc 1 milioane de frâne Jake vândute în primii 30 ani. În acest timp, timpul de fabricație a trecut de la o frână la fiecare 18 zile la una în mai puțin de două minute.

  • 1992

    Începe afacerea Jacobs Exhaust Brake®​

    Frână de evacuare Jacobs
  • Este introdus conceptul de acționare variabilă a supapei
    1998

    Introducerea conceptului de acționare variabilă a valvei (VVA)

    Jacobs "are în vedere integrarea totală cu constructorii de motoare pentru controlul supapelor; acționarea supapelor motorului în orice scop".

  • 1999

    2 milioane de frâne Jake vândute

    În plus, începe producția primei frâne basculante dedicate complet integrate.

    Frână basculantă dedicată
  • Trei milioane de frâne Jake vândute
    2004

    3 milioane de frâne de motor vândute

  • Suzhou China Jacobs unitate de producție
    2008

    Unitate de producție deschisă în Suzhou, China​

    Jacobs Suzhou își deschide porțile pentru a servi piața locală din China.

  • 2009

    4 milioane de frâne de motor vândute

    Jacobs se extinde la nivel global, câștigând pătrunderea pe piață cu noi aplicații în Asia, Europa și America de Sud.

    Patru milioane de frâne de motor Jabobs vândute
  • Emblemă frână de motor Jacobs pentru aniversarea a 50 ani
    2011

    Jacobs sărbătorește cea de-a 50-a aniversare pe tot parcursul anului.​

    De asemenea, primul camion cu frână de motor High Power Density® începe testarea pe autostradă.

  • 2013

    5 milioane de frâne Jake vândute

    Angajații sărbătoresc o piatră de hotar semnificativă pentru companie.

    Cinci milioane de frâne de motor Jacobs vândute
  • Camion cu motor cu densitate mare de putere pentru demonstrație
    2016

    Un vehicul demonstrativ cu frână de motor High Power Density® putere (HPD ®) se lansează în Europa

    Vehiculul prezintă beneficiile sistemului avansat Jake Brake® șoferilor, flotelor și producătorilor de motoare.

  • 2016

    Danaher Corporation desprinde mai multe filiale, Jacobs Vehicle Systems făcând parte din Fortive.​

    Sigla Fortive
  • Comutator de control frână Jake
    2017

    Sărbătorește 7 milioane de frâne Jake vândute și dezvăluirea primei demonstrații de dezactivare a cilindrilor (CDA)

  • 2018

    Altra Industrial Motion achiziționează Jacobs

    Fortive anunță acordul de a combina automatizarea și afacerile de specialitate cu Altra Industrial Motion Corp.

    Logo-ul Altra Industrial Motion
  • Banner aniversar 60 ani
    2021

    Sărbătorește cea de-a 60-a aniversare împreună cu pragul de 9 milioane de frâne Jake vândute.

  • Placheta Hall of Fame a liderului american în domeniul camioanelor și industriei pentru Clessie Cummins
    2021

    Clessie Cummins a fost inclusă în American Trucking and Industry Leader Hall of Fame​

    Distincția recunoaște Cummins pentru cele 33+ brevete din S.U.A., inclusiv frâna de motor cu eliberare prin compresie.

  • 2021

    Tehnologia Jacobs® Fulcrum Bridge se lansează pe piața off-highway

    Tehnologia permite utilizarea dispozitivelor hidraulice de reglare a genelor și a unei frâne Jake.​

    Tehnician de testare a produsului în fabrica de producție
  • Laboratorul din Suzhou, China Jacobs Facility
    2022

    Laboratorul dyno de ultimă generație se deschide în unitatea din Suzhou, China

    Lab sprijină dezvoltarea produselor locale.

  • Unitatea de producție Cummins
    2022

    Achiziționat de Cummins

    Adăugarea tehnologiilor Jacobs® oferă oportunități de creștere pentru platformele actuale și viitoare de motoare avansate ale Cummins.

  • Om care conduce camion cu aplicații pe tabloul de bord
    2022

    Vehicule demonstrative lansate în S.U.A., prezentând tehnologii avansate de tren de supape

    Prezintă dezactivarea cilindrilor, tehnologia de decompresie activă și frâna de motor cu densitate mare de putere.

  • 2022

    Câștigă premiul Diesel Progress Summit Engine Technology of the Year pentru frâna de motor cu densitate mare de putere

    Tehnologia Jacobs® HPD® asigură cea mai bună putere a frânei de motor.

    Tehnologia motorului anului la Diesel Progress Summit Awards
  • Frâna de 10 milioane
    2023

    10 milioane de frâne Jake vândute

Conectați-vă cu noi