Testarea emisiilor
Partenerii noștri pentru testarea produselor noastre ajută Cummins să construiască soluții inovatoare și garantate.
Valoarea programelor noastre de testare a emisiilor
Testare riguroasă
Inovație
Parteneriat
O parte a îndeplinirii promisiunii mărcii noastre de inovație și fiabilitate față de clienții noștri este să ne asigurăm că produsele noastre funcționează conform așteptărilor pe toată durata de viață prevăzută. Pentru a face acest lucru, identificăm și invităm clienții eligibili să participe la diferite programe de testare concepute pentru a studia produsele noastre și conformitatea acestora cu cerințele de testare regulată. Nevoile noastre de testare au o gamă largă: testăm componente precum turboîncărcătoare, supape EGR și sisteme de posttratare, iar această testare poate necesita ca un client să ne permită să împrumutăm un vehicul întreg pentru o perioadă de timp.
Testarea în timpul utilizării
Mai jos sunt prezentate câteva dintre aspectele cheie ale testării și modul în care identificăm clienții pentru a participa. De asemenea, puteți să săriți la întrebările frecvente din partea de jos a paginii.
Autotestare a producătorului
Cummins, împreună cu toți producătorii de motoare care vând produse în Statele Unite, are obligația, de către California Air Resource Board, să achiziționeze și să testeze un număr selectat de motoare cu kilometraj mare. Scopul testării este de a valida faptul că sistemul de diagnosticare la bord (OBD) încorporat în modulul de control al motorului (ECM) funcționează conform prevederilor pentru un motor vechi.
Dacă motorul dvs. îndeplinește criteriile pe care le căutăm, un reprezentant Cummins vă va contacta.
Compensare participant:
- Participanții la acest program primesc un nou motor de schimb și sistem de posttratare.
Validarea factorului de deteriorare (DF).
Testele de validare DF, cerute de Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), pentru a valida nivelurile de emisii ale motorului la sfârșitul duratei de viață utilă percepută a agenției sunt similare cu atunci când era nou. drept compensare.
Dacă motorul dvs. îndeplinește criteriile pe care le căutăm, un reprezentant Cummins vă va contacta.
Compensare participant:
- Participanții la acest program vor primi un proces nou de post-tratare și, eventual, un motor now
Test folosit pentru categoria de tonaj greu (HDIUT)
Programul HDIUT măsoară emisiile de evacuare ale vehiculelor clienților care operează în mediul lor natural de lucru. Pentru a efectua acest test, Cummins folosește sisteme portabile de măsurare a emisiilor, adaptate la motoare de camioane pe autostradă ale clienților 6.7L-15L. Șoferul conduce vehiculul în mod normal. Clientul nu trebuie să își ajusteze funcționarea pentru a participa la această formă de testare.
Urmărește videoclipul de achiziție pentru clienți pentru testul în uz pentru sarcini grele
Compensare participant:
- Participanții primesc stimulente care funcționează în conformitate cu ghidurile de stimulente ale companiei lor pentru participare.
Programul de verificare în utilizare (IUVP)
Camioneta dumneavoastră Ram sau Nissan cu motor Cummins se poate califica pentru a participa la Programul Cummins de verificare în utilizare (IUVP). IUVP se bazează pe dorința clienților de a-și oferi voluntar vehiculele personale pentru o perioadă de testare de la două până la trei săptămâni. Vehiculele sunt testate prin fixarea vehiculului pe un dinamometru cu șasiu în timp ce se măsoară emisiile din conducta de eșapament. Rezultatele sunt raportate Agenției pentru Protecția Mediului (EPA).
Vizăm două categorii principale:
- Camioane cu cel puțin 10,000 mile și aproximativ 1 an de utilizare
- Camioane cu cel puțin 50,000 mile și aproximativ patru ani de utilizare
Este posibil să fi primit o scrisoare de la o terță parte, cum ar fi Automotive Testing and Development Services, Inc. (ATDS), care gestionează efortul de achiziție al clienților pentru testarea Cummins IUVP. ATDS este un partener de lungă durată Cummins și va putea răspunde la orice întrebări pe care le aveți despre acest proces.
Compensare participant:
- Vor fi oferite stimulente, în plus față de un vehicul închiriat, pentru a vă asigura că aveți transport fiabil în perioada de testare.
Colectarea datelor privind raportul de performanță al monitorizării în uz (IUMPR).
Sistemul de diagnosticare la bord (OBD) programat în modulul de control al motorului este utilizat pentru a monitoriza performanța motorului și este proiectat să funcționeze în diferite condiții de funcționare. California Air Resource Board (CARB) cere producătorilor de echipamente originale (OEM), cum ar fi Cummins, să colecteze și să raporteze date de la vehicule pentru a verifica că diagnoza funcționează conform intenției. În unele cazuri, acest lucru necesită ca un tehnician să se conecteze la vehiculul dumneavoastră pentru a descărca informații specifice. Aceste informații sunt utilizate în scopuri de raportare, iar procesul nu are impact negativ asupra vehiculului sau clientului. Tehnicienii Cummins sunt detașați în California și vorbesc direct cu clienții pentru a le solicita dorința de a sprijini această testare.
Studii de emisii independente
Misiunea Cummins de a alimenta o lume mai prosperă înseamnă că ne pasă de reducerea impactului nostru asupra mediului. Menținem o înțelegere profundă a produselor noastre în toate etapele vieții lor. Acest lucru asigură conformitatea cu reglementările în peste 200 țări și respectă promisiunea de fiabilitate a mărcii noastre față de clienții noștri. Studiile noastre independente de emisii testează o gamă largă de produse care includ, dar nu se limitează la, produse utilizate în aplicații pe autostradă, în afara autostrăzii, marine și generare de energie. Procesul de selecție a articolului de testare, variază în funcție de segmentul de piață, utilizarea vehiculului și volumele de producție.
Dacă produsul dvs. Cummins este selectat pentru unul dintre studiile noastre, vom colabora cu echipa de cont din zona dumneavoastră pentru a vă contacta direct.
Întrebpri frecvente adresate
Cine este selectat și invitat să participe la programele de testare?
Dacă motorul dvs. îndeplinește criteriile pe care le căutăm, un reprezentant Cummins vă va contacta.
Trebuie să particip la programe de testare a emisiilor?
Nu, participarea la toate progrmele este voluntară.
De ce trebuie să particip?
Pe lângă orice stimulente oferite, participarea dumneavoastră ajută Cummins să ne îmbunătățească produsele și să îndeplinească angajamentele de reglementare.
Cât va dura testarea?
Deși durata testării poate varia, testarea tipică va varia de la 1-3 zile, unele ferestre de testare extinzându-se până la 2-3 săptămâni.
Ce se întâmplă cu informațiile colectate în timpul testării?
Datele colectate pentru cerințele de reglementare sunt ambalate în șabloanele adecvate și transmise agenției de reglementare asociate, care include VIN și anul, marca și modelul vehiculului.
Datele colectate pentru cercetarea internă sunt revizuite de tehnologia Cummins.
Ne motivează deservirea părților interesate în căutarea unei energii mai inteligente și mai ecologice, oferind în prezent soluții ce reduc emisiile și fac o legătură esențială în tranziția către un viitor durabil, inovând în același timp pentru tehnologiile viitorului, care ne vor duce către îndeplinirea obiectivului zero emisii nete.