住宅所有者のためのハリケーン対策

カミンズ、グローバル電力技術リーダー

プールを掃除する人

緊急事態への備えは、誰にとっても生活に欠かせないものです。住宅所有者にとっては、あなたが「家」と呼ぶ場所を準備するという追加の懸念もあります。自然災害はいつでも発生する可能性があり、住んでいる場所によっては、ハリケーンなどの災害が他の災害よりも頻繁に発生する場合があります。そして、計画を立てるために悪天候まで待つべきではありません。開始するために今すぐ実行できるいくつかの重要な手順があります。次の点を考慮してください:嵐に備えるためにどのようなアイテムが必要か、そして品質と信頼性のためにどの企業に目を向けることができますか?

カミンズでは、家全体の発電機のおかげで、緊急時を含め、住宅所有者が必要なときに必要な電力を提供することがすべてです。嵐への備えに関するチェックリストの重要な部分は、代替電力を使用することです。あなたとあなたの家族が嵐を乗り切る準備ができているように、発電機が緊急時準備キットの一部である場合に考慮すべきいくつかの戦略を読んでください。

ハリケーンに備える方法

状況はそれぞれ異なりますが、ハリケーンに備えるためにしなければならない3つの主要なことがあります。

  • 嵐の前、最中、後の計画を立てます。
  • ハリケーン対策チェックリストを作成します。
  • 必需品の緊急キットを開発します。

また、世帯に複数の人がいる場合は、ハリケーン対策戦略の各部分を全員が知っている必要があることにも注意してください。これらの各ステップには、発電機を適切に操作する方法を知ることが含まれます。発電機は緊急事態への備えに欠かせないものの1つですが、使用計画も同様です。適切に使用しないと、2020年のハリケーンローラが示すように、発電機は実際には非常に危険な場合があります。

NPRは、ハリケーンローラの主な死因は嵐そのものではなく、ポータブル発電機の誤用であり、しばしば一酸化炭素中毒につながると報告しました。ありがたいことに、この危険やその他の危険は、しっかりとした計画を立て、発電機の適切な使用法をよく理解することで簡単に回避できます。以下に、照明をつけて家族の安全を確保できるように、発電機を適切に使用するためのヒントをいくつか示します。

嵐の前:使用量を計算する

最初のステップは、ユーティリティが停止した場合に必要な電力量を知ることです。家を見回して、照明、電化製品、さまざまなデバイスなど、電力を供給するために最も重要なアイテムを決定します。そこから、デバイスのすべてのワット数を合計しますtage、通常はメーカーのラベルに記載されています。これにより、必要な電力量、つまり取得したい発電機の大きさの大まかな見積もりが得られます。これを理解できるように、カミンズはお客様のニーズに合った発電機サイズを決定するのに役立つ計算機を開発しました。

嵐の前:発電機を確認してください

発電機を定期的にテストして、最も必要なときに確実に機能するようにすることをお勧めします。素晴らしい出発点は、3〜4か月ごと、または年に3〜4回です。時々発電機を運転して、発電機が機能するだけでなく、予想されるエネルギーレベルを出力していることを確認する必要があります。家全体の発電機の場合、これには、ユーティリティブレーカーをオフにし、発電機に少なくとも10分間家に電力を供給してテストすることが含まれます。非常用発電機の年間メンテナンスは、お近くのカミンズ代理店にご相談ください。

嵐の後:ポータブル発電機の適切な配置

発電機がポータブルの場合、特に発電機がポータブルの場合、誤って行われた場合、通常は死因になるため、このステップは非常に重要です。疑問がある場合は、カミンズのような専門家に助けを求めることが常に最善です。とはいえ、ハリケーンの後に発電機を安全に設置するために従うことができる一般的なヒントがいくつかあります。

  • 発電機を家の外、少なくとも6フィート離して置きます。ドアや窓が開いている場合でも、ガレージや家のどの部分にも置かないでください。絶対に危険を冒さないでください!
  • 煙の吸入を防ぐために、エンジンと排気口を家から遠ざけます。

Quiet Connect™など、多くの家全体の発電機は非常用モデルであるため、一貫性のある安全な場所にとどまり、必要な場合にのみ電源を入れます。また、接地されているため、感電死のリスクがはるかに少なくなります。非常用モデルを使用すると、重要なときに電力があることを確信できます。電力のニーズと状況によっては、これを検討するオプションになる場合があります。もちろん、嵐が発生するかなり前にこのプロセスを開始する必要があります。カミンズでは、さまざまなニーズに合った幅広い発電機オプションをご用意しており、ご連絡が早ければ早いほど、ハリケーンへの備えも早く完了します。

ポータブル発電機の使用:ベストプラクティス

ポータブル発電機の運転中は、安全な使用を促進するために留意すべきいくつかの考慮事項があります。

  • 少なくとも合計ワット定格の屋外定格延長コードを介してアプライアンスを発電機に接続しますtageアプライアンスの負荷。
  • 発電機を壁のコンセントに直接差し込まないでください。これはバックフィーディングと呼ばれ、感電死の危険が非常に危険です。ポータブル発電機は、家の外側にある家の電源インレットボックスに接続します。
  • 発電機が高温および/または稼働している間は、絶対に燃料を補給しないでください。給油する前に、発電機の電源を切り、完全に冷ましてください。

信頼できるパワーで嵐を乗り切る

ハリケーンがあなたの道に向かっているとき、あなたが心配しなければならない最後のことはあなたの力がどこから来るのかということです。また、カミンズの家庭用非常用発電機をお使いの場合は、電力に関する懸念が最も少なくなります。カミンズは、信頼性と耐久性に優れた電源を最も重視するときに、人々が頼りにしているブランドです。当社では、お客様のご家庭に最適な発電機をご用意しています。 

災害が発生するまで待たないでください。今日の発電機を見て、あなたの家がハリケーンに対応していることを確認してください!
 

作成担当部署プロフィール

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.、グローバル電力技術リーダー

世界的な電力リーダーであるCummins Inc.は、より豊かな世界を動かすことに尽力しています。1919年以来、私たちは人、物、経済を前進させる革新的なソリューションを提供してきました。カミンズのエンジン、コンポーネント、ディストリビューション、パワーシステム、Accelera™の5つの事業セグメントは、高度なディーゼル、電気、ハイブリッドパワートレインを含む幅広いポートフォリオを提供しています。統合発電システム;後処理、ターボチャージャー、燃料システム、コントロール、トランスミッション、アクスル、ブレーキなどの重要なコンポーネント。バッテリーや電動パワートレインシステムなどのゼロエミッション技術。グローバルなフットプリント、深い技術的専門知識、広範なサービスネットワークにより、お客様のニーズに合わせた信頼性の高い最先端のソリューションを提供し、デスティネーションゼロ戦略でエネルギー移行を通じてお客様をサポートします。私たちは、お客様、投資家、従業員に価値を創造し、教育、公平性、環境というグローバルな優先事項である企業責任を通じてコミュニティを強化します。インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズは、世界中で約67,400人の従業員を擁し、 $22025年の売上高151億6000万ドルに対して1億4000万ドル。

詳細な情報をご希望の場合

技術、製品、ニュース、洞察など、カミンズの最新情報をお届けします。