鉱業の脱炭素化は今日から始まります

カミンズ、グローバル電力技術リーダー

移動中の鉱業アプリケーション

鉱業は極めて重要な時期にあり、世界中の大手企業が温室効果ガス排出量を2030年までに大幅に削減するという野心的な目標に取り組んでいます。この変革の時代の中心にあるのは、炭素と温室効果ガスの排出量を削減し、より環境に優しい事業への移行を支援する鉱山会社の信頼できるパートナーであるCummins Inc.です。カミンズなら、鉱山労働者は今日大きな進歩を遂げることができます。この記事で概説する暫定的なステップは、鉱山会社が短期的なサステナビリティ目標を達成するのに役立ち、長期的なソリューションはカミンズのような信頼できるパートナーによって開発されます。

鉱山労働者が今日追求できる3つの道

  • Tier 4エンジンへのアップグレード:カミンズは、主要な排出ガス規制に準拠するためのパワートレインとパワーソリューションの進歩に尽力してきました。今日の鉱業用途で使用されている典型的なカミンズのエンジンは、2000年以前に製造されたものよりも有害ガスの排出が90%少なくなっています。この大幅な削減は、電力と効率を損なうことなく環境スチュワードシップに対するカミンズの取り組みを示すものです。鉱夫は、Tier 4エンジンを搭載した新しい機器を購入するとき、またはHPI燃料システムがMCRS燃料システムにアップグレードされるエンジンの再構築によっても、この削減を達成できます。このアップグレードプログラムは、燃費の向上、排出ガスの削減、オーバーホールのタイムラインの延長、作動時の騒音の低減など、新しいエンジンのすべての利点を提供します。  
  • よりクリーンな燃料の利用: 現在、すべての産業用高馬力カミンズエンジンでは、水素化植物油(HVO)(EN15940)を使用して機器やオペレーションに電力を供給する鉱山労働者は、使用する特定の原料と燃料経路に応じて、従来のディーゼルと比較して、Well-to-Wheelの温室効果ガス排出量を最大90%削減できる可能性があります。
  • マイクログリッドとグリーンエネルギー:マイクログリッドは、鉱業が持続可能な運用に移行する上で不可欠な要素になりつつあります。これらのローカライズされたグリッドは、従来のグリッドから独立して動作でき、再生可能エネルギー源を活用して、エネルギー供給と鉱山の需要のバランスをとることができます。マイクログリッドは、鉱石処理、テザー機器への電力供給、照明、換気、冷暖房の一般的な電力要件、さらには将来のEVフリートの充電インフラストラクチャなど、採掘作業のさまざまな側面に電力を供給する上で変革的な役割を果たすことができます。

鉱業における脱炭素化への道のりは長く曲がりくねっていますが、カミンズのサポートがあれば、迅速かつ影響力のある行動が手の届くところにあります。Tier 4エンジンへのアップグレード、よりクリーンな燃料の選択、マイクログリッドへの投資は、鉱山会社が今日実行できる具体的なステップです。 

これらの行動は単なるその場しのぎではなく、より環境に優しい未来を達成するためのより広範な戦略の基本的な要素です。鉱業会社がこの変革の旅に乗り出す中、カミンズはイノベーションのパートナーとして、より持続可能な未来に向けて業界を導く準備ができています。よりサステナブルな採掘事業の実現に関する詳細については、お近くのカミンズの営業所までお問い合わせください。

作成担当部署プロフィール

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.、グローバル電力技術リーダー

世界的な電力リーダーであるCummins Inc.は、より豊かな世界を支えることに尽力しています。1919年以来、私たちは人、物、経済を前進させる革新的なソリューションを提供してきました。カミンズのエンジン、コンポーネント、ディストリビューション、田ry九システム、Accelera™の5つの事業セグメントは、高度なディーゼル、電気、ハイブリッドパワートレインを含む幅広いポートフォリオを提供しています。統合発電システム。後処理、ターボチャージャー、燃料システム、コントロール、トランスミッション、アクスル、ブレーキなどの重要なコンポーネント。バッテリーや電動パワートレインシステムなどのゼロエミッション技術。そしてグローバルなフットプリント、深い技術的専門知識、広範なサービスネットワークにより、お客様のニーズに合わせた信頼性の高い最先端のソリューションを提供し、デスティネーションゼロ戦略でエネルギー移行を通じてお客様をサポートします。私たちは、お客様、投資家、従業員のために価値を創造し、教育、公平性、環境というグローバルな優先事項である企業責任を通じてコミュニティを強化します。インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズは、世界に約67,400人の従業員を擁しており、2025年は売上高337億ドルに対して収益は28億ドルでした。

詳細な情報をご希望の場合

技術、製品、ニュース、洞察など、カミンズの最新情報をお届けします。