水の持続可能性を支援するユニークな機会
カミンズの従業員は、ミシシッピ川流域向けにヘルベンダー・サラマンダーの巣箱を作っています。
タムラ・クヌーセン、ブランドジャーナリスト
1年以上にわたり、カミンズWater Works(CWW)ミシシッピ川水地助成金、Cummins Inc.、およびNature Conservancy(TNC)を通じて、ミシシッピ川流域の河川や河川に入る汚染を減らすことを目的としたプロジェクトに協力してきました。この5月、カミンズの従業員がインディアナ州のカミンズシーモアエンジン工場に集まり、絶滅の危機に瀕しているヘルベンダー・サラマンダーズのために巣箱を作ったというユニークなプロジェクトがありました。
「私は、このプロジェクトがいかにユニークで異なっているかが好きで、環境への取り組みに新たなアプローチを取っています」と、世界の水危機に対処するカミンズWater Worksのプログラムマネージャー、スコット・サウムは言います。「従来の植え付け、ごみのピックアップ、および侵入種の除去とは非常に異なります。このイニシアチブは、従業員が地域社会を改善するために実践的なアプローチを取ることができる一方で、当社の従業員にユニークなボランティア活動の機会を提供します。"
ミシシッピ川流域は31州を包含し、世界で3番目に大きな排水溝です。完了すると、パデュー大学は、南部インディアナ州のブルーリバーを特に流域に巣箱を配置します。ヘルベンダーは、多くの両生類と同様に多孔質の皮を通して呼吸するため、水の汚染に対して非常に脆弱です。そのため、水の中にしか見えないのは、底に大きな岩が散在する透明でクリーンで酸素の多い水だけです。堆積物はまた、岩盤の大きな床版の下に占めるスペースを埋めることができるので、旧河川の多くの家から姿を消しました。
ネスティングボックスのメリット
CWWとTNCが提携している汚染物質には、栄養汚染(窒素やリン)、土や堆積物などが含まれます。北米最大のサンショウウオであるHellbendersは、水をろ過しないでください。しかし、河川の健康状態、水の質、河川の生態学を示す優れた指標となっています。これらの入れ子箱は、サンショウウオに安全な場所で産卵を提供します。また、各ボックスの上部には、活動を捉えるカメラポートが装備されているため、研究者は成長と発達を監視することができます。
カミンズのシーモアエンジン工場の「思いやりの日」のイニシアチブを通じて、24人のボランティアが2日間にわたって作業を行い、鶏のワイヤーとメッシュを巣箱の形に切断して形成し、ファスナーで固定し、コンクリートをその場所に詰めて巣箱のふたを作り上げました。また、監督とガイダンスを提供するほか、TNC代表のジョー・シュミース氏、パデュー大学農業研究バイオジストおよび拡張野生動物専門家のニック・バーグマイヤー氏も出席しました。
「驚くべき18箱を完成することができました」と、イベントリーダーでカミンズのエアハンドリングチームリーダーであるヨルダン・グロー氏は言います。「仲間と一緒にこのプロジェクトに参加して、とても誇りに思います。一日の終わりには、地域社会に非常に前向きなことをして、世界に影響を与えているような気がします。"
パートナーシップのメリット
Burgmeier氏は、パデュー氏の関与について説明します。「パデュー氏は2007年、インディアナ州天然資源省やその他のパートナーと協力して、インディアナ州南部のブルーリバーで、ほぼ絶滅したヘルベンダーの人口を回復しました。2017年に川を再生するためにHellbendersのリリースを開始し、まもなく再生と採用の証拠を探し始めます。カミンズのボランティアが作った巣箱は今年の夏に配備され、オスがデンサイトとして再生に使用することを期待しています。成功すれば、将来の捕虜飼育や放出プロジェクトのために、簡単にモニタリングできる卵の収集方法として機能します。"
TNC担当者のジョー・シュミー氏は、「TNCは、企業パートナーと協力して、すべての生命が依存する土地と海域を保全するという当社の使命を前進させます。」「ヘルベンダーの巣箱を作ることで、カミンズのスタッフが私たちの目標達成を支援し、パデューの仕事を通じて、国の危険にさらされている種の修復を直接支援しています。カミンズのような素晴らしいパートナーがいなければ、私たちは重要な仕事を続けることができないでしょう。"
プロジェクトのメリット
ヘルベンダーは長さ29インチまで成長することが知られていますが、そのほとんどは平均で約12~15インチです。ヘルベンダーは、広い平らな頭、緩んだしわのある皮、小さなビーズ状の目、そしてかい状の尾を持っています。インディアナ州では絶滅の危機に瀕している種であり、歴史的記録によると、ヘルベンダーはかつて14マイル・クリーク、リトルブルーリバー、ホワイトウォーター川、シルバークリーク、インド・クリーク、オハイオ川、ワバシュ川で発生しました。
現在、インディアナ州にあるヘルベンダーの唯一の生息環境は、南インディアナ州の清潔で澄んだブルーリバーです。彼らが住んでいる場所にこの種の若い集団が不足しているため、懸念が高まっています。カミンズのボランティアとその地域社会パートナーが、この特別な生き物のために保護された生息環境を作り出す取り組みは、その懸念に対処するための多大な努力です。
6月の環境月を支援する環境プロジェクトに従業員が参加するカミンズWater Worksのニュースをご覧ください。
作成担当部署プロフィール
タムラ・クヌーセン、ブランドジャーナリスト
タムラ・クヌーセンは、資本財セクターで豊富な経験を持つカミンズのブランドジャーナリストであり、さまざまなコーポレートコミュニケーションの役割を20年以上務めています。彼女は会計でキャリアをスタートさせ、コミュニケーションの分野で自分のニッチを発見するまで、財務、マーケティング、管理の分野でさまざまな役職を歴任しました。彼女の情熱は、外部と内部の両方の視聴者のために、さまざまなトピックについて読者を教育し、情報を提供し、関与させる透明で意味のあるコンテンツを作成することです。 タムラはウィスコンシン大学パークサイド校を卒業し、経営管理の理学士号を取得しました。
関連タグ