厳しい気候と停電
Aytek Yuksel、コンテンツマーケティングリーダー - Power Systems
悪天候による停電を防止します。ライトをつけたままにします。最も厳しい天候が発生したときに重要な施設を稼働させ続ける。これらの課題は、米国の1つの地域に限ったことではありません。 気象イベント、災害、停電は、あなたの州でも発生します。
変化する予測不可能な気象パターンは、いくつかの厳しい気象イベントを作成します。これらには、ハリケーン、山火事、熱波、吹雪が含まれます。これらの悪天候は、予期せぬ 停電や計画停電を引き起こすことがよくあります。
悪天候はより一般的ですか?
米国のガルフコースト全体でのハリケーン活動は、1980年代以降着実に増加しています。これは過去50年間と比較しています。さらに、ハリケーンはますます強くなり、コミュニティをより破壊しています。彼らはしばしば居住者に一時的な移転を要求し、しばしば家族にかなりの経済的損失をもたらします。
山火事はますます大きく、より破壊的になっています。多くの推定では 、野生の土地火災のほぼ85%の原因として人間が特定されています。一方、より乾燥した暑い気候は触媒として機能します。それは、より大きく、より深刻な山火事への傾向を推進します。
また、より多くの熱波を経験します。暑い日はますます暑くなり、より頻繁に発生します。熱波は、非常に若い人や高齢者にとって致命的であり、都市部に住む人や屋外で働く人にとっては危険であることで有名です。 2003年にヨーロッパを襲った熱波は、70,000人以上の命を奪いました。
悪天候による停電
これらの気象パターンの変化とその結果としての悪天候も、電力インフラストラクチャに影響を与えます。ハリケーンや山火事により、送電線や配電線がダウンします。これらの悪天候により、発電所は閉鎖を余儀なくされます。これらは停電を引き起こし、消費者に電気を失わせます。熱波は、エアコンを含むいくつかの電力を大量に消費する設備の使用を増加させます。これにより、電力需要が急増します。このサージにより、電力網が過熱したり、電力供給が不足したりする可能性があります。どちらも停電につながる可能性があります。
これらの悪天候は州によって異なります。これは、州の停電の長さに影響します。あなたの州が停電が最も長い米国の10州にあるかどうかを調べることができます。
毎日電力を供給するには、照明をつけ続け、病院や老人ホームが中断することなく運営されるようにする必要があります。これは、多面的なソリューションを必要とする複雑な課題です。
悪天候による電力網の障害や停電を防止
電力業界は、停電を防ぐために電力網の回復力を向上させています。グリッドの回復性を向上させるために使用される 4 つの方法を次に示します。
-
グリッドの強化:より高い風速に強い地下のユーティリティラインとポールは、グリッドの強化の例のいくつかです。洪水からの保護としての植生管理の改善と電気機器の向上は、他のグリッド硬化の例です。これらの改善は、悪天候に対して物理的により耐久性のある電力網を作成することを目的としています。
-
スマートデバイスを介した消費者の統合:スマートメーターや接続されたサーモスタットなどのテクノロジーの使用が増加しています。これらのスマートデバイスは、悪天候時にユーティリティがより効果的に動作するのに役立ちます。電力会社やグリッドオペレーターは、これらのスマートデバイスから収集されたリアルタイムの情報に基づいて意思決定を行うことができます。これにより、電力会社の停電復旧作業がより効果的になります。また、これらのスマートデバイスを介して消費者からの電力需要を調整することもできます。需要を調整するこの機能により、インフラストラクチャへの負担が軽減されます。
-
リスク管理: 米国エネルギー省は 、グリッドの回復力を達成するための最優先事項としてリスク管理を呼びかけています。これには、効果的なポリシーと計画の作成が含まれます。また、危険を軽減するための演習の実施も含まれます。
-
システム能力の向上:一般的な例は、電気の流れの容量を増やすための追加のラインです。送信側のもう1つの一般的な改善点は、インテリジェントスイッチを使用した自動障害分離です。一方、インフラストラクチャ全体の機器正常性センサーは、停止の検出とサービスの復元を自動化します。 エネルギー貯蔵オプションは、エネルギー貯蔵 がより早くオンラインになるという利点を提供するため、より短い停止時に役立つ可能性があります。分散型発電アプリケーションは、悪天候のために中央発電所がオフラインになることによって引き起こされる大規模な停止のリスクを軽減できます。
Cummins Inc.の分散型発電担当ゼネラルマネージャーであるSatish Jayaram氏は、「分散型発電が悪天候時のグリッドの回復力を向上させる方法は2つあります。1つ目は、電力消費者に近いことです。分散型発電リソースは、中央発電資産と比較して消費者に近い傾向があります。必要な送電線と配電線が少なくて済みます。これは、悪天候時に危険にさらされる送電線が少なくなることを意味します。」
「2つ目は、発電資産の地理的な広がりです。中央発電資産には、燃料を1か所で配送したり、修理を1か所で行うなどのメリットがあります。一方、彼らはまた、電気に頼る1つの場所のリスクを提示します。この1つの場所がハリケーンや山火事の進路上にある場合、これは特に危険です。集中型発電と分散型発電を組み合わせることで、グリッドの回復力が向上します。分散型発電リソースは地理的に分散しています。これにより、それらすべてが悪天候の影響を受ける可能性が低くなります。」
電力業界は、グリッドの回復力を向上させ続けています。一方、停電は依然として多くの消費者にとって容認できません。これは、自宅での医療機器の継続的な操作に生活が依存している人に特に当てはまります。他の消費者にとって、停電に関連する金銭的コストと不便さは甚大です。
このようなコストは、家全体の発電機の採用の増加につながります。これらの家庭用発電機は、住宅所有者のバックアップ電源として機能します。たとえば、 カミンズの家全体の発電機 を所有している住宅所有者は、長時間の停電に関連するコストを軽減します。さらに、停電中も家族を安全かつ快適に保ちます。
作成担当部署プロフィール
アイテック・ユクセル、コンテンツマーケティングリーダー - パワーシステム
Aytekはカミンズのマーケティングリーダーであり、テクノロジーとソートリーダーシップに重点を置いています。2008年に入社して以来、彼はさまざまなマーケティングの役割を果たし、現在は市場、テクノロジー、エネルギー移行に関する洞察を共有しています。アイテックは妻と2人の子供と一緒にミネアポリスに住んでいます。