風が吹くところはどこでも、カミンズに支えられてさまようヴァガンテ
放浪とは計画なしで移動することを意味しますが、コンパス、ナビゲーションレーダー、GPSがS / Y Vaganteを地球上で最も美しく、人里離れた、手付かずの場所に連れて行くことは確かです。結局のところ、人里離れた島々、絵のように美しいビーチ、趣のある海岸沿いの村、そしてエキサイティングな通路は、ボートで探索するのが一番です。
Vaganteは、世界を発見するための信じられないほどのボートであり、100フィート弱のセーリングケッチヨットです。
Huzur Yatによってトルコで建てられ、2019年に納入された彼女は、トルコの有名な造船技師、タカヨットのオスマン「タンジュ」カライチョオールによって設計されました。
「ランブラー」または「放浪者」と訳されるVaganteは、海に情熱を注ぐ若いカップルとその家族のために設計されました。
ダークグレーの船体を持つ古典的なトルコのDNAに触発されたタンジュは、ヴァガンテのデザイン哲学の視点を提供します。
「彼女はトルコのガレットにちなんでスタイリングされていますが、はるかに細いラインと、電球キールとスペードラダーを備えたモダンなアンダーボディを備えています」とタンジュは言いました。「彼女の構造は、フレームと隔壁の効率的な配置により、中程度の変位でRINAルールをはるかに超えて設計されています。彼女の電気および配管システムは、最小限のメンテナンスで長寿命を実現するために慎重に設計および実行されています。」
Stephen Huishがデザインした清潔で温かみのある明るいインテリアのVaganteは、美しいアメリカンウォールナット、漂白オーク、磨かれたステンレス鋼のディテールでゲストを包み込みます。エポキシラミネートされたアカジュマホガニーと敷設されたチーク材のデッキで構築された彼女は、丈夫な木製の船体と上部構造を持っています。

Vaganteでは、快適な屋外ラウンジオプションを選択できます。メインデッキのコックピットには豪華なソファが並んでおり、屋外でくつろいだり食事をしたりするのに日陰になっています。2つの大きなサンベッドが船尾の両側を覆い、前甲板には隆起したラブシートとテーブルがあり、最高の景色を眺めることができます。弓は、観察、運動、および追加の日光浴のために透明です。
デッキの上にある操舵室には、屋外での食事やくつろぎのための座席があります。3つのダブルエンスイートキャビンとプライベートサルーン付きのマスタースイートは、最大8人のゲストを収容し、エンジンルームの近くに3人の乗組員用のデッキの下に追加のクォーターがあります。

範囲と性能
帆走中ではありませんが、Vaganteは単一のディーゼルカミンズQSB 6.7 MCD 305hpエンジンを搭載し、最高速度は10ノット、巡航は7ノットです。

「QSBは素晴らしいエンジンです」とタンジュは語った。「私はそれを300馬力から480馬力、帆、パワーで使用しました。もう一つの利点は、比較的競争力のある価格設定です。私のお気に入りのカミンズのもう一つは、保守的な評価のためにQSL9です。私は330馬力から450馬力までのさまざまなアプリケーションで再び使用しました。

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...