カミンズ QSC8.3 パワープレイカタマラン
船舶用

カタマランとカミンズの競合

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

すべてのシステムがチェックされ、完璧に調整されたこの大型カタマランのGPSディスプレイには、25ノットという鮮明な数字が表示されていました。これは設計上の速度を満たしており、センス良く配置されたギャレーと居住エリアは、オーナーが承認したレンダリング画像と一致しています。もう1隻のPowerplay社製ボートが納品されることになりました。

カミンズ QSC8.3 パワープレイカタマランジェームズ・デューイングはオーストラリアでPowerplayカタマランの開発を開始し、それ以来、タイに定住する前に中国で製造してきました。トヨタ、ニコン、その他のハイテク産業のような多くの国際企業に関しては、彼は教育を受けた熟練した労働力を見つけました。「これらは費用対効果の高いボート製造の重要な要素です」とデューイング氏は説明し、「ボート製造業界はここで非常に強力であり、アジア最大かつ罰金のあるマリーナの1つに位置しているため、質の高いサービスが豊富です」と付け加えました。

インサイドパワープレイカタマラン約52人のスタッフで、彼はスタートからヨットフィニッシュまで、約12ヶ月で20メートル×8.2メートルのカタマランを製造することができます。同社のパタヤ施設から最近納入された容器は、PVCコアとビニルエステル樹脂システムから製造されており、すべての重要な良好な造形重量を提供します。Powerplay Catamarans社は、エポキシ樹脂システムのオプションを提供しています。シーマスターという名前の現在の船は、約28,000キログラムの灯台船の排気量を持っています。そして38,000の負荷変位。

Powerplayカタマランの宿泊施設は、お客様の要件を満たすようにカスタマイズされています。シーマスターには合計10のバースがあります。これらは、2つの船体の前方キャビンと後部キャビンにあります。さらに、キングサイズのベッドとエンスイートを備えたマスターキャビンがメインデッキの前方にあります。ギャレー、ダイニング、拡張コックピットはすべて船尾にあります。

パワープレイカタマランの内部将来の注文のために、設計の変更により、上面の家族またはチャーターの要件やその他のバリエーションに合わせて構成されたバースを増やすことができます。カタマランのビームのような性質は、宿泊スペースのほぼ無限のデザインの機会に適しています。ジェームズ・デューイングは、最近の船では同じ船体形状を維持していたと説明しています。「このイテレーションでは、スピード、経済性、航続距離、美貌の最高のバランスを達成しました」と彼は説明しました。「個々の所有者は、メインデッキスペースとフライブリッジのレイアウトのバリエーションを選択できますが、船体は最適化されています。」

Seamasterの場合、各船体に1つずつあるデュアル電動バウスラスターは、カタマランのすでに優れた低速操縦性を強化します。ツインカミンズQSC8.3リッターメインエンジンは、それぞれ600HPを生成し、新しいボートに海上公試で25ノットの速度を与えました。「私たちは3つの燃料タンクのうち2つでシンガポールへの850マイルの配達旅行をしました。いくつかは余裕がありました。」デューイングは言った。

パワープレイカタマランの内部快適なフライブリッジと後部のジョイスティックコントロールにより、ツインプロペラが協調して動作し、ボートの究極の指先制御が可能になります。8.3リッターエンジンを搭載したカミンズのZeus Podドライブのオプションもあります。これらの革新的なポッドドライブは、風や海流での優れたステーションキーピングと、ドッキング時の優れたハンドリングを可能にします。単一のジョイスティックコントロールは、ドライブとバウスラスターを組み合わせて、取り扱いと操作の効率を高めます。

8月2019日の海上公試の後、ボートはタヒチの彼女の所有者に輸送するために引き渡されました。ジェームズ・デューイングが報告します。「2番目の65台は現在型から外れて組み立てられています。もちろん、カミンズ QSC12.3は静粛性に優れたエンジンで、必要なパワーをすべて提供します。27 x 29.5の5枚羽根の小道具で、彼女は滑らかで優雅です。パフォーマンスの結果と賢明な経済性に非常に満足しています。」

写真とビデオ提供:Powerplay

QSC8.3スペックシートのダウンロード 

詳細情報:

ジェームズ・デューイング
所有者
パワープレイカタマラン株式会社
オーシャンマリーナ 167/3 ムー 4
ナ・ジョムティエン、サッタヒープ、チョンブリー 20150
Thailand(タイ) 
電話: +66 6416 78377
メール:[email protected]
[email protected]
ウェブサイト: https://powerplaycatamarans.com
 
ジェニファー・マキルケン
Marketing Communications, Marine and Oil & Gas
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300
チャールストン, SC 2940
メール:[email protected]
電話: +1 843-696-9534 (電話またはテキスト)


アラン・ヘイグ・ブラウン
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
バンコク(タイ)
電話番号: 66 (0)8 5347 6206
メール:[email protected]
ウェブサイト:www.haigbrown.com

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...