LMG V1 ISOの後部トロール
船舶用

優れたデザインと汎用性の高さ:新しいカニ漁船、ガスペ造船所から登場

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

現代の漁業の漁獲割当が規制されているため、漁船の設計の多様性が重要になる可能性があります。カナダのケベック州ガスペにあるシャンティエ・ナバル・フォリヨンが建造するためにNAVANEXが設計した新しい19.81 x 7.31メートル(65X24フィート)の組み合わせのカニトラップとグラウンドフィッシュトロール船は、この良い例です。Listuguj Mi'gmaq政府の所有者は、2022年4月に配達を受け入れる予定です。

鋼製の船体は、アルミニウム製のパイロットハウスを備えた隆起したfo'c'sleデザインになります。カニ釣りをするとき、透明な後部デッキは最大150個の折りたたみ式の100ポンドのカニ鍋を運ぶことができます。トロール漁用に装備されている場合、ガントリーは2つのネットドラムで船尾に取り付けられます。トロールウインチへのペアは、隆起したfo'c'sleの後方のプラットフォームに取り付けることができます。

設計者は、最大7人の乗組員にとって船をより快適にするための機能を含めました。球根状の弓は、燃料効率の向上に加えて、ギアをうねりに動かすときのピッチングを減らすのに役立ちます。シャンティエ海軍フォリヨンが2006年に製造したトロール船ファンディリーダーに最初に取り付けた設計に従って、スタビライザーのペアが取り付けられます。その後、これらのシステムの多くは他の船舶に搭載されています。スタビライザーは、ビルジチンの底部にヒンジで固定された単純な鋼板です。船体に対して油圧で平らに上げることも、水平位置に下げることもできます。ボートの設計者であるJean-Nil Morissetteは、旅行中またはギア作業時の両方の動きを減衰させるために非常にうまく機能していると説明しています。

推進力はIMO準拠のティアIII、カミンズQSK19で、1800RPMで750hpを生成します。IMO Tier IIIエミッションに対応するため、QSK19メインエンジンには実績のあるSCR触媒が搭載されています。トランスミッションはツインディスクMGX-5222ギアで、5.04:1減速されています。これにより、直径57インチ、ピッチ67インチの4枚羽根ライスカプランスキュープロペラが回転します。プロペラの推力は、ライススピードノズルで強化されます。このシステムは、船に9ノットの巡航速度と8.2メートルトンのボラード牽引力を与えます。

デッキ機器の包括的なセットには、Heila HLM 3-2Sデッキクレーンが含まれます。カニのために、カニ運搬機、カニテーブル、カニブーム、カニブロックがあります。トロール漁には、2つのトロールウインチとネットドラムに加えて、バッグウインチがあります。アンカーウインチは、アンカーが球根状の弓の側面まで下がるように取り付けられています。 

補助電源には、65 kWを生成するカミンズのQSB7-DM発電機セットと、1800 RPMで355 hpを生成する追加のQSM11-DMエンジンが含まれます。このエンジンは、船舶の油圧ポンプとバックアップ用の65kW発電機セットを駆動します。メインエンジンと補助エンジンは、カミンズセールスアンドサービス、ケベックイースト、カミンズカナダULCから供給されました。

乗組員の宿泊施設は、そのキャビンの後部でギャレーと混乱を伴う隆起したfo'c'sleの序文になります。RSWを装備した船倉には、4つのセクションで60,000ポンドのカニを収容できます。断熱餌ホールドの容積は7.8メートルになります。タンク容量には、燃料用に23,000リットル、水用に7,900リットルが含まれます。

レンダリング提供:シャンティエ・ナヴァル・フォリヨン

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...