Crinklaw Farm Services Incは、カミンズと協力して、グローバル無人スプレーシステム(GUSS)に適した長期電力ソリューションを開発しました。
そのソリューションがカミンズのQSB6.7エンジンで、世界初で唯一の自律式果樹園噴霧器に動力を供給しています。QSB6.7は、冷却式排気ガス再循環装置(EGR)と高圧コモンレール燃料システムを備えた、定格173hp(129kW)の完全統合システムです。
GUSSは、農業が直面している労働上の課題を緩和し、運用効率、精度、安全性の向上を支援しています。GPS、車両センサー、ソフトウェアの組み合わせを使用して、1人の従業員がさまざまな果樹園で一度に最大10台のGUSS噴霧器をリモートで監視できます。
Crinklaw Farm ServicesのマーケティングディレクターであるGary Thompson氏は、「GUSSの設計哲学全体は、革新性、効率、性能に基づいています。毎日、列ごとにスプレーできる機械を構築しています。そのためには、信頼できるパワーソリューションが必要でしたが、カミンズは、機械統合の専門知識と組み合わせた模範的なエンジンパッケージの提供に非常に協力的でした。
「QSB6.7は、数百エーカーをカバーする可能性のある範囲で、クリーンで効率的な燃焼を実現します。私たちにとって、カリフォルニア州キングスバーグの新しい製造施設が完成し、GUSSのグローバルな販売が可能となり、非常にエキサイティングな年になるでしょう。」
カミンズの農業担当グローバルゼネラルマネージャーであるアン・シュメルツァーは、「信じられないほど革新的なセクターとして、農業は自律性のための素晴らしいプラットフォームを提供します。特に、より高い運用効率と生産性の向上が主な目的である場合。超クリーンディーゼルエンジンと自動運転サービス車両を統合することは、農業産業がどのように前進し続けているかを示す良い例です。このような画期的なイノベーションを後押しできることをうれしく思います。」
これまでに、Crinklaw Farm Servicesは、中規模から大規模の樹木農場向けのカスタムスプレー塗布サービスの一環として動作する、カミンズを搭載した7台のGUSS自律型噴霧器を構築しました。
CPEテクニカルスペシャリストのニコラス・ホーズによるホワイトペーパー ジャンプ先: はじめに |試験結果 |概要 エグゼクティブサマリー このホワイトペーパーは...
すべての農家を呼びます!効率性がビジネスの成功維持に役立つことを私たちは知っているので、燃費を向上させ、時間を節約するのに役立つ10のヒントを開発しました...
2020年、クボタはこれまでで最大のトラクターである19,510ポンド/ 8550 kg M8を発表しました。その大きな機能-パワー、信頼性、快適性、価値。力が来る...