""
船舶用

カタマラン型遠隔操作式ネットクリーナー

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

カミンズ船舶レファレンス番号807
 

海上公試では、ブラボーIIが彼女のスタイルを示していました。

 

アームストロングマリンは、北西部のアルミニウムボート建設の確固たる歴史から成長しました。カナダと米国の国境の両側で建造された船を扱ってきた彼らは、ポートエンジェルスの場所で高い評価を得ています。初期のアルミニウム製ボート建造の多くと同様に、彼らは漁船から始まり、乗客、パトロール、パイロット、上陸用舟艇を含む幅広い作業船に拡大しました。彼らはモノハルとカタマランの両方を構築します。

 

 

 

操舵室の取り付けには何も惜しみませんでした。アスロンブルース写真

 

彼らの最新の納入は、一回限りの設計で優れている能力を示す注目に値する革新的な船です。Badinotti Net Services Canadaのために建造された11.9 x 6メートルのカタマランは、サーモン養殖網の水中清掃専用です。2つの船体の成形深さは2.49メートルです。家が前方に設置されているため、船は網を掃除するための革新的な機械をサポートするために、後部デッキの広い広がりを持っています。

 

 

 

大きなアフターデッキは、ウォッシャー車と制御ブースをサポートします。

 

バディノッティのカナダ人CEOケビン・オンクリンは、ボートとその機器が満たすように設計されている進化するニーズについて説明します。「2017社で、ほとんどの農場会社が防汚コーティングの使用を事業から完全に排除しました。その結果、ネットの浸漬またはコーティングに依存するネットサービスの従来のビジネスモデルは、ペースを維持するために運用を適応させ、再発明する必要がありました。Badinotti Net Servicesは、お客様の新しいサービス要件に対応するために、3年以上前にオンサイトネットウォッシング(OSW)部門を追加しました」と彼は言いました。

 

 

 

カミンズ製船舶用QSB6.7エンジン2基のうちの1機。シャフトは小さな発電機セットの下を後方にあります。アスロンブルース写真

 

ネットを洗浄するプロセスでは、まだ水中に浮かんでいる場合、水面上のボートのオペレーターによって制御されるリモートコントロールネットクリーナー(RONC)が必要です。当初は改造された漁船の甲板で作業していましたが、同社は2年間かけて専用船のコンセプトを研究開発しました。その結果がBravo IIであり、Onclin氏は「機械、設備、乗組員の効率を最大化する現場での洗浄用のボートをカスタムビルドすることを検討していました。カタマランの設計を選択して、作業時間のほとんどが現場間を移動したり、現場に移動したりするのではなく、農場の現場で発生するため、乗組員と機械のための安定した安全な作業プラットフォームを作成しました。」

 

 

 

船尾図は、この作業船の双胴船体の利点を示しています。

 

設計期間が延長されたことで、細部にまで気を配り、船を仕事に完全に装備することができ、例えば、ボートは1日あたり750ガロンの淡水を生成し、塩水で作動するすべてのネット洗浄装置を定期的に浸してすすぐことができます。これにより、すべての作業部品の寿命が延びます。Bravo IIは、4人の乗組員のための宿泊施設で設計されています。

 

カミンズ船舶用QSB6.7エンジンのペアは、それぞれ3,000-RPMで480 HPを発揮し、新しい船に動力を供給します。エンジンは、1.962:1の比率のZF286Aギアを介して、2インチシャフト上の28 x 24インチ4ブレードダイアンクワッドブロンズプロペラを回転させます。左右のチューニングプロペラが各船体に搭載され、Imtra SH300バウスラスターとともに、ボートは優れたステーションキーピング能力を備えています。今年1月に納入された双胴船の最高速度は12ノットで、巡航は10ノットです。

2つのRONCは、7.6メートルで1000キログラムのリフトを備えたMPHナックルブームマリンクレーンの助けを借りて打ち上げられます。それらは、後部デッキに取り付けられたコンパートメントに座っている2人のオペレーターによってCCTVモニターとジョイスティックを介して制御されます。

 

海上試験の写真提供:バディノッティネットサービス、

 

インテリア写真アーロンブルース/カミンズ

 

詳細情報:

 

 

ケビンR.オンクリン
Ceo
バディノッティネットサービスカナダ株式会社
4266ミドルポイント博士
ブリティッシュコロンビア州キャンベルリバー
カナダ, V9H 1N6
電話番号: 250 830 0100
携帯電話: 250 204 2351
Eメール: [メール保護]
ウェブ: www.badinotti.com

 

アーロン・ブルース
マリンセールスマネージャー
カミンズ カナダ西部
18452 96thアベニュー。
ブリティッシュコロンビア州サリー
カナダV4N 3P8
電話番号: 604 882 5726
携帯電話: 604 220 3765
Eメール: [メール保護]

アームストロングマリン
151オクタンレーン、
ポートエンジェルス,
米国ワシントン州 98362
電話番号: 360 457 5752

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...