Una preoccupazione comune per i diportisti è come mantenere il loro generatore Onan Marine. Ma non c'è da preoccuparsi: Onan rende tutto più semplice grazie ai kit di manutenzione preconfezionati Cruise Kit.

Manutenzione facile

Oltre alla praticità dell'Onan Cruise Kit, il robusto contenitore può essere utilizzato per conservare altri ricambi relativi al sistema elettrico/macchinario dell'imbarcazione. I codici di ciascun componente del kit sono reperibili nell'etichetta di manutenzione apposta sul gruppo generatore.

La manutenzione di un generatore è simile a quella di un'automobile ed è essenziale per mantenere le massime prestazioni e una lunga durata. Proprio come per un'auto, avrai a disposizione un manuale dell'operatore per il tuo gruppo elettrogeno con indicazioni e intervalli di manutenzione molto specifici sotto forma di griglia. Il manuale ti spiegherà come mantenere il generatore e ti permetterà di registrare le ore di esercizio e le manutenzioni eseguite. Vedrai che il cambio dell'olio, il controllo di batteria e collegamenti, il cambio del filtro dell'olio o dell'aria, nonché l'ispezione visiva dei componenti, sono tipici requisiti della manutenzione. Gli interventi in garanzia, tuttavia, devono essere eseguiti da un rivenditore/distributore autorizzato Cummins o da un tecnico certificato.

Scelta del piano di manutenzione

I pratici programmi di manutenzione riportati di seguito possono essere ordinati anche presso il proprio rivenditore/distributore Cummins. Tutti i piani di manutenzione sono laminati in modo speciale per aumentarne la durata e presentano degli occhielli per essere affissi al generatore. Indicano gli intervalli della manutenzione periodica per il tuo modello, oltre all'elenco delle parti di ricambio. Per ottenere ricambi per altri modelli, rivolgiti al tuo rivenditore/distributore Onan.

Per riparazioni più estese o per la massima tranquillità, non esitare a contattare il tuo rivenditore/distributore Onan per ulteriori informazioni.

Quali controlli del generatore o procedure devo eseguire prima di una vacanza?

Consigliamo quanto segue:

  • Almeno una settimana prima del viaggio o dell'arrivo dell'ospite, visita l'imbarcazione, consulta il Manuale dell'operatore Onan Marine ed esegui tutti i controlli necessari (filtri, zincature, cinghie, ecc.). Se fosse necessaria la manutenzione, a seconda della stagione potrebbe essere necessario attendere un paio di giorni per la disponibilità di un tecnico del centro di assistenza. Quando è necessario un tecnico Onan certificato, si consiglia di contattare tutti i centri di assistenza Cummins locali per ottenere l'appuntamento migliore per la propria agenda.
  • Accertati che la batteria sia completamente carica.
  • Ispeziona e serra tutti i collari e i raccordi dei tubi, soprattutto dello scarico.
  • Verifica tutti i livelli dei fluidi e rabboccali o sostituiscili al bisogno, per le temperature di esercizio previste.
  • Esegui tutti i controlli pre-avviamento come spiegato nel Manuale dell'Operatore e verifica che tutte le valvole nello scafo siano aperte se necessario.
  • Avvia il generatore e controlla visivamente l'eventuale presenza di perdite e di rumori strani.
  • Fai delle prove di accensione e spegnimento da tutte le postazioni.
  • Accendi tutti i carichi che prevedi saranno operativi durante il viaggio, accertandoti di non sovraccaricare il generatore. Fai funzionare il gruppo generatore per almeno 30 minuti sotto carico.
  • Annota le ore di esercizio e aggiungi quelle previste nel viaggio. In base al totale, individua le parti di ricambio necessarie per la manutenzione, in base agli intervalli indicati nel Manuale dell'Operatore. Acquista i ricambi necessari o un Cruise Kit dal tuo rivenditore/distributore Onan locale
  • Annota i numeri telefonici dei centri assistenza situati alla destinazione o nelle vicinanze, nel caso di una necessità imprevista di ricambi o servizio.

Cosa consigliate per il funzionamento quotidiano del mio gruppo elettrogeno Onan Marine?

Quelli che seguono sono suggerimenti generali. Altre informazioni utili sono disponibili nel manuale dell'operatore , che può essere visualizzato online o ordinato tramite il tuo rivenditore/distributore Onan locale, se non ne hai ricevuto uno con il gruppo elettrogeno.

  • Ispeziona e libera dai detriti i filtri dell'acqua marina senza aspettare che si intasino. La mancanza di ispezioni può comportare dei danni alla girante della pompa dell'acqua marina.
  • Ispeziona l'area intorno al generatore per assicurarti che niente sia andato fuori posto o vagante (stracci, attrezzi per la pulizia, utensili, ricambi ecc.) durante il movimento, poiché potrebbe ostruire le prese o le uscite dell'aria, nonché danneggiare cavi o tubi.
  • Verifica i livelli dei fluidi del generatore e l'eventuale presenza di perdite, nonché in base agli intervalli di servizio necessari a seconda delle ore di esercizio ed esegui la manutenzione al bisogno.

Come posso preparare il mio gruppo elettrogeno Onan per uno stoccaggio prolungato?

Consigliamo quanto segue:

  • Leggi il manuale dell'operatore Onan per acquistare dimestichezza con l'operazione, se necessario.
  • Avvia il generatore da tutte le postazioni.
  • Fai funzionare il generatore applicando tutti i carichi disponibili fino al valore nominale in uscita.
  • Quando possibile, simula dei guasti per testare il funzionamento di controllo.
  • Scollega e conserva la batteria secondo le indicazioni del fabbricante. Riferimento: BCI (Battery Council International, Chicago IL)
  • Drena l'olio e sostituiscilo con uno nuovo e di viscosità documentata.
  • Verifica che il refrigerante sia idoneo per le temperature di stoccaggio e apporta eventuali modifiche. Se il refrigerante è vecchio di almeno due anni, drenalo e sostituiscilo con una miscela idonea per le temperature di stoccaggio. Il rapporto massimo di glicole etilenico e acqua distillata è 50/50, consigliato 40/60.
  • Rimuovi la girante dell'acqua greggia e conservala in un luogo fresco e asciutto oppure scartala se necessario.
  • Drena e pulisci il lato acqua marina dello scambiatore di calore. Se noti delle eccessive incrostazioni, rimuovi gli accumuli marini o detriti. Puoi richiedere una pulizia professionale da un centro di assistenza Onan locale
  • Drena l'acqua dal silenziatore di sollevamento dell'acqua.
  • Pulisci con un panno e olia leggermente le parti che potrebbero arrugginirsi.
  • Ritocca la vernice scheggiata o graffiata.
  • Documenta tutto il lavoro eseguito, comprese le prove di carico e controllo. Fai le riparazioni o annota gli eventuali guasti da risolvere prima di rimettere l'unità in servizio.

Quando rimetti in servizio il generatore:

  • Esamina i documenti di conservazione e fai le riparaziono necessarie per i guasti o problemi annotati.
  • Accertati che la batteria sia completamente carica.
  • Ispeziona e serra tutti i collari e i raccordi dei tubi, soprattutto dello scarico.
  • Verifica tutti i livelli dei fluidi e rabboccali o sostituiscili al bisogno, per le temperature di esercizio previste.
  • Verifica la presenza e il serraggio del tappo di drenaggio del silenziatore oppure installane uno in caso di rimozione per la conservazione.
  • Verifica la presenza e il serraggio del tappo di drenaggio dello scambiatore di calore oppure installane uno in caso di rimozione per la conservazione.
  • Installa la girante rimossa per l'acqua marina. Installa una girante nuova se si è asciugata completamente o comunque danneggiata o se era stata gettata via al momento della conservazione.
  • Sostituisci i filtri del carburante primario e secondario.
  • Pulisci o sostituisci tutti i terminali arrugginiti e corrosi, nonché i collegamenti dei cavi.
  • Pulisci e ispeziona spazzole e giunti rotanti del generatore, se presenti.
  • Collega una batteria totalmente carica.
  • Esegui tutti i controlli pre-avvio come indicato nel Manuale dell'operatore Onan e verifica che tutte le valvole passanti dello scafo siano aperte, se necessario
  • Avvia il generatore e controlla visivamente l'eventuale presenza di perdite e di rumori strani.
  • Fai delle prove di accensione e spegnimento da tutte le postazioni.
  • Verifica e regola la frequenza al bisogno.