Consulta l'elenco qui sotto per le risposte a tutte le domande su Biodiesel.

I carburanti biodiesel sono comunemente conosciuti come esteri metilici degli acidi grassi (FAME) o esteri etilici degli acidi grassi (FAEE). Al contrario della benzina o dei carburanti gassosi, le proprietà del biodiesel sono simili a quelle del carburante diesel e può quindi essere utilizzato nei motori ad accensione spontanea.

I modelli di motori approvati al momento della pubblicazione sono elencati qui di seguito. Si prega di verificare con il proprio referente Vendite e assistenza di Cummins per avere le informazioni più aggiornate.

 

I modelli di motore approvati sono i seguenti:

On-Highway:  motori ISX, ISM, ISL, ISV5.0 e ISB costruiti dopo il gennaio 2007.  ISX CM570 costruiti dopo Gennaio 2002.

Off-Highway: motori QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 e QSB3.3 costruiti dopo il gennaio 2007, motori Cummins MerCruiser™ Diesel Marine prodotti dopo il 01 gennaio 2007:  Serie B, QSB, Serie C, QSC e QSL, QSM11, QSM G-Drive e QSF3.8

off-highway ad alta potenza costruiti dopo Gennaio 1, 2008, tranne Tier 4: QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19 e K19.  Inoltre, i marittimi QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19, K19.

Cummins ha approvato i sopra elencati motori ad alta potenza con i seguenti sistemi di alimentazione: a pressione temporizzata, iniezione ad alta pressione, sistema modulare di iniezione Common Rail e BOSCH Pompa-Condotto-Iniettore.

I carburanti paraffinici sono un'alternativa al diesel a basso tenore di zolfo e solfuri aromatici. Derivano da diverse fonti. Le fonti più comuni includono gas naturale, carbone, oli vegetali e grassi animali. I carburanti paraffinici includono (1) HVO - olio vegetale idrotrattato, (2) GTL - da gas (gas naturale) a liquido, da solido (carbone) a liquido, (4) PTL - da elettrico a liquido.

I carburanti derivati da oli e grassi vegetali sono spesso definiti diesel rinnovabili (RD) oppure oli vegetali idrotrattati (HVO).  HVO è presente nel carburante paraffinico.  HVO è ottenuto dalla biomassa, ma non è biodiesel.  I diesel rinnovabili non sono biodiesel o esteri metilici degli acidi grassi.

Le caratteristiche uniche del carburante a base di paraffina includono la ridotta densità e l'aumento del numero di cetano. I carburanti paraffinici hanno un densità più bassa dei diesel a gasolio e questo può determinare un minor volume di valore energetico che comporta risparmio di carburante e la possibile riduzione della potenza del motore

I modelli di motori approvati al momento della pubblicazione sono elencati qui di seguito. Si prega di verificare con il proprio referente Vendite e assistenza di Cummins per avere le informazioni più aggiornate.

On-highway: ISB, ISL, ISF

Off-highway: QSB, QSC, QSL, QSF

IL biodiesel deve essere conforme alle specifiche dell'American Society of Testing Materials (ASTM).  B100 deve essere conforme a ASTM D6751 prima della miscelazione, e la miscela finita B20 deve essere conforme a ASTM D7467.

La specifica ASTM D6751 per B100 è stata rivista e adesso include il test di immersione a freddo. Il carburante B100 viene immerso a freddo e filtrato per catturare le impurità o le reazioni incomplete derivanti dal processo produttivo. Il requisito di stabilità è ancora in vigore ed è un requisito essenziale quando B100 viene mescolato con il gasolio per produrre una miscela B20.

ASTM D7467 è una nuova specifica che si applica alle miscele biodiesel di B6 - B20 e include un obbligo di stabilità all'ossidazione.  La presente specifica sostituisce il precedente requisito Cummins della Engine Manufacturers Association (EMA) B20.

In Europa le specifiche in merito al biodiesel sono regolate dagli standard europei EN 14214. EN 14214 è pubblicato dal CEN, il comitato europeo di normalizzazione o Comate Europeen de Normalization. https://www.cencenelec.eu/.

Le specifiche per il biodiesel sono le stesse a livello internazionale.

I clienti sono tenuti ad acquistare la miscela di biodiesel da un rivenditore certificato BQ9000. Il carburante B100 usato nella miscela deve provenire da un produttore autorizzato BQ9000. I rivenditori certificati e i produttori autorizzati di BQ9000 si possono trovare su www.bq-9000.org.

Caso di studio Azioni

L'azienda neozelandese J Swap Contractors ha dotato i 200 camion della sua flotta con i motori Cummins

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.