Casi di studio Cummins
Ci siamo dentro per il lungo raggio. Costruiamo partnership durature che portano a innovazioni più intelligenti per i nostri clienti. Queste storie di clienti dimostrano il nostro impegno e il nostro successo nel fornire ai clienti come te soluzioni di alimentazione migliorate attraverso un'innovazione di livello mondiale in una serie di settori.
Scopo: installare un sistema di alimentazione di riserva per un lodge remoto e il relativo impianto di trattamento delle acque
Il rilevamento proattivo dei guasti da parte di PrevenTech consente di risparmiare significativamente sui costi e di preservare i tempi di attività
Scopo: fornire energia di emergenza affidabile per una struttura di supercomputer all'avanguardia
Scopo: installare robusti sistemi di backup in una serie di siti di vendita al dettaglio di carburante BAPCO
L'analisi predittiva di PrevenTech ha rilevato i primi segni di usura degli iniettori, contribuendo a prevenirne i guasti.
L'analisi avanzata di PrevenTech ha aiutato a identificare le cause principali delle basse velocità e ha consigliato azioni di manutenzione ottimizzate.
PrevenTech utilizzato per prolungare la durata dell'olio e dei filtri, garantendo al contempo l'efficienza del motore.
Scopo: fornire un nuovo sistema di backup per la fase 1 di un nuovo importante data center finanziario
Scopo: realizzare la fase 1 di un sistema di alimentazione di riserva per il primo data center hyperscale dell'Africa orientale
Scopo: sviluppare e garantire il funzionamento efficiente di molteplici data center hyperscale, potenziando l'infrastruttura digitale dell'Arabia Saudita.
Kyle Myrick è l'orgoglioso proprietario di un pick-up Ram Tradesman del 2015 con motore Turbo Diesel Cummins, con oltre 300.000 miglia sul contachilometri. Come ingegnere minerario con oltre 20 anni di esperienza, il suo camion viene continuamente messo alla prova in ambienti difficili, non solo come parte del lavoro di Kyle, ma anche a sostegno della sua passione per i viaggi e l'avventura.
Scopo: aggiornare un DMC legacy di 20 anni per migliorare la capacità e l'affidabilità del sistema di alimentazione per un importante fornitore di servizi di rete e comunicazione in Arabia Saudita.
Gli alternatori STAMFORD P7 svolgono un ruolo fondamentale nell'alimentazione del progetto Ambatovy, un punto di riferimento nello sviluppo minerario e della lavorazione in Madagascar.
Il boom del cloud dietro la spinta alla supremazia di Naver - Con l'impennata del traffico sulla sua piattaforma, Naver ha intrapreso il progetto per costruire uno dei più grandi data center dell'Asia che sarà sviluppato in sei fasi utilizzando un volume sostanziale di gruppi elettrogeni. La prima fase del data center Gak Sejong include 18 gruppi elettrogeni Cummins QSK95 con una potenza in standby di 60 Hz pari a 37