進歩を加速する:カミンズX10を支える女性たち

カミンズ、グローバル電力技術リーダー

カミンズ HELM™ X10 

カミンズのX10エンジンは、L9の軽量性能とパッケージング効率、そしてX12の実証済みの耐久性を兼ね備えています。カミンズのHELMプラットフォームの一部として、X10はパワー、効率、信頼性の強力なバランスを提供するように設計されています。職業用、地域輸送、乗合バス、RV車、緊急車両など、幅広いアプリケーションをサポートするように設計されており、日々機器を利用するお客様に信頼できるパフォーマンスを提供するというカミンズの伝統を引き継いでいます。 

カミンズでは、彼の遺産は、従業員を通じて実行されるコアバリューで定義されています。ビジネス全体で、リーダーは誠実さ、思いやり、卓越性、チームワーク、多様性というこれらのコアバリューを使用して未来を形作り、業界の進化するニーズを満たすソリューションを強化しています。 

女性史月間の一環として、私たちは時間をかけて、業界やコミュニティ全体で女性が行った貢献を認識し、祝います。カミンズでは、まったく新しいカミンズX10エンジンの実現を支援している多くのリーダーのうち、たった2人のリーダーの影響を強調し、イノベーションを推進する専門知識、リーダーシップ、コラボレーションを発揮しています。 

カミンズ、X10エンジンを運転する女性リーダーを称賛 

リーダーの一人は、カミンズのカスタマーインテグレーションスペシャリストであるダリア・アコスタです。同社で10年以上の経験を持つ彼女は、チーム間の技術的な調整を推進しながら、顧客のニーズを擁護するキャリアを築いてきました。彼女の仕事を通して、彼女はエンジニアリングで可能なこととそれを率いる人の両方を拡大するのを助けます。 

X10の開発において、Daliaは、エンジンがお客様の機器やアプリケーション間でシームレスに統合され、開発プロセス全体を通じてお客様の要件に対応し、エンジニアリングの精度を実際のパフォーマンスに合わせる上で重要な役割を果たします。彼女が説明するように、「X10をサポートすることは、革新的な製品を発売する以上のものです。誰がそれを作成するに参加するかの未来を形作るのに役立ちます。」 

カミンズのX10エンジンの未来を形作るもう一人のリーダーは、カミンズのプラットフォームのプロダクトマネージャーであるタラ・ジョンソンです。彼女の役割では、エンジニアリングの革新、市場戦略、顧客の優先順位を1つの統一されたビジョンに結び付け、X10が単なる技術の進歩ではなく、測定可能な価値を確実に提供するようにします。 

以前、カミンズでコマーシャル、調達、カスタマーサポートなど複数の職務に携わってきたタラは、顧客のニーズと社内組織の両方を理解するのに役立つ幅広い視点をもたらします。タラが共有するように、「新しいエンジンに命を吹き込むことができるのは一世代に一度です。X10は、40年間のミッドボアレガシーの次の進化です。」 

カミンズのX10エンジンは、単なるエンジニアリングの革新ではなく、会社全体のコラボレーション、多様性、リーダーシップの力を反映しています。カミンズは、ダリアやタラのような女性の貢献を称えることで、多様な視点が、モビリティの未来を形作りながら、今日の顧客のニーズを満たすソリューションを推進する方法を示しています。彼らの仕事は、X10がパフォーマンスと信頼性を提供するだけでなく、カミンズを定義する卓越性と革新の価値を体現することを保証します。

作成担当部署プロフィール

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.、グローバル電力技術リーダー

世界的な電力リーダーであるCummins Inc.は、より豊かな世界を動かすことに尽力しています。1919年以来、私たちは人、物、経済を前進させる革新的なソリューションを提供してきました。カミンズのエンジン、コンポーネント、ディストリビューション、パワーシステム、Accelera™の5つの事業セグメントは、高度なディーゼル、電気、ハイブリッドパワートレインを含む幅広いポートフォリオを提供しています。統合発電システム;後処理、ターボチャージャー、燃料システム、コントロール、トランスミッション、アクスル、ブレーキなどの重要なコンポーネント。バッテリーや電動パワートレインシステムなどのゼロエミッション技術。グローバルなフットプリント、深い技術的専門知識、広範なサービスネットワークにより、お客様のニーズに合わせた信頼性の高い最先端のソリューションを提供し、デスティネーションゼロ戦略でエネルギー移行を通じてお客様をサポートします。私たちは、お客様、投資家、従業員に価値を創造し、教育、公平性、環境というグローバルな優先事項である企業責任を通じてコミュニティを強化します。インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズは、世界中で約67,400人の従業員を擁し、 $22025年の売上高151億6000万ドルに対して1億4000万ドル。

詳細な情報をご希望の場合

技術、製品、ニュース、洞察など、カミンズの最新情報をお届けします。