Bekämpfung der weltweiten Wasserknapphe

Cummins Water Works feiert zwei Jahre, in denen es in seinen Gemeinden auf der ganzen Welt etwas bewirkt hat

Von Tamra Knudsen, Brand Journalist

Zugang zu sauberem Wasser

Der Juli 2023 feiert das zweite Jubiläum von Cummins Water Works (CWW) und die vielen Initiativen, die es auf der ganzen Welt unterstützt hat! Das mit 13 Millionen USD finanzierte Programm wurde ins Leben gerufen, um Gemeinden zu stärken und die globale Wasserkrise durch die Verbesserung der Wasserqualität und des Zugangs zu Wasser zu bewältigen. CWW wurde außerdem mit dem Ziel ins Leben gerufen, bis 2030 in allen Regionen von Cummins Inc. und bis 2050 in den Gemeinden von Cummins einen Nettowassergewinn zu erzielen, der den jährlichen Wasserverbrauch von Cummins Inc. übersteigt. Die bisherigen Ergebnisse belegen, dass die CWW-Bemühungen nicht nur in den Gemeinden, in denen Cummins vertreten ist, sondern auch weltweit erhebliche Auswirkungen haben. 

Veranstaltung zum 2. Jubiläum in Brasilien
Aufklärung von Kindern in öffentlichen Schulen in Brasilien über sauberes Wasser

Wussten Sie schon?

785 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu grundlegendem Trinkwasser, das sind 1 von 10 Menschen. Und 4,2 Milliarden Menschen haben keinen sicheren Zugang zu sanitären Einrichtungen, das sind 1 von 4 Menschen, die keinen Zugang zu einer Toilette haben. Cummins und seine vielen Partner im Rahmen der CWW-Bemühungen arbeiten hart daran, diese Menschen – und unsere Welt – zu stärken. 2022 erreichte Cummins beeindruckende 5,9 Milliarden Gallonen jährlicher Wasservorteile und CWW hat seine Reichweite auf 11 Länder erweitert, darunter: Brasilien, Chile, China, Ghana, Indien, Mexiko, Peru, die Philippinen, Südafrika, das Vereinigte Königreich und die U.S.A.

Was für einen Unterschied zwei Jahre gemacht haben

Es gibt viele bemerkenswerte CWW-Projekte, die in den letzten zwei Jahren durchgeführt wurden. Von der Restaurierung von Austernriffen, die zur Wasserfilterung in der Golfregion von Louisiana beiträgt, über die Verbesserung der Wasserqualität durch die Wiedereinführung von Nierenmuscheln im Mittleren Westen der USA bis hin zur Schaffung kostengünstiger Kreditprogramme in Indien, die es Familien ermöglichen, Wasserhähne und Toiletten in ihren Häusern zu installieren - CWW macht große Fortschritte bei der Lösung der weltweiten Wasserprobleme. 

„Die Mitarbeiter von Cummins engagieren sich seit vielen Jahren für nachhaltige Wasserprojekte“, sagt Scott Saum, Program Manager bei Cummins Water Works. „Durch die Gründung von CWW sind jedoch Partnerschaften mit führenden Wasserexperten wie Water.org, The Nature Conservancy und vielen anderen entstanden, die größere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, Investition und Beteiligung an großen, leistungsstarken Wasserprojekten auf der ganzen Welt bieten.“ 

Die Vorteile der Zusammenarbeit

Mit der Unterstützung von Cummins, seinen Partnern und Mitarbeitern werden hier weitere der vielen Projekte vorgestellt, die durch die Bemühungen von Cummins Water Works ins Leben gerufen wurden!

  • In Zusammenarbeit mit Water.org startete CWW ein Bildungsprogramm, das sich an 7- bis 13-Jährige in Brasilien richtet und ihnen die Bedeutung von sanitären Einrichtungen und sauberem Wasser für die öffentliche Gesundheit vermittelt. Eine der größeren Aktionen fand in Guarulhos, Brasilien, in der Nähe von Sao Paolo, der größten Stadt Brasiliens, statt, wo Water.org mit Trata Brasil, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Verbesserung der Abwasserentsorgung einsetzt, zusammenarbeitete. In drei öffentlichen Schulen wurden 18 Lerneinheiten abgehalten, um 1.200 Schüler im Alter von 5 bis 10 Jahren zu erreichen und die Umwelterziehung durch spielerische Aktionen zu fördern, die sich auf Wasserversorgung und Abwasserentsorgung konzentrieren. Die Wirkung ist nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Fachleuten der Schule, der Schulgemeinschaft und den Eltern der Schüler zu spüren.
  • Durch seine Aktivitäten in Mexiko ist Cummins Partner von 50 Liter Home in Ciudad Juarez, Mexiko, und El Paso, Texas, um die Wasserknappheit langfristig und kurzfristig zu bekämpfen. In der Zwischenzeit will diese Partnerschaft Los Kilometros in Mexiko und Las Colonias in El Paso in den Außenbezirken beider Städte mit Wasser und Wasserfilteranlagen versorgen sowie Regengärten und gemeindebasierte grüne Infrastrukturen bereitstellen. Der Plan sieht vor, eine langfristige Wirkung zu erzielen, indem wichtige Interessenvertreter von beiden Seiten der Grenze zusammengebracht werden, um eine Wasserbeobachtungsstelle einzurichten und die Wassereinsparung durch effiziente landwirtschaftliche Praktiken zu fördern.
  • Anfang dieses Jahres kündigte Cummins eine Partnerschaft mit der Asociación Micorriza in Guadelajara, Spanien, an (siehe Bild oben). Dieses Projekt wird die mit dem Wasser verbundenen Ökosysteme im Geopark Molina-Alto Tajo in Guadalajara erhalten. Die Arbeiten umfassen den Schutz der einheimischen Ufervegetation, die Wiederherstellung von Flusseinzugsgebieten und Feuchtgebieten sowie die Erhaltung kritischer Lebensraumökosysteme.
  • In Südafrika nahmen Führungskräfte von Cummins Corporate Responsibility zusammen mit über 100 Mitarbeitern kürzlich an einer Flusssäuberungsaktion mit Hennops River Revival teil. Das Team konnte 933 Säcke mit Abfall aus Gebieten sammeln, die von Flussüberflutungen betroffen waren. Gesammelte Abfälle umfassen: Reifen, Windeln, Plastiksäcke, Becken, Garderoben und Tausende von Einwegbehältern aus Kunststoff. Da es sich um eine der größten Säuberungsaktionen der Region Afrika/Naher Osten von Cummins handelte, waren alle Beteiligten mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
  • Die Partnerschaft von CWW mit The Nature Conservancy hat auch dazu beigetragen, die Landwirte des Mittleren Westens zu erziehen und zu ermutigen, umweltschonende Praktiken anzuwenden, die den Abfluss von Düngemitteln in die Wasserwege reduzieren, um die hypoxische (tote) Zone im Golf von Mexiko zu beseitigen. Die überschüssigen Nährstoffe lösen Algenblüten aus, die dem Wasser den Sauerstoff entziehen und das Überleben von Meereslebewesen erschweren oder unmöglich machen.
Südafrikas Bemühungen um sauberes Wasser
Das südafrikanische Team im Einsatz beim Projekt zur Aufräumung von Flüssen

Engagement ist entscheidend

Cummins setzt seine Reise fort, um sein Engagement für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu demonstrieren, in Übereinstimmung mit der allgemeinen Mission des Unternehmens, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es eine wohlhabendere Welt antreibt. 

Möchten Sie mehr über die Bemühungen von CWW und Wasserknappheit in der Welt erfahren? Engagieren Sie sich jetzt!

Autor-Profil

Tamra Knudse lächelt

Tamra Knudsen, Brand Journalist

Tamra Knudsen ist Pressesprecherin bei Cummins und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Investitionsgütersektor, wo sie seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen der Unternehmenskommunikation tätig ist. Sie begann ihre Karriere in der Buchhaltung und durchlief zahlreiche Positionen in den Bereichen Finanzen, Marketing und Verwaltung, bis sie ihre Nische im Bereich der Kommunikation entdeckte. Ihre Leidenschaft ist es, transparente und aussagekräftige Inhalte zu erstellen, die die Leser über eine Vielzahl von Themen sowohl für externe als auch für interne Zielgruppen aufklären, informieren und ansprechen.  Tamra schloss ihr Studium an der University of Wisconsin, Parkside, mit einem BS in Business Administration and Management ab.

Möchten Sie mehr erfahren?

Erhalten Sie die neuesten Informationen von Cummins zu Technologien, Produkten, Nachrichten und Einblicken.