Fallstudien von Cummins

Wir sind auf lange Sicht dabei. Wir bauen dauerhafte Partnerschaften auf, die zu intelligenteren Innovationen für unsere Kunden führen. Diese Kundenberichte demonstrieren unser Engagement und unseren Erfolg bei der Bereitstellung von verbesserten Energielösungen für Kunden wie Sie durch erstklassige Innovationen in einer Reihe von Branchen.

Fallstudien filtern

Als Canetec (Queensland, Australien) seine neue AX7500 Zuckerrohrerntemaschine mit QSL9-Antrieb von Cummins vorstellte, erklärte das Unternehmen, dass sie neue Maßstäbe für die Betriebseffizienz setzen würde. Greensill Farming war der erste AX7500-Kunde von Canetec, und wir haben den Betrieb besucht, um herauszufinden, was genau man dort darüber denkt. Greensill Farming ist ein Agrarunternehmen, das in Queensland Zuckerrohr, Süßkartoffeln und Wassermelonen anbaut. Das Familienunternehmen

Um die Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlage im Oman zu unterstützen, installierte Cummins fünf Generatorsätze, darunter den ersten QSK95 des Landes, um das Umspannwerk für behandeltes Abwasser, die biologische Aufbereitungsanlage und die zentrale Pumpstation zu betreiben.

Die Herausforderung: Eine ökologisch sensible Stadt benötigte eine zuverlässige Standby-Stromversorgung für die Aufrüstung des Abwassersammelsystems. So sollte die Sicherheit erhöht und das Risiko eines Abwasserstaus verringert werden. Die Lösung von Cummins: Sieben Cummins-Generatoren im Leistungsbereich von 20 kW bis 200 kW, mit schallgedämmten Gehäusen und kompakter Bauweise sowie Umschaltern. Ergebnis:

Die Herausforderung: Eine große regionale Wasseraufbereitungsanlage wollte sicherstellen, dass auch bei einem Ausfall des Stromversorgers weiterhin Wasser für die mehr als 200.000 Einwohner fließen würde. Lösung: Cummins lieferte eine komplette Lösung für ein Standby-Stromsystem, die zwei 2,7 MW Dieselgeneratoren mit einer Gesamtkapazität von 5,4 MW sowie einen Transfer von

Die Herausforderung: Entwurf und Installation eines Notstromsystems im Rahmen einer umfassenden Modernisierung des AnMed Medical Center in Anderson, South Carolina. Lösung: Cummins installierte drei mit Dieselkraftstoff betriebene Generatoraggregate mit jeweils 2000 kW sowie Umschalter und Digital Master Control (DMC). Vor der Installation wurde im Cummins-Werk ein Werkstest als "Zeuge" durchgeführt

Die Herausforderung: Die Krankenhaus Bozen (KH BZ) Antagen Societa Consortile musste auf Grundlage eines Investitionsantrags der örtlichen Bozner Gesundheitsbehörde ein neues Krankenhausgebäude im italienischen Bozen errichten. Dies erforderte ein neues Notstromerzeugungssystem, das die spezifischen Anforderungen der Krankenhausvorschriften erfüllte und den internationalen ISO-8528-5-Normen entsprach.

Die Herausforderung: Durch ein umfangreiches Sanierungsprojekt in der Stadt Wayzata, Minnesota, sollten Hunderte von neuen Wohnungen, zusätzliche Büroflächen und ein kleines Hotel entstehen.​​​​​​​ Das alles erforderte ein erweitertes Abwassersystem mit größeren Pumpstationen. Eine der größeren Pumpstationen würde das Abwasser für etwa die Hälfte der Stadt verarbeiten. Zuverlässiger Standby-Betrieb

Überblick Herausforderung: Entwurf und Installation neuer Generatoren, digitaler Steuerungen, paralleler Schaltanlagen und Transferschalter für die Lebenssicherheit und zusätzliche Stromversorgung in einem der größten privaten medizinischen Zentren in Louisiana Lösung: Cummins installierte einen 1750-kW-Dieselgenerator und fünf 1750-kW-Gasgeneratoren mit Magerverbrennung, die mit PowerCommand® ausgestattet sind.

Die Herausforderung: Bereitstellung einer zuverlässigen Notstromversorgung für eines der größten Infrastrukturprojekte im öffentlichen Gesundheitswesen Australiens. Die Lösung: Vier C3000D5-Generatorsätze, die von Cummins größtem emissionsarmen Dieselmotor, dem 78-Liter-QSK78G9, angetrieben werden und eine kontinuierliche Nennleistung von 2,2 MW bieten. Das voll integrierte System enthielt auch eine Sünde

Die Auslieferung von zwei neuen Mehrzweckschiffen im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2020 läutet ein weiteres Kapitel in Polens beeindruckender Geschichte in der maritimen Forschung ein.  Die zwei 60 x 12,8 Meter großen Schiffe werden auf der renommierten Remontowa-Werft in Gdańsk gebaut und ersetzen zwei 35 Jahre alte Schiffe, die für das Seeamt von Szczecin und Gdynia im Einsatz waren. Der Diesel

Arbeitsboote im 20-Meter-Bereich sind etwas ganz Besonderes. Dank ihrer Größe können sie vielfältige Aufgaben vom Schleppen über das Schieben und Ankerhandling bis hin zum Pflügen bewältigen. Zugleich kommen sie mit den meisten Wetterbedingungen zurecht. Bei guter Konstruktion und ausreichender Leistung können sie leicht mit über zehn Knoten laufen. Die niederländische Van Wijngaarden Marine Services BV hat ein solches Boot in ihrer Flotte und sie haben

Die Zhoushan-Inseln liegen direkt vor der Küste der ostchinesischen Provinz Zhejiang und südlich von Shanghai in der Hangzhou-Bucht. Die Hauptinsel beherbergt einen Marinestützpunkt, Schiffswerften und einen Hafen. Es ist eine belebte Insel mit einem gut ausgebauten Fährsystem, das sowohl Menschen als auch Fahrzeuge zum Festland und zurück transportiert. Eine schöne neue Fähre für 690 Passagiere, Zhoushan Islands Prosperity, wurde kürzlich zu dieser Etage hinzugefügt

Aufgrund der zerklüfteten Küstenlinie und der vielen Fjorde, die es zu überqueren gilt, ist Norwegen heute weltweit führend im Design moderner Fähren. Die Türkei wiederum hat sich dank ihrer qualifizierten Arbeitskräfte und ihrer großen Erfahrung im Bereich der Schifffahrt zu einem führenden Land im Fährenbau entwickelt. Das Resultat der Teamarbeit dieser beiden Länder ist die Basto-Serie der RO-RO-Fähren. Das neueste Modell der Klasse, Basto VII, das im Dezember 2019 auf den Markt kommen soll, wird Pow sein

   Als Steve Corkum Jr. von Yarmouth Sea Products keine Werft finden konnte, die bereit war, 15 Hummerboote am Stück zu bauen, gründete er seine eigene Werft. Bayview Marine hat kürzlich das erste Boot der 15-Serie auf den Markt gebracht und ist mit dessen anfänglicher Leistung sehr zufrieden.       Der 44.3 x 30-Fuß-Rumpf ist designe

Equipment Technologies wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, ein robustes, zuverlässiges und einfaches Sprühfahrzeug zu entwickeln. Als Lösung entstanden Maschinen mit mechanischem Antrieb, die einfach zu bedienen und zu warten, effizient und leicht, aber letztendlich robust genug waren, um die Arbeit zu erledigen. Eines ihrer wichtigsten Produktmerkmale ist das „Traktorgefühl“ – ein angenehmes Fahrgefühl bei langen Tagen auf dem Feld. Die AS640, die neuesten

Die Erhaltung der natürlichen Umwelt ist eine Verantwortung, die von Bahnunternehmen ernst genommen wird. Obwohl alle Bereiche der Bahnindustrie darauf drängen, steht der Güterverkehr unter weniger Druck, sauberer zu werden. Deshalb ist es besonders erwähnenswert, dass Cummins Rail und R.J. Corman Railpower gemeinsam eine Lokomotive entwickelt haben, die den Tier 4 Final-Emissionsstandards gerecht wird.  Das Segment Schienenfahrzeuge von Cummins steht auf der

Cummins Schiffsnummer #861 Iguazú Jungle ist ein Unternehmen, das touristische Ausflüge auf dem argentinischen Iguazú-Fluss anbietet. Insgesamt befördert die Flotte täglich rund 1.200 Passagiere durch die starken Strömungen des Flusses bis zum Fuße der Iguazú-Wasserfälle im Nationalpark. Die Webseite des Unternehmens beschreibt die Reise von Puerto Macuco aus: "An der Anlegestelle müssen Besucher an Bord der Boote gehen, die