Was ist Prognose und wie funktioniert sie in LKWs und Bussen?
Von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Mit jahrelanger Erfahrung im Bau von Motoren und der Entwicklung innovativer bahnbrechender Technologien zur Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Kunden weiß Cummins Inc., dass Unternehmen zukunftsweisende Diagnosesystemlösungen benötigen. Als einziger Hersteller, der anlagenbasierte Prognosen für Nutzfahrzeuge anbietet, geht die digitale Fahrzeugwartung von Cummins über herkömmliche Diagnosesysteme hinaus.
Hier finden Sie alles, was Sie über Prognosen und vorausschauende Servicelösungen von Cummins wissen müssen.
Was ist Prognose?
Predictive Service Insights, auch bekannt als Prognostik, ist Präventivtechnologie vom Feinsten.
Die digitalen Ferndiagnoselösungen von Cummins werden ständig weiterentwickelt, um die größten Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Unsere Prognoseprodukte sind in der Lage, Fernüberwachung und Vorhersagetechnologie mit einem Echtzeit-Gerätebetrieb mit fortschrittlicher Analytik zu kombinieren. Dies hilft, unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden und Kosten zu senken, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit geboten wird, die Sie benötigen. Eine solche Technologie erkennt wahrscheinliche Komponentenausfälle, bevor sie auftreten.
Es kann Leistungsabweichungen erkennen, bevor eine Störung ausgelöst wird, und Benachrichtigungen nach Schweregrad ordnen, sodass Kunden die dringendsten Probleme zuerst angehen und einen intelligenteren Wartungsplan für Geräte entwickeln können. Kunden können früher eingreifen, kostspieligere Reparaturen vermeiden und gleichzeitig mögliche weitere Probleme vermeiden. Dieser proaktive Ansatz verringert ungeplante Ausfallzeiten und verbessert gleichzeitig die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit eines Motors.
Die gesamte Palette an digitalen Technologien, Anwendungen und Hardware von Cummins wurde für Ihre Ausrüstung und Ihr Unternehmen entwickelt. Die Connected Solutions® von Cummins erfüllen strenge Anforderungen an Datensicherheit, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung. Sie wurden validiert, um eine optimale Leistung für aktuelle und zukünftige Funktionen zu liefern. Cummins stellt sicher, dass Kundendaten geschützt und nur in der Art und Weise weitergegeben werden, mit der die Kunden einverstanden sind.
Wie funktioniert die Prognose?
Mit Echtzeit-Fernüberwachung und fortschrittlicher Analytik nutzt die Prognostik datengestützte Erkenntnisse, um potenzielle Fehler zu erkennen. Es kann diese Datentrends und Leistungsmuster analysieren, so dass zukünftige Probleme vermieden werden können, bevor sie auftreten.
Cummins empfängt und überwacht ständig Daten, um den Zustand und die Leistung jedes Motors iin der Flotte eines Kunden zu bewerten - egal ob es sich um zehn oder tausend Motoren handelt. Während für jeden Motor, auch für die gesunden, Erkenntnisse gesammelt werden, informiert Cummins seine Kunden nur über die wenigen kritischen Motoren, die Aufmerksamkeit erfordern. Ein Kunde mit 5000 Fahrzeugen in seiner Flotte kann beispielsweise nur Benachrichtigungen für 500 seiner Fahrzeugmotoren erhalten, während die Daten der übrigen 4500 ausgewertet wurden und alle keine Probleme aufwiesen. Die Fernüberwachungstechnologie von Cummins gewährleistet ein hohes Maß an Genauigkeit für jeden Motor in der Flotte eines Kunden, nicht nur für diejenigen mit potenziellen Problemen.
Letztlich kann die vorbeugende Wartung die Lebensdauer und Leistung von Motoren und Fahrzeugen erheblich verlängern und gleichzeitig den Kunden helfen, Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren. Außerdem gibt es den Kunden die Gewissheit, dass Cummins alle Fahrzeuge kontinuierlich überwacht, während sich der Kunde auf die wenigen konzentrieren kann, die Aufmerksamkeit benötigen. Cummins steht zu unseren Vorhersagen und übernimmt die Kosten für den Austausch von Komponenten, die während der Gewährleistungszeit des Fahrzeugs voraussichtlich ausfallen werden.
Prognosen können direkt über Acumen®, die intelligente Computerhardware von Cummins, oder über Ihren Originalhersteller oder Telematikdienstleister aktiviert werden.
Warum sind Prognosen für Flotten wichtig?
Erhöhte Betriebszeit
Es gibt viele Vorteile der Fernprognostik. Angesichts der Kosten und logistischen Herausforderungen, die mit ungeplanten Ausfallzeiten verbunden sind, ist ein Werkzeug, das frühzeitig vor möglichen Motorproblemen warnt, von unschätzbarem Wert.
Die Fähigkeit, Probleme vorherzusehen, bevor sie den reibungslosen Betrieb gefährden, bedeutet, dass Reparaturen so geplant werden können, dass sie mit routinemäßigen Wartungsstopps übereinstimmen. Diese erhöhte Betriebszeit gewährleistet nicht nur einen konstanten Lkw- und Busverkehr, sondern verbessert auch die Kundenzufriedenheit.
Kosteneinsparungen
Die Prognose kann finanzielle Vorteile bieten, die für ein effizientes Fahrzeugmanagement entscheidend sind. Die Fähigkeit, potenzielle Probleme präventiv zu erkennen, ermöglicht eine bessere Budgetplanung und -kontrolle. Sie kann auch dazu beitragen, unerwartete Reparaturkosten zu reduzieren und die Lebensdauer des Fahrzeugs zu verlängern, indem sie sicherstellt, dass kleinere Probleme nicht zu größeren, kostspieligeren Problemen eskalieren. Die Prognose hat sogar das Potenzial, die Gesamtbetriebskosten des Fahrzeugs zu senken.
Darüber hinaus geht die Rolle der Prognose über die unmittelbare Fahrzeugwartung hinaus. Die Sammlung von Daten ermöglicht bessere langfristige strategische Entscheidungen. Das Verständnis von Verschleißmustern unter bestimmten Betriebsbedingungen kann beispielsweise zukünftige Fahrzeugkaufentscheidungen beeinflussen.
Verbesserte Motoren
Die durch Prognostik analysierten Daten helfen Cummins, weiterhin zu bauen und zu innovieren. Diese Erkenntnisse stellen sicher, dass wir Ihnen nicht nur heute den besten Motor liefern, sondern auch für Ihren Energiebedarf in der Zukunft vorsorgen, indem wir nur die höchsten Standards für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Schlüsselbeispiele für Prognostik in der Praxis
Cummins kann anhand fortschrittlicher Datensätze überwachen und vorhersagen, wann ein Bauteil an einem Motor wahrscheinlich ausfallen wird. Der Kunde erhält eine Warnung mit detaillierten Informationen zu den Problemen und der Empfehlung einer präventiven Wartung. Diese proaktive Maßnahme stellt sicher, dass das Problem angegangen wird, bevor es wirklich Schaden anrichtet. Betriebszeit des Fahrzeugs deutlich erhöht und kostspielige, ungeplante Ausfallzeiten vermieden werden.
Entdecken Sie die gesamte Palette elektronischer Service-Tools von Cummins, von Software und mobilen Anwendungen bis hin zu digitaler Hardware, die darauf ausgerichtet ist, die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer von Cummins angetriebenen Maschinen zu optimieren. Fragen Sie Ihren Cummins-Vertreter oder Originalhersteller (OEM), wie Sie sich für den Zugang registrieren können.
Die Prognoselösungen von Cummins sind ein wichtiges Instrument für das moderne Lkw- und Busflottenmanagement und bieten leistungsstarke Vorhersagefunktionen, um künftige Fahrzeugprobleme zu erkennen und zu vermeiden. Wenn Sie mehr über die Remote-Technologien und die in Kürze erscheinenden Produkte von Cummins erfahren möchten, wenden Sie sich noch heute an Ihre lokale Cummins-Vertriebsniederlassung.
Autor-Profil
Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Energiebereich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine wohlhabendere Welt zu schaffen. Seit 1919 Jahren liefern wir innovative Lösungen, die Menschen, Güter und Volkswirtschaften voranbringen. Unsere fünf Geschäftssegmente – Engine, Components, Distribution, Power Systems und Accelera™ by Cummins – bieten ein breites Portfolio, darunter fortschrittliche Diesel-, Elektro- und Hybridantriebsstränge; integrierte Stromerzeugungssysteme; kritische Komponenten wie Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungen, Getriebe, Achsen und Bremsen; und emissionsfreie Technologien wie Batterie- und elektrische Antriebssysteme. Mit globaler Präsenz, fundiertem technischem Know-how und einem umfangreichen Servicenetz liefern wir zuverlässige, hochmoderne Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und unterstützen sie mit unserer Destination Zero-Strategie bei der Energiewende. Wir schaffen Werte für Kunden, Investoren und Mitarbeiter und stärken Gemeinschaften durch unsere globalen Prioritäten im Bereich der Unternehmensverantwortung: Bildung, Gleichberechtigung und Umwelt. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana, beschäftigt weltweit etwa 67.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 33,7 Milliarden US-Dollar.