Vorteile der Ferndiagnose und -prognose
Von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Ferndiagnose und -prognose überwachen und diagnostizieren den Zustand eines Motors in Echtzeit anhand von Daten, die von den Sensoren und Steuermodulen der Anlage gesendet werden. Diese Daten können analysiert werden, um Fehler zu identifizieren und vorauszusagen, wann zukünftige Fehler wahrscheinlich auftreten werden.
Die Condition Based Maintenance (CBM -zustandsorientierte Instandhaltung) wurde erstmals in der Royal Air Force im vorigen Jahrhundert eingesetzt. Die Idee war, die Wartung entsprechend dem tatsächlichen Zustand des Flugzeugs zu planen und nicht auf der Grundlage regelmäßiger planmäßiger Wartungsarbeiten. Diese Technik verbesserte die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen erheblich.
Aufbauend darauf entwickelte die NASA in den 1990er Jahren das Integrated Vehicle Health Management (IVHM)-Rahmenwerk. Dies ist vergleichbar mit der vorausschauenden Wartung, wie wir sie heute kennen, bei der Sensoren eingesetzt werden, die Datenmodelle liefern, um Ausfälle zu erkennen, bevor sie auftreten. Ermöglicht wurde dies durch den verbesserten Zugang zu kleinen und kostengünstigen fortschrittlichen Sensoren und einer höheren Rechenleistung.

Cummins-Lösungen für Ferndiagnose und vorausschauende Service-Einblicke, auch bekannt als Prognose, bieten Echtzeit-Fernüberwachung und erweiterte Analysen für Ihren Cummins-Motor.
Von überall aus mit dem Feld verbunden
Bei der Fernüberwachung und -diagnose werden wichtige Motorentelematik- und Fehlerdaten direkt an die Technologieplattform zur Analyse übertragen, während der Lkw noch unterwegs ist. So können Flottenmanager sofort auf Störungen reagieren und haben Zugriff auf die entsprechenden Daten. Anhand der GPS-Standortdaten können die Manager die Fahrzeuge auch zur nächstgelegenen Tankstelle leiten.
Mit der Prognosesoftware von Cummins können Flottenmanager die gesamte Palette an digitalen Service-Tools von Cummins erkunden, von Software und mobilen Anwendungen bis hin zu digitaler Hardware, die darauf ausgerichtet ist, die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Cummins-angetriebenen Maschinen zu optimieren. Fragen Sie Ihren Cummins-Vertreter oder Originalhersteller (OEM), wie Sie sich für den Zugang registrieren können.
Zusätzlich zum Fernsupport und den Echtzeitdaten, die die Diagnose- und Prognosetechnologie von Cummins bietet, können Flottenmanager auch von Guidanz®, der All-in-One-Servicetechnologie-Suite von Cummins, profitieren. Diese Software wird von Händlern, Servicemitarbeitern und Flottenmanagern gleichermaßen genutzt und verwaltet die Terminplanung, die Erstellung von Arbeitsaufträgen, Diagnosen, Schulungshandbücher, die Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen und die Wartungshistorie. Auf diese Weise kann die Zeit, die für die Diagnose eines Problems und die Einplanung eines Lkw für den entsprechenden Service benötigt wird, mehr als halbiert werden.
Erhebliche Kosteneinsparungen für Ihre Flotte
Ferndiagnose und vorausschauende Wartung können erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen, insbesondere für Unternehmen, die eine große Fahrzeugflotte verwalten. Durch die Vorbeugung von Pannen, bevor sie auftreten, werden Kundenunterbrechungen reduziert, Kosten gespart und die Lebensdauer der Fahrzeuge verlängert.
Mit den klaren Dateneinblicken und den Expertenempfehlungen von Cummins können Flottenmanager fundierte Entscheidungen treffen, unnötige Arbeit vermeiden und Geld sparen.
Daten für künftige Motorverbesserungen
Durch die Analyse von Daten über eine Reihe von Kundenfahrzeugen kann Cummins immer genauere Empfehlungen für die vorausschauende Wartung geben. So können Fuhrparkmanager auf der Grundlage der automatischen Analyse von Echtzeitdaten auf Anlagenebene zuverlässig Wartungseingriffe vornehmen. Flottenmanager können dann eingreifen, bevor ein Problem auftritt, oder die Anlagen länger laufen lassen, wenn die Motoren über der erwarteten Leistung laufen.
Darüber hinaus kann Cummins durch die Analyse dieser Daten die Leistung der aktuellen Modelle weiter optimieren und wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung besserer, effizienterer zukünftiger Motoren gewinnen.
Erfahren Sie mehr über die Ferndiagnose und die vorausschauenden Technologien von Cummins und wie Ihre Flotte davon profitieren kann. Kontaktieren Sie uns noch heute.
Autor-Profil
Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Energiebereich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine wohlhabendere Welt zu schaffen. Seit 1919 Jahren liefern wir innovative Lösungen, die Menschen, Güter und Volkswirtschaften voranbringen. Unsere fünf Geschäftssegmente – Engine, Components, Distribution, Power Systems und Accelera™ by Cummins – bieten ein breites Portfolio, darunter fortschrittliche Diesel-, Elektro- und Hybridantriebsstränge; integrierte Stromerzeugungssysteme; kritische Komponenten wie Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungen, Getriebe, Achsen und Bremsen; und emissionsfreie Technologien wie Batterie- und elektrische Antriebssysteme. Mit globaler Präsenz, fundiertem technischem Know-how und einem umfangreichen Servicenetz liefern wir zuverlässige, hochmoderne Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und unterstützen sie mit unserer Destination Zero-Strategie bei der Energiewende. Wir schaffen Werte für Kunden, Investoren und Mitarbeiter und stärken Gemeinschaften durch unsere globalen Prioritäten im Bereich der Unternehmensverantwortung: Bildung, Gleichberechtigung und Umwelt. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana, beschäftigt weltweit etwa 67.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 33,7 Milliarden US-Dollar.
Verwandte Tags