Cummins-Generatorset im Container
Rechenzentren – geschäftskritisch

Notfall-Backup für Europas leistungsstärksten Supercomputer

von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Zweck: Bereitstellung einer zuverlässigen Notstromversorgung für eine hochmoderne Supercomputer-Einrichtung
Standort
Aachen, Deutschland
Datum
2026. Januar

Die richtige Leistungsformel für den Aachener Supercomputer Jupiter

Versorgung:

  • Cummins C1400D5 Generatoranlage
  • Individuell konfiguriertes Gehäuse mit Partikelfilter und Lastbank
  • Planung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme

Als leistungsstärkster Supercomputer Europas verbraucht die Jupiter High Performance Facility (HPC) in der Nähe von Aachen enorme Mengen an Energie für den Betrieb ihrer wissenschaftlichen und KI-Anwendungen, was bedeutet, dass sie eine ausfallsichere Notstromversorgung benötigt, um Datenverluste und Betriebsausfälle zu vermeiden. Um diesen Bedarf zu decken, wandte sich das Unternehmen für digitale Transformation Eviden, ein Entwickler des Computers und Tochtergesellschaft des französischen IT-Konzerns Atos, an Cummins. Dies spiegelt das anhaltende strategische Streben nach geschäftskritischer Leistung in HPC- und Rechenzentrumsumgebungen wider.

Cummins wurde gebeten, ein integriertes System bereitzustellen, das im Falle eines Netzausfalls ein robustes Backup bietet und gleichzeitig die strengen deutschen Emissionsstandards erfüllt. Das System müsste außerdem in einem externen Gehäuse untergebracht werden, um dem modularen Layout der Jupiter-Anlage zu entsprechen, in der die Computerschränke und andere Geräte untergebracht sind. Die Ausrichtung der Stromversorgungslösung auf die modulare, containerisierte Philosophie von Jupiter ermöglichte nicht nur eine optimierte Bereitstellung, sondern auch eine unkomplizierte Kapazitätsskalierung in der Zukunft.

In der Entwurfsphase arbeiteten die Ingenieure von Cummins mit den Spezialisten von Eviden zusammen, um sicherzustellen, dass das System alle erforderlichen Parameter erfüllt. Regulatorische Themen wurden frühzeitig angegangen, um Verzögerungen bei der Neugestaltung zu vermeiden und den Zeitplan einzuhalten. Die endgültigen Vorschläge konzentrierten sich auf einen 50-Hz-Dieselgenerator C1400D5 mit 1,120 kW von Cummins in Containern mit einem kombinierten Partikelfilter und einer Lastbank für optimale Konformität, Betriebseffizienz und zusätzliche Sicherheit für Eviden. Die integrierte Lastbank unterstützt eine geschlossene monatliche Verifizierung ohne externe Mieten, verbessert die Verfügbarkeit und senkt die Betriebskosten.

C1440D5 Generatoranlage

Nachdem die Spezifikationen vereinbart waren, integrierte Cummins den Generator und das Zubehör und beauftragte einen Drittanbieter mit der Herstellung eines maßgeschneiderten  Behälters, der im Rahmen des globalen Qualitätssystems von Cummins geliefert wurde, um einheitliche Markenstandards und Dokumentationen aufrechtzuerhalten. Nach der Werksabnahme - bei der Eviden erneut für zusätzliches Vertrauen eingeschaltet wurde - wurden die neuen Geräte am Standort Jupiter geliefert, installiert und in Betrieb genommen.

Die Lösung erfüllt die Leistungs- und regulatorischen Anforderungen der Einrichtung und des weiteren Standorts in vollem Umfang. Die Anlage liefert nicht nur zuverlässige Leistung, sondern erfüllt auch die gesamten Emissionsvorschriften. Das Aggregat C1400D5 ist nach EPA Tier 2 zertifiziert, während der Partikelfilter der deutschen Norm 44 entspricht. BImSchV-Verordnungsnorm. Tier 2 befasst sich mit Motoremissionen, und der Partikelfilter reduziert Feinstaub am Abgas, um die lokalen Grenzwerte einzuhalten.

Die Lastbank ermöglicht und vereinfacht auch monatliche Tests, um die Systembetriebszeit zu erhöhen und die langfristigen Betriebskosten zu senken, so dass die dokumentierte Bereitschaft unterstützt  wird, ohne die Produktionsauslastung zu unterbrechen.

Der Jupiter-Supercomputer verfügt nun über die Unterstützung, die er benötigt, um ununterbrochen weiterzuarbeiten, wenn seine primäre Stromquelle ausfällt: ein Muss angesichts seines enormen Strombedarfs und seines Status als eine der weltweit führenden Supercomputing-Einrichtungen. Die neue Stromversorgungslösung ist auch ein klarer Beweis für das Partnerschaftsmodell zwischen Cummins und Eviden, bei dem Zuverlässigkeit, Konformität und Lebenszykluswert im Vordergrund stehen.

"Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen unseren Ingenieurteams in Frankreich und den technischen Spezialisten des Kunden. Durch die Integration von Emissionsvorschriften, akustischer Behandlung und einer eingebauten Lastbank in einer einzigen Containerlösung haben wir sichergestellt, dass die Jupiter HPC-Anlage zuverlässig und zukunftsfähig ist. Es zeigt die Fähigkeit von Cummins, sich an anspruchsvolle regulatorische und betriebliche Rahmenbedingungen anzupassen."

Yanis Baoun

Schlüsselfertige Generatoranlagen
Business Developer, Frankreich Gensets

Verwandte Fallstudien
Fallstudie Rechenzentren

Zweck: Bereitstellung eines neuen Backup-Systems für Phase 1 eines großen neuen Finanzrechenzentrums

Fallstudie Rechenzentren

Zweck: Bereitstellung der Phase 1 eines Notstromsystems für Ostafrikas erstes Hyperscale-Rechenzentrum

Fallstudie Rechenzentren

Ziel: Entwicklung und Sicherstellung des effizienten Betriebs mehrerer Hyperscale-Rechenzentren zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur Saudi-Arabiens.