Finanzrechenzentrum in der Mongolei
Standby-Stromversorgung für Rechenzentren

Rechenzentrum in der Inneren Mongolei setzt auf Standby-Strom von Cummins

von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Zweck: Bereitstellung eines neuen Backup-Systems für Phase 1 eines großen neuen Finanzrechenzentrums
Standort
Mongolei, China
Datum
2025. September

Standby-Strom im großen Maßstab für ein neues AgBank-Rechenzentrum in Horinger, Innere Mongolei, China

Versorgung: 

  • 74 x Cummins C2500D5A Hochspannungs-Dieselgeneratoranlagen 
  • Lieferung, Installation, Prüfung und Abnahme

Die Entwicklung eines Daten-Powerhouses

Im Jahr 2022 begann die Agricultural Bank of China (AgBank) im Rahmen ihrer digitalen Transformation mit dem Bau eines riesigen neuen Rechenzentrums in der Horinger New Area von Hohhot, der Provinzhauptstadt der Autonomen Region Innere Mongolei. Als Schlüsselelement in Chinas Strategie, seine Rechenressourcen von Ost nach West zu kanalisieren, wird die fertige New Area als grünes Rechenzentrum des Landes dienen. Die Zone wird Rechenzentren beherbergen, die von mehreren der größten chinesischen Banken, darunter die AgBank, gebaut werden, die alle die reichen natürlichen Ressourcen und das kühle Klima der Region nutzen werden, um maximale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.

Nach seiner Fertigstellung wird das neue AgBank-Rechenzentrum eines der größten in der chinesischen Finanzindustrie sein und in der Lage sein, Datenanalyse und -speicherung in gigantischem Maßstab bereitzustellen. Die AgBank wusste von Anfang an, dass das Projekt nicht nur ein riesiges Notstromsystem erfordern würde, um absolute Energiekontinuität zu gewährleisten, sondern auch einen zuverlässigen Anbieter von Stromversorgungslösungen, der über die Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um es effizient, zuverlässig und termingerecht zu bauen.

Die AgBank wandte sich an Cummins China mit Hauptsitz in Peking, um die Herausforderung zu meistern. Das Energieversorgungsunternehmen verfügte über die fortschrittlichen Stromerzeugungstechnologien und die globale Reichweite und lokale Unterstützung, die es benötigte, um diese zu liefern. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Cummins bei der Bereitstellung nachhaltiger Stromversorgungslösungen für unternehmenskritische Rechenzentren war ebenfalls maßgeblich für den Abschluss des Auftrags.

Cummins C2500D5A in einem Rechenzentrum

Beispiellose Backup-Kapazität für ein einziges Rechenzentrum in China

Cummins China wurde mit der Bereitstellung von Standby-Strom für die erste Phase des neuen Rechenzentrums beauftragt, das eine Baufläche von 209.000 m² umfasste und sechs Computerraumgebäude, zwei Lagerhäuser, ein Supportgebäude, zwei Umspannwerke und vier Energiegebäude umfasste. Die fertige Backup-Anlage musste auch mit den übergeordneten Qualitätszielen des Projekts übereinstimmen, nämlich der Erfüllung der chinesischen Bau-, Design- und Energieeffizienzstandards, einschließlich des 3-Sterne-Standards für grünes Bauen. und die Erfüllung der Anforderungen für nationale Standard-Computerräume der Klassen A und Tier 4.

74 Einheiten in vier Gebäuden

In Zusammenarbeit mit lokalen Cummins-Händlern lieferte und installierte Cummins China 74 Hochspannungs-Dieselgeneratoren von Cummins C2500D5A 10 kV 50 Hz. Dies ist die größte Anzahl von Einheiten, die im Rahmen eines einzelnen Projekts in China bereitgestellt wurden, und mit einer installierten Gesamtleistung von 122,4 MW die größte Einzelstromversorgung in der Finanzindustrie des Landes. Ausgestattet mit einem Hochleistungsmotor ist jeder C2500D5A Generator ein vollständig integriertes Stromversorgungssystem, das für optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in Standby-Anwendungen ausgelegt ist.

Im Zuge der Installationsarbeiten wurden die Generatoranlagen jeweils in eigenen, unabhängigen Räumen zur Geräuschreduzierung untergebracht, die sich über alle vier (C1, C2, D1 und D2) 3-stöckigen Kraftwerke erstreckten. Es wurden sechs Notstromversorgungssysteme mit einer N+1-Konfiguration eingerichtet, mit vier Systemen mit 12 parallelen Generatorsätzen in C1 und D1 und zwei Systemen mit 13 parallelen Generatorsätzen in C2 und D2.

Cummins C2500D5A Stromversorgung eines Rechenzentrums

Strenge Prüfungen, um Spitzenleistungen zu gewährleisten

Nach Abschluss der Installation wurde jeder der Generatorsätze in einer umfassenden und strengen Test- und Abnahmephase auf Herz und Nieren geprüft. Die Techniker von Cummins arbeiteten eng mit anderen Projektbeteiligten und einer externen Prüfeinrichtung zusammen, um einen 168-stündigen Dauerbelastungstest der Einheiten unter Nennleistung durchzuführen und zu erleben. Das Programm wurde nach den höchsten Standards und strengen Parametern durchgeführt, die vom Kunden gefordert wurden, wobei alle Tests erfolgreich abgeschlossen wurden. Das fertige Notstromkraftwerk steht nun bereit: Damit kann sich auch dieser Teil des AgBank-Rechenzentrums jederzeit auf die Verfügbarkeit und Kontinuität der Stromversorgung verlassen.

"Die Notstromversorgung ist für Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, insbesondere in den Systemen der chinesischen Finanzindustrie, die extrem hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Stabilität der Notstromversorgung stellen. Wir lieferten 74 Generatorsätze, um die Anforderungen und den Zeitplan der AgBank zu erfüllen: ein gewaltiger Vorgang, der enorme Ressourcen und Orchestrierung erforderte. Wir sind zuversichtlich, dass unser Erfolg dazu beitragen wird, unsere Position als führender Anbieter von Energie in der chinesischen Finanzindustrie zu festigen."

Chris Hao

Upstream-Einfluss
Manager/PG Aggregat Vertrieb
Cummins China

Verwandte Fallstudien
Fallstudie Rechenzentren

Zweck: Bereitstellung einer zuverlässigen Notstromversorgung für eine hochmoderne Supercomputer-Einrichtung

Fallstudie Rechenzentren

Zweck: Bereitstellung der Phase 1 eines Notstromsystems für Ostafrikas erstes Hyperscale-Rechenzentrum

Fallstudie Rechenzentren

Ziel: Entwicklung und Sicherstellung des effizienten Betriebs mehrerer Hyperscale-Rechenzentren zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur Saudi-Arabiens.