Wyjątkowa możliwość wspierania zrównoważonego zużycia wody

Pracownicy Cummins budują skrzynki z produktami firmy Cummins do rzeki Mississippi , do których nadaje się do rzeki Mississippi 
 

Tamra Knudsen, dziennikarka marki

Pracownicy Cummins pracujący przy wstępnej budowie budek dla ptaków

Od ponad roku, za pośrednictwem Cummins Water Works (ICHW) Mississippi River Od ponad roku dotacje Dotacji Na rzekę Mississippi, Cummins Inc. i The Nature Conserv ich firma (TNC) współpracują nad projektami mającymi na celu zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do rzek i strumieni w rzece Mississippi. Jeden unikalny projekt miał miejsce w maju tego roku, kiedy to pracownicy firmy Cummins zgromadzili się w fabryce silników Cummins Seymour w stanie Indiana i stworzyli skrzynki z domniemaniem dla zasiedlonych mieszkańców Firmy.

"Podoba mi się, że ten projekt jest wyjątkowy, inny i przyjmuje nowe podejście do działań na rzecz ochrony środowiska" – mówi Scott Saum, Kierownik programu w Cummins Water Works, która zajmuje się działaniami firmy na rzecz rozwiązania globalnego kryzysu wodnego. "To bardzo różni się od tradycyjnych sadzarek drzew, pickupów i usuwania niesegregatów. Inicjatywa ta zapewnia naszym pracownikom wyjątkową możliwość wolontariatu, jednocześnie umożliwiając im podejście praktyczne w celu poprawy swoich społeczności".

Rzeka Mississippi Odstawa obejmuje 31 stanów i jest trzecim co do wielkości na świecie odwadniaczem. Po zakończeniu studiów, Purdue University położy pola do usuwania osadów w zgłębieniu, w szczególności na błękitnej rzece Południowej Indiany. Niesłychanie nieusuwalni mieszkańcy, tak samo jak wielu ampalastów, oddychają przez porowatą cerę, co sprawia, że są wyjątkowo niesłabni w przypadku zanieczyszczenia wody. Dlatego też znajdują się one tylko w wodzie, która jest czysta, czysta i dobrze natleniona, z dużymi kamieniami rozrzuconymi na dnie. Osady mogą również zapełniać przestrzenie, które zajmują pod dużymi płytami z dna, dlatego też wysiedlili z wielu swoich dawnych domów rzecznych. 

Korzyści wynikające z posiadania skrzynek z wygłodniałymi

Zanieczyszczenia, które mogą być zanieczyszczeniaMISCHW i TNC, współpracują w celu zmniejszenia tego zanieczyszczenia (azot i zanieczyszczenia), a także zanieczyszczeń i osadów. Firma Cummins, największa salamandra w Ameryce Północnej, nie filtruje wody. Są one jednak dobrym wskaźnikiem stanu strumienia, jakości wody i rzeki. Te skrzynki z osadami zapewnią salamandom bezpieczne miejsce do układania ciężarówek. Umożliwią one również monitorowanie ich rozwoju i rozwoju, ponieważ górna część każdej skrzynki jest wyposażona w port z funkcją wychwytywania aktywności. 

W ramach inicjatywy Cummins' Seymour Engine Plant's Day of Caring, 24 wolontariatów pracowało w ciągu dwóch dni, aby przeciąć i uformować przewód sytem i zabezpieczyć go za pomocą wiązania zip, zapakować beton na miejsce i skonstruować skrzynkę z pograbianiem. Obecni również, zapewniający doradztwo i doradztwo, to: Święty Schmees, przedstawiciel TNC, oraz Grzegorz Kampmeier, specjalistka ds. badań nad rolnictwem i specjalistka ds. badań nad zwierzętami z branży rolniczej na Uniwersytecie Purdue.

"Udało nam się zrealizować 18 pudeł, co jest nie do przeceniania" – mówi Jordan Grawe, kierownik imprezy i kierownik zespołu ds. obsługi powietrza Cummins. "Jestem bardzo dumna, że brałam udział w tym projekcie z moimi kolegami. Na koniec dnia czujesz, że zrobiłeś coś bardzo pozytywnego dla swojej społeczności i wywierasz wpływ na świat".

Pracownicy Cummins pracujący przy wstępnej budowie budek dla ptaków
Pracownicy Cummins pracujący przy wstępnej budowie budek dla ptaków


Korzyści płynące z partnerstwa

Kampmeier tłumaczy zaangażowanie Purdue: "W 2007 roku Purdue rozpoczął współpracę z Departamentem Zasobów Naturalnych Stanu Indiana i innymi partnerami w celu przywrócenia populacji Sytemera w błękitnej rzece w stanie Indiana Południowa. Zaczęliśmy wypuszczać AmerykańskiEj Agencji ds. Regeneracji rzeki w 2017 r. I wkrótce zaczęliśmy szukać dowodów na to, że takie produkty istnieją i ich rekrutacja. Skrzynki z osadami zbudowanymi przez wolontariat Cummins zostaną wykorzystane tego lata. Będą one, ze swoją pomocą, przez samców, wykorzystywane przez mężczyzn jako miejsca, w których się znajdują. Jeśli się powiedzie, będą służyć jako łatwa do monitorowania metoda zbierania wyników w przyszłych projektach hodowli i wydawnicy.".

"TNC współpracuje z partnerami korporacyjnymi w celu osiągnięcia postępów w naszej misji ochrony ziem i wód, od których zależy całe życie" – mówi Wiecy schmee, przedstawiciel TNC. "Budując skrzynki Zgrabiarka, pracownicy Cummins pomagają nam osiągnąć nasze cele, bezpośrednio pomagając w odbudowie niesłabonego stanu dzięki pracom Purdue. Bez wspaniałych partnerów, takich jak Cummins, nie będziemy w stanie kontynuować naszej ważnej pracy".


Korzyści z projektu

Dorastają do 29 cali długości, choć większość z nas ma średnio około 12-15 cali. The The Diagnostem Ma szeroką, spłaszczoną głowicę, luźną i nieodłączoną cerę, małe perełki i osłodzony tail. Stanowią one niesłabnące doświadczenie w indianie, a historyczne zapisy wskazują, że Ich historia niegdyś miała miejsce w Czternastu MilAch, Rzece Little Blue, rzece Whitewater, Silver Komputerowi, IndianIe, rzece Ohio i rzece Wabash. 

Dzisiaj, niesłabny, nieskładny, niesłabny, niesagregat w Indianie to czysta i czysta rzeka Blue River of Southern Indiana. Coraz większym problemem staje się brak populacji osób, które nie posiadają takiej populacji w miejscach, w których żyją. Praca wolontariatów Cummins i jej partnerów społecznych w tworzeniu chronionego środowiska dla tego specjalnego stworzenia jest wielkim wysiłkiem, aby rozwiązać ten problem!
 

Gotowy skrzynka do zgłężdżania gotowa do umieszczenia w agregacie
Gotowy skrzynka do zgłężdżania gotowa do umieszczenia w agregacie

Zobacz więcej wiadomości od Cummins Water Works w czerwcu, ponieważ nasi pracownicy biorą udział w projektach środowiskowych wspierających czerwcowy Miesiąc Ochrony Środowiska.

Profile autorów

Uśmiechająca się Tamra Talentudsen

Tamra Knudsen, dziennikarka marki

Tamra Talentudsen jest firmą od firmy Cummins, która posiada bogate doświadczenie w sektorze dóbr inwestycyjnych, pełniąc ponad 20 lat na różnych stanowiskach w komunikacji korporacyjnej. Swoją karierę w dziedzinie rachunkowości rozpoczęła od licznych stanowisk w dziedzinie finansów, marketingu i administracji, aż do momentu, gdy odkryła swoją niszę w dziedzinie komunikacji. Jej pasją jest tworzenie przejrzystych i znaczących treści, które kształcą, informują i angażują osoby o różnych tematach, zarówno dla zewnętrznych, jak i wewnętrznych odbiorców.  Tamra ukończyła University of Wisconsin, Parkside, z dyplomem BS w dziedzinie administracji biznesowej i zarządzania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Otrzymuj najnowsze informacje od firmy Cummins w zakresie technologii, produktów, wiadomości i spostrzeżeń.