Riferimento imbarcazione Cummins n. 599

L'operatore della più grande flotta di chiatte cisterna interne nelle acque interne degli Stati Uniti, Kirby Marine Transportation, ha recentemente aggiunto altre dodici barche a spinta alla sua flotta. La dodicesima di una serie di navi gemelle è stata consegnata da Raymond and Associates di Bayou LaBatre, Alabama alla fine del 2010 luglio.
Tutte e dodici le barche da 1700 HP sono lunghe 76 per 35 piedi. Ogni imbarcazione è alimentata da una coppia di motori diesel Cummins K38-M conformi al Tier 2 da 850 CV ciascuno a 1800 giri/min. I motori girano grandi puntelli a cinque pale da 76 per 56 pollici attraverso ingranaggi Twin Disc TD MT540 con rapporti relativamente grandi di 7:1.
L'ultimo rimorchiatore consegnato è stato il M/V Ellis Davis. Una nave precedente della serie è la M/V Pass Christian che è stata consegnata nel settembre del 2009. La foto allegata del Pass Christian è stata scattata da Jeff L. Yates lo scorso 17 agosto sul fiume Ohio mentre la barca era bloccata a Smithland Lock. Le chiuse si trovano a 62 miglia dalla confluenza dei fiumi Ohio e Mississippi e 918 miglia sotto Pittsburgh, in Pennsylvania.
Per ulteriori informazioni:
Jay Rowan
Cummins Southern Plains, Inc.
7045 N. Anello 610 Est
Houston, Texas 77028
USA
Telefono: 713 679 2220
E-mail: [email protected]
Sito: www.cummins.com/sales-and-service
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...