Con Weeks Marine che raggiunge il suo 100° anniversario in 2019, è giusto che una delle sue barche per equipaggio sia equipaggiata con l'ultimo motore marino di Cummins, l'X15 poiché 2019 rappresenta anche il centenario di Cummins. Weeks iniziò come azienda operante nello stivaggio nel porto di New York. Oggi, annovera operazioni di dragaggio e di altro tipo in gran parte del Nord e del Sud America.
Originariamente, le risorse galleggianti dell'azienda includevano draghe e gru, insieme a rimorchiatori di supporto e barche per l'equipaggio. Nel frattempo, Cummins ha lanciato il primo motore diesel marino in 1919 su una barca di gamberetti e nel secolo scorso è diventato un fornitore leader di motori marini in tutto il mondo. Gli ultimi anni hanno visto una crescente domanda di un motore che si inserisse nella nicchia tra il motore QSM11 da undici litri Cummins e il sempre popolare QSK19 da 19 litri. Per soddisfare questa domanda del settore marino, è stato lanciato l'X15.

La prima coppia dei nuovi motori marini Cummins X15 è stata installata in una nave da equipaggio Weeks Marine 65 da 17 piedi di nome Joseph M. I nuovi motori a sei cilindri in linea da 15 litri hanno una potenza nominale di 575 CV a 1800 giri / min e hanno sostituito una coppia di diesel 12V71 da 450 CV nella barca. I motori statunitensi certificati EPA 3 e IMO Tier II girano eliche da 32 pollici a 5 pale su alberi da 2,5 pollici, attraverso ingranaggi Twin Disc MG514B con riduzione di 2:1. Entrambi i nuovi motori sono dotati di pompe dello sterzo idrauliche montate anteriormente.
Originariamente costruita in 1982 da Breaux, la rimotorizzazione è stata completata dall'equipaggio di Weeks presso il cantiere navale Dulac. La barca equipaggio ripotenziata ha raggiunto i 21 nodi nelle prove in mare e si prevede che mostrerà un risparmio di carburante dell'20% rispetto ai motori precedenti. Il lavoro per la barca da 24 passeggeri include il trasferimento di passeggeri e attrezzature leggere alle draghe che lavorano nel nord-est degli Stati Uniti dal porto di Barnegat, nel New Jersey. E per tutto il 2019, il Joseph M sarà un tributo a due aziende che celebrano il loro 100 ° anniversario.

Foto per gentile concessione di Cummins Marine
Per ulteriori informazioni:
Jody Pinell
Direttore Cantiere
Settimane Marine,
618 Thompson Rd.
Houma, Louisiana
Tel.: 985 705 5671
E-mail: [indirizzo e-mail protetto]
Chad Hoey
Direttore delle vendite marittime, Regione orientale
Vendite e assistenza Cummins
Brigantino, NJ 08203
609-457-5469
E-mail: [email protected]
Alan Haig-Brown
Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
New Westminster, BC,
Canada
Tel.: 604 377 1577
E-mail: [indirizzo e-mail protetto]
Sito web: www.haigbrown.com
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...