Riferimento imbarcazione Cummins n. 612

Nonostante la crisi economica globale di 2010, i costruttori della Malesia orientale come Shin Yang Shipyard hanno mantenuto una produzione costante nell'2010. Come membro del gruppo di società Shin Yang, i cantieri navali hanno un ampio supporto e in alcuni casi possono commercializzare alle proprie società consociate.
Il rimorchiatore per la movimentazione delle ancore Danem 19 è stato varato dal cantiere navale Shin Yang per la Shin Yang Shipping Corporation come una delle numerose navi aggiunte alla flotta in 2010. A 49,95 per 12,6 metri il Danum 119 è un AHT di dimensioni pratiche con molta versatilità. Con un dissuasore di 54,8 tonnellate e una velocità di crociera di 12 nodi, la nave è dotata di un ponte di poppa di 22×10 metri con argani per la movimentazione e il traino dell'ancora, oltre a fornire un'eccellente capacità di carico. Il verricello principale ha una capacità di 80 tonnellate con una potenza frenante di 150 tonnellate. Una coppia di cabestani da 5 tonnellate con una coppia di argani da 10 tonnellate e una serie di ganasce di squalo e perni di traino completano le capacità di movimentazione dell'ancora.

Costruita su progetto di Conan Wu & Associates di Singapore, la nave è alimentata da una coppia di diesel Cummins QSK60-M ciascuno da 1641 kW (2200 CV) a 1800 giri/min. I motori ruotano i puntelli a passo fisso attraverso gli ingranaggi Twin Disc MG5600 con riduzioni di 5,71:1. Una coppia di diesel Cummins QSM355 da 265 kW fornisce alimentazione ausiliaria.
L'alloggio è previsto per un massimo di 27 membri dell'equipaggio. Il serbatoio comprende 500 metri cubi di carburante, 242 metri cubi di acqua potabile, 19 metri cubi di disperdente e 16 metri cubi di schiuma. Il Danum 119 è antincendio dotato di due monitor sopra la timoneria. È inoltre dotato di bracci per la spruzzatura del disperdente.
Oltre all'espansione della flotta, la Shin Yang Shipping Corporation ha utilizzato i fondi di un'offerta pubblica iniziale (IPO) di successo per espandere i propri cantieri navali Miri e creare un cantiere navale nella Repubblica Araba Unita nel 2010.
Per ulteriori informazioni:
Capitano Ting Hien Liong
CEO
Shin Yang Shipping Corporation Berhad
Lotto 523 Kuala Baram Land District,
98000 Miri,
Sarawak, Malesia
Telefono: 60 8560 5299
Telefax: 60 8560 4289
E-mail: [email protected]
M.T. Chong
Direttore Commerciale
Scott e inglese (Malesia) SDM BHD
Lotto 1450 & 1451, Blocco 3, M.C.L.D.
98000 Miri, Sarawak,
Malesia orientale
Telefono: 60 8565 4984
E-mail: [email protected]
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...