Gruppo elettrogeno Cummins in container
Data center mission-critical

Backup di emergenza per il supercomputer più potente d'Europa

di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie energetiche
Scopo: fornire energia di emergenza affidabile per una struttura di supercomputer all'avanguardia
Luogo
Aquisgrana, Germania
Data
2026 gennaio

La giusta formula di potenza per il supercomputer Jupiter di Aquisgrana

Fornitura:

  • Gruppo elettrogeno Cummins C1400D5
  • Involucro configurato su misura con filtro antiparticolato e banco di carico
  • Progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio

Essendo il supercomputer più potente d'Europa, il Jupiter High Performance Facility (HPC) vicino ad Aquisgrana in Germania utilizza enormi volumi di energia per eseguire le sue applicazioni scientifiche e di intelligenza artificiale, il che significa che ha bisogno di un'alimentazione di emergenza a prova di guasto per evitare la perdita di dati e i tempi di inattività operativi. Per soddisfare questa esigenza, la società di trasformazione digitale Eviden, sviluppatrice del computer e filiale del gruppo IT francese Atos, si è rivolta a Cummins, riflettendo una continua spinta strategica per l'alimentazione mission-critical in ambienti HPC e data center.

A Cummins è stato chiesto di fornire un sistema integrato che fornisse un backup robusto in caso di guasto della rete, rispettando al contempo i rigorosi standard tedeschi sulle emissioni. Il sistema dovrebbe anche essere alloggiato in un involucro esterno per adattarsi al layout modulare della struttura di Giove, che containerizza i rack dei computer e altre apparecchiature. L'allineamento della soluzione di alimentazione alla filosofia modulare e containerizzata di Jupiter non solo ha consentito un'implementazione semplificata all'epoca, ma anche una semplice scalabilità della capacità in futuro.

La fase di progettazione ha visto gli ingegneri Cummins collaborare con gli specialisti di Eviden per garantire che il sistema soddisfacesse tutti i parametri richiesti. Gli argomenti normativi sono stati affrontati in anticipo per evitare ritardi nella riprogettazione e mantenere la pianificazione in pista. Le proposte finali erano incentrate su un generatore diesel Cummins C1400D5 containerizzato da 1,120 kW da 13,14 kW con filtro antiparticolato e banco di carico combinati per garantire conformità ottimale, efficienza operativa e maggiore garanzia per Eviden. Il banco di carico integrato supporta la verifica mensile a circuito chiuso senza noleggi esterni, migliorando la disponibilità e riducendo i costi operativi.

Gruppo elettrogeno C1440D5

Una volta concordate le specifiche, Cummins ha integrato il generatore e gli accessori e ha incaricato un fornitore terzo di fabbricare un contenitore su misura  consegnato secondo il sistema di qualità globale di Cummins per mantenere gli standard e la documentazione coerenti del marchio. Dopo i test di accettazione in fabbrica, con Eviden di nuovo coinvolto per ulteriore fiducia, la nuova apparecchiatura è stata consegnata, installata e messa in servizio presso il sito di Giove.

La soluzione risponde pienamente alle prestazioni e ai requisiti normativi stabiliti dalla struttura e dalla posizione più ampia. Oltre a fornire energia affidabile, l'impianto offre la piena conformità alle emissioni. Il gruppo elettrogeno C1400D5 è certificato per le emissioni EPA Tier 2, mentre il filtro antiparticolato è conforme al 44 tedesco. Standard di ordinanza BImSchV. Il livello 2 affronta le emissioni in uscita del motore e il filtro antiparticolato consente di ridurre le polveri sottili allo scarico per soddisfare i limiti locali.

Il banco di carico consente e semplifica inoltre i test mensili per aumentare il tempo di attività del sistema e ridurre i costi operativi a lungo termine, supportando  così la preparazione documentata senza interrompere i carichi di lavoro di produzione.

Il supercomputer Jupiter ha ora il backup di cui ha bisogno per continuare a funzionare senza interruzioni se la sua fonte di alimentazione primaria vacilla: un elemento essenziale date le sue enormi esigenze di alimentazione e lo status di una delle strutture di supercalcolo di alto livello al mondo. La nuova soluzione di alimentazione è anche una chiara testimonianza del modello di partnership Cummins-Eviden che dà priorità all'affidabilità, alla conformità e al valore del ciclo di vita.

"Questo progetto è un eccellente esempio di collaborazione tra i nostri team di ingegneri in Francia e gli specialisti tecnici del cliente. Integrando la conformità alle emissioni, il trattamento acustico e un banco di carico integrato all'interno di un'unica soluzione containerizzata, abbiamo garantito che l'impianto HPC di Jupiter fosse affidabile e pronto per il futuro. Dimostra la capacità di Cummins di adattarsi a contesti normativi e operativi impegnativi".

Yanis Baoun

Gruppi elettrogeni Progetti chiavi in mano
Business Developer, Francia Gensets

Casi di studio correlati
Caso di studio sui data center

Scopo: fornire un nuovo sistema di backup per la fase 1 di un nuovo importante data center finanziario

Caso di studio sui data center

Scopo: fornire la fase 1 di un sistema di alimentazione di riserva per il primo data center hyperscale dell'Africa orientale

Caso di studio sui data center

Scopo: sviluppare e garantire il funzionamento efficiente di più data center hyperscale, migliorando l'infrastruttura digitale dell'Arabia Saudita.