3 innovaciones avanzadas en motores de diésel

Por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía

Un semirremolque viaja por una carretera curva con follaje otoñal en el fondo y representa innovaciones avanzadas en motores de diésel

Resumen

Los motores de diésel modernos han recorrido un largo camino. Las herramientas digitales han transformado la forma en que se monitorean, mantienen y optimizan los motores, desde el monitoreo remoto del motor y la información predictiva del servicio hasta actualizaciones inalámbricas y computación avanzada del motor.

La tecnología de reducción de emisiones ha hecho que los motores diésel limpios de hoy en día sean un 90% más limpios que los producidos antes del año 2000, gracias a trenes motrices más inteligentes y sistemas avanzados de postratamiento que convierten las emisiones tóxicas en gas nitrógeno y vapor de agua inocuos.

Las plataformas de motores independientes del combustible más recientes están dando a los clientes la libertad de elegir su camino hacia cero emisiones, ya sea diésel, gas natural o hidrógeno.

Cummins ha estado a la vanguardia de todo esto. La empresa gasta $1 mil millones anuales en investigación y tecnología, con 11,000 ingenieros dedicados a innovar para sus clientes.

Los motores de diésel avanzados de hoy en día son más eficientes, limpios e inteligentes que nunca, y muchas industrias diferentes en todo el mundo confían en ellos.

Aquí hay un vistazo a tres de las innovaciones clave que lo han hecho posible:

 

1. Herramientas digitales

La llegada de la era de la computación revolucionó muchas industrias y tuvo un impacto increíble en los motores de diésel. La integración de componentes informáticos en motores de diésel mejoró la eficiencia y el desempeño general. La computadora en su motor de diésel se integra con el sistema de encendido, el proceso de inyección de combustible, el sistema de emisiones, la transmisión, el sistema de escape y más. Más allá de estas integraciones básicas, la tecnología informática ha optimizado los motores de diésel de hoy en día con hardware digital, aplicaciones y capacidades adicionales, aplicaciones móviles y hardware digital. Cummins ofrece un conjunto completo de productos y capacidades digitales * que mejoran toda la vida útil de su motor Cummins. Estos incluyen: 

Monitoreo remoto del motor

Cummins ahora ofrece PrevenTech®, su nueva herramienta de monitoreo de motor remoto y análisis avanzado. PrevenTech® ayuda a mejorar la eficiencia operativa de aplicaciones como camiones y minería Mediante el uso de conectividad y datos para monitorear el estado del equipo de forma remota y conectar a nuestros clientes con la red de servicio más grande de la industria. 

Servicio predictivo

Cummins ahora ofrece información sobre servicios predictivos en la industria, que alertan a las flotas de camiones y a los centros de servicio cuando es probable que los componentes específicos Fallen, ya que ofrecen una recomendación de servicio que les permite planear un reemplazo antes de que ocurra una falla real. Esta tecnología funciona con datos directamente del motor, lo que ayuda a los clientes a evitar Tiempos de inactividad no planificados y costosos. Estos conocimientos están disponibles a través de PrevenTech® y se pueden encontrar en las herramientas de servicios originales de Cummins, como Guidanz®, INLINE® y Quickserve Online.

Capacidades inalámbricas

En el pasado, si quería actualizar el software o los parámetros del motor del ECM (módulo de control del motor) en un vehículo, tenía que llevarlo a un centro de servicio o a una ubicación de reparación interna. Ahora, puede completar ambas tareas de servicio de forma inalámbrica con la aplicación OptiTech® de Cummins. OptiTech® le permite actualizar el software del ECM y programar una serie de parámetros del motor desde cualquier lugar, utilizando tecnología inalámbrica. Permitir que los clientes se ajusten para cambiar el terreno, los ciclos de trabajo o las preferencias de conducción.

Nueva tecnología de motores

En de febrero de 2020 , Cummins anunció su primer motor serie de eficiencia X15 con conectividad y la nueva endurant™ HD tren motriz para camiones Freightliner. Esta tecnología innovadora incluía el módulo de computación de motor avanzado de Cummins, conocido como Acumen®. Esto se conecta a la plataforma tecnológica de Cummins para tener acceso directo a aplicaciones digitales, mejoras en los productos de Air e integraciones con servicios futuros; capaces de comunicar de manera segura la información a través de la conectividad celular, los motores con Acumen® proporcionan una comprensión más profunda de cómo funcionan los vehículos en diferentes entornos y ciclos de trabajo variables. Los nuevos conocimientos se utilizarán para mejorar el aprendizaje automático y ofrecer productos y servicios más personalizados.

*Es posible que su motor no sea elegible para todos los productos y capacidades digitales de Cummins. Consulte a un representante de Cummins, su fabricante de equipos originales o proveedor de servicios de telemática.

 

2. Reducción de emisiones

Los motores de diésel limpios de hoy en día emiten 90% menos emisiones dañinas que los motores se produjeron antes del año 2000. El objetivo de reducir las emisiones ha llevado a una mayor eficiencia sin sacrificar el rendimiento. Los avances en tecnología y la tecnología de diésel limpio han ayudado a los motores de diésel a seguir mejorando. Las importantes innovaciones en reducción de emisiones de Cummins incluyen:

Funcionalidad optimizada del tren motriz

La tecnología ha jugado un papel fundamental para ayudar a reducir las emisiones. Los nuevos trenes motorizados inteligentes con Acumen® y endurant™ HD mejoran el ahorro de combustible y reducen significativamente las emisiones. Por ejemplo, el cambio de marchas predictivo utiliza una combinación de cámaras, sensores y datos de tráfico para cambiar o reducir proactivamente un vehículo en función de las próximas condiciones de la carretera. Permite que los engranajes cambien automáticamente, lo que mejora el ahorro de combustible y reduce el esfuerzo mecánico en la transmisión y las piezas asociadas. Otras exclusivas características del tren motriz de Cummins incluyen impulso en rampa, energía dinámica y lanzamiento de la colina.

Sistemas de postratamiento

Las normas sobre emisiones continúan evolucionando, lo que significa que los vehículos comerciales con especificaciones de motores de diésel antiguas no están a la norma actual. Es por eso que Cummins ofrece una amplia variedad de tecnologías de postratamiento para cumplir con estas regulaciones en constante evolución. Estos sistemas de postratamiento contienen el filtro para partículas de Cummins, que recolecta y oxida el carbono para eliminar el material particulado en más del 90%. Una vez que se retira el material particulado, todavía queda óxido nítrico y dióxido de nitrógeno en el escape. Con el fin de reducir estos niveles, un proceso de inyección introduce urea para convertir estas emisiones tóxicas en gases de nitrógeno y vapor de agua inocuos. Esto elimina eficazmente las emisiones dañinas, lo que resulta en una reducción de las emisiones del escape.

 

3. Motores independientes del combustible

Derivado del principio de funcionamiento del motor de diésel, las plataformas de motor independientes de combustible Cummins están diseñadas intencionalmente teniendo en mente las similitudes. La serie de versiones del motor viene de un motor básico común, que comparte muchas de las mismas piezas y componentes por debajo de la Junta de la cabeza. Por encima de la Junta de la cabeza, hay diferentes componentes para diferentes fuentes de combustible, lo que permite a los clientes elegir entre diésel, gas natural e hidrógeno para personalizar sus transiciones a cero emisiones. basado en un legado de innovación y confiabilidad , Cummins aprovechó la investigación y los conocimientos de los millones de motores de diésel y gas natural que han fabricado para diseñar estas plataformas confiables y independientes del combustible. Esta es una primera industria, y este enfoque tecnológico se aplicará en toda la cartera de productos de Cummins.

Cummins: visualizando el futuro de los motores de diésel en los Estados Unidos y más allá

Siempre innovando. Eso no es solo un eslogan para Cummins, es su configuración predeterminada. La compañía sabe que el futuro nos impulsa hacia adelante, y con el fin de mantenerse al tanto, Cummins debe cumplir constantemente con ese desafío. Sin embargo, el buen Cummins es hoy en día, pero saben que lo mejor está por llegar. Las innovaciones mencionadas son solo el comienzo de la compañía, y están emocionados de reinventar continuamente el futuro de los motores de diésel de avanzada. Conozca más acerca de Cummins y su visión para el futuro

Preguntas frecuentes

Las tres innovaciones clave avanzadas de los motores de diésel son las herramientas digitales, la tecnología de reducción de emisiones y los motores independientes del combustible.

La integración de componentes informáticos en motores diésel mejoró la eficiencia y el rendimiento general. La computadora se integra con el sistema de encendido, el proceso de inyección de combustible, el sistema de emisión, la transmisión, el sistema de escape y más. Cummins ofrece un conjunto completo de productos y capacidades digitales que mejoran toda la vida útil de su motor Cummins.

PrevenTech® es la herramienta más reciente de monitoreo remoto de motores y análisis avanzado de Cummins. Ayuda a mejorar la eficiencia operativa de aplicaciones como camiones y minería mediante el uso de conectividad y datos para monitorear el estado de los equipos de forma remota y conectar a los clientes con la red de servicio más grande de la industria.

Predictive Service Insights es una oferta pionera en la industria que alerta a las flotas de camiones y a los centros de servicio cuando es probable que fallen componentes específicos. Proporcionar una recomendación de servicio les permite planificar un reemplazo antes de que ocurra una falla real, lo que ayuda a los clientes a evitar tiempos de inactividad costosos y no planificados.

OptiTech® le permite actualizar el software del módulo de control electrónico y programar una serie de parámetros del motor desde cualquier lugar, mediante tecnología inalámbrica, lo que permite a los clientes ajustarse a los cambios en el terreno, los ciclos de trabajo o las preferencias de conducción. Anteriormente, estas tareas requerían un viaje a un centro de servicio o un lugar de reparación interno.

Perfiles de autor

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc., líder mundial en tecnología energética

Cummins Inc., líder mundial en energía, está comprometida a impulsar un mundo más próspero. Desde 1919, ofrecemos soluciones innovadoras que hacen avanzar a las personas, los bienes y las economías. Nuestros cinco segmentos comerciales (Motor, Componentes, Distribución, Sistemas de energía y Accelera™ de Cummins) ofrecen una amplia cartera que incluye trenes motrices diésel, eléctricos e híbridos avanzados; sistemas integrados de generación de energía; componentes críticos como postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, controles, transmisiones, ejes y frenos; y tecnologías de cero emisiones como sistemas de batería y tren motriz eléctrico. Con una presencia global, una profunda experiencia técnica y una extensa red de servicio, ofrecemos soluciones confiables y de vanguardia adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos durante la transición energética con nuestra estrategia Destino Cero. Creamos valor para clientes, inversionistas y empleados y fortalecemos comunidades a través de nuestras prioridades globales de responsabilidad corporativa: educación, equidad y medio ambiente. Con sede en Columbus, Indiana, Cummins emplea aproximadamente a 67,400 personas en todo el mundo y ganó $2.8 mil millones sobre $33.7 mil millones en ventas en 2025.

¿Desea obtener más información?

Reciba lo último de Cummins en tecnologías, productos, noticias y perspectivas.