Camiones en el desierto
El freno Jake Brake tiene un nuevo hogar

Desde que se introdujo el Jake Brake® en 1961, hemos sido un socio en la búsqueda de vehículos comerciales seguros, confiables y eficientes de la industria de camiones. Hoy en día, se han vendido más de 10 millones de frenos Jake en todo el mundo, y ahora el freno® de motor Jacobs tiene un nuevo hogar en Cummins. Como parte de la familia Cummins, continuaremos suministrándole frenos de motor líderes en la industria, así como tecnologías avanzadas de tren de válvulas para ayudarlo a cumplir con las regulaciones de emisiones actuales y futuras.

Frenado del motor

Lideramos el camino en diseño, prueba y fabricación de frenos de motor de alto rendimiento para fabricantes de equipos originales de motores en todo el mundo. Desde frenos de escape hasta frenos de motor de alta densidad de potencia High Power Density®, tenemos una solución para su aplicación de motor y vehículo.

La tecnología de alta densidad de potencia de Jacobs (High Power Density®) es la tecnología de retardo de vehículos más ligera, más rentable y de más alta potencia disponible.
El freno de motor con liberación de compresión Jacobs® reduce la carga del freno de base al convertir su motor en un compresor de aire que absorbe energía.
La tecnología sin separación de Jacobs® mejora el rendimiento y la eficiencia al tiempo que elimina la necesidad de ajustar el espacio de la válvula.
La tecnología de frenos Bleeder Brake de Jacobs® ofrece una solución de frenado para aplicaciones en motores de menor cilindrada cuando deben tenerse en cuenta el costo y el empaque.
El freno de escape Jacobs® proporciona potencia de frenado adicional al vehículo al restringir el flujo de gases de escape y aumentar la contrapresión del motor.

Soluciones de trenes de válvulas

Nuestras avanzadas tecnologías de tren de válvulas ayudan a los fabricantes de equipos originales de todo el mundo a cumplir con las regulaciones al optimizar el motor y los sistemas de postratamiento para mejorar las emisiones, el ahorro de combustible y la gestión térmica del escape.

La desactivación de cilindros (CDA) de Jacobs ayuda a lograr estándares estrictos de NOx y ahorro de combustible, incluso durante ciclos de carga baja prolongados®.
El VVA de 2 pasos de Jacobs® cumple con los objetivos futuros de emisiones transitorias y ahorro de combustible con un mínimo cambio en el motor base y el sistema de postratamiento.
Los sistemas de control y accionamiento de válvulas variables de Jacobs® le ofrecen un conjunto completo de soluciones para ayudarle a alcanzar los objetivos de rendimiento, ahorro de combustible y emisiones. Esto puede ir desde trenes de válvulas totalmente flexibles hasta una variabilidad muy específica.
Jacobs ADT® permite a los conductores experimentar arranques más suaves con tiempos de arranque más rápidos y apagado del motor sin vibración de la cabina inducida por el motor.
Estamos volviendo más eficientes los motores. Nuestros ingenieros han desarrollado la tecnología de sincronizador de árbol de levas ​​​​​​​ para su uso en las exigentes aplicaciones de vehículos comerciales.

Cronograma de innovación

  • Camión con gente de los años 1920
    1931

    Un viaje de costa a costa que casi termina en tragedia despierta la idea de lo que ahora se conoce como el Jake Brake®

    Clessie Cummins casi fue atropellado por un tren que descendía por el terreno montañoso de Cajon Pass, CA, lo que lo inspiró a inventar el freno del motor, patentado en 1957.

  • Clessie Cummins en taller
    1955

    Clessie Cummins desarrolla un diseño original para freno de motor

    En su jubilación, Clessie Cummins comienza a estudiar cómo convertir su motor en un "freno" con su hijo, Lyle.

  • Freno Jake en chevy suburban
    1958

    Primer modelo de freno de motor evaluado en un motor Cummins JN-6 instalado en un GMC Suburban y probado en las colinas de Sausalito, California.

    Clessie Cummins, su hijo Lyle y Ray Hanson modificaron y alargaron el auto por un pie para acomodar el motor.

  • 1958

    Los intentos de comercializar patentes no tienen éxito

    La patente también es rechazada por múltiples fabricantes de motores.

  • Prototipo de freno de motor NH
    1959

    Clessie Cummins fabrica el prototipo del freno del motor NH

  • 1959

    Primer uso comercial de un freno de motor Jacobs

    Las primeras carcasas del retardador del diseño del prototipo se instalaron en un motor Cummins en Sheldon Oil en California.

    Camión Sheldon
  • Artículo de noticias sobre yates Clessie Cummins
    1959

    Jacobs Manufacturing compra los derechos de patente del freno del motor de Cummins

    Después de asistir a una demostración de frenos de motor en el yate de Clessie Cummins, Jacobs acepta fabricar frenos de motor como una forma de diversificar su negocio de mandriles de perforación.

  • 1960

    Se establece la "División Clessie L. Cummins" de Jacobs Manufacturing Company en West Hartford, Connecticut

    El primer logotipo tenía una configuración de doble C para Clessie Cummins y representaba un pico de montaña con dos mulas.

    Logotipo original de Cummins
  • Primeros materiales de comercialización para Cummins
    1960

    W. Page Wodell y Deloss Cummins, el hermano de Clessie, llevan a cabo un bombardeo de marketing de 5 semanas durante el verano de 1960

    Viajaron con la muestra del Modelo 20 y contrataron a 11 distribuidores.

  • 1961

    El freno de motor Jacobs se presenta oficialmente en una convención de ATA en la ciudad de Nueva York

    Comienza la fabricación del freno del motor Modelo 20 para el motor NH 220: se vendieron 368 frenos de motor en su primer año.

    Página de marketing de Jacobs Manufacturing Company
  • 1962

    Nuevos modelos desarrollados: 1962-1965

    1962: Modelo 25 para Cummins NH250, 1963: Modelo 71 para Detroit Diesel Series 71 1965: Modelo 67 para Mack 673

    Laboratorio de motores
  • Ilustración de la patente del freno del motor
    1965

    Se concede la patente del freno del motor

    La patente de Clessie Cummins "Sistema de control de combustible y frenado del motor del vehículo" se otorga en noviembre del 1965.

  • recorte de periódico de la planta de fabricación de Jacobs trasladando sus instalaciones a Connecticut
    1977

    La compañía comenzó su traslado a las instalaciones de Allen Manufacturing en Bloomfield, Connecticut

    Durante este tiempo, se desarrolló un laboratorio de investigación y desarrollo multimillonario. ​

  • 1980

    Assembly and Testing se traslada de West Hartford, CT a Bloomfield, CT

    Instalaciones de Jacobs Manufacturing Company
  • Ficha de hito nacional de ingeniería mecánica
    1985

    La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) nombra al freno® del motor Jacobs como el 81º Monumento Histórico Nacional de Ingeniería Mecánica

    El primer producto de la industria de camiones en recibir este honor.​

  • 1986

    Freno del motor Million Mile - Cummins Modelo 25B

    Freno del motor de millones de millas
  • 1986

    Danaher Corporation compra Jacobs el 1986 de julio

    La compañía pasa a llamarse Jacobs Vehicle Equipment Company y celebra su 25.º aniversario.

    Insignia del 25º aniversario de Jake Brake
  • Fabricación justo a tiempo para el freno jake
    1987

    Fabricación Just In Time (JIT) introducida en las instalaciones de Bloomfield

    El flujo de una sola pieza, la mejora continua y más transforman las operaciones de Bloomfield.

  • Jacobs celebra el millón de frenos Jake vendidos
    1992

    1 millones de frenos Jake vendidos

    Los empleados celebran los 1 millones de Jake Brakes vendidos durante sus primeros 30 años. En ese momento, el tiempo de fabricación pasó de un freno cada 18 días a uno en menos de dos minutos.

  • 1992

    Comienza el negocio de los frenos® de escape Jacobs​

    Freno de escape Jacobs
  • Se introduce el concepto de accionamiento de válvula variable
    1998

    Introducción del concepto de accionamiento variable de válvulas (VVA)

    Jacobs "contempla una integración total con los fabricantes de motores para el control de válvulas; accionar las válvulas del motor para cualquier propósito".

  • 1999

    2 millones de frenos Jake vendidos

    Además, comienza la producción del primer freno balancín dedicado totalmente integrado.

    Freno balancín dedicado
  • Tres millones de frenos Jake vendidos
    2004

    3 millones de frenos de motor vendidos

  • Planta de fabricación de Suzhou, China Jacobs
    2008

    Planta de fabricación abierta en Suzhou, China​

    Jacobs Suzhou abre sus puertas para servir al mercado local de China.

  • 2009

    4 millones de frenos de motor vendidos

    Jacobs se expande a nivel mundial, ganando penetración en el mercado con nuevas aplicaciones en Asia, Europa y América del Sur.

    Cuatro millones de brochetas de freno de motor vendidas
  • Insignia del freno de motor Jacobs del 50º aniversario
    2011

    Jacobs celebra su 50º aniversario durante todo el año.​

    Además, el primer camión con un freno de motor de alta densidad de® potencia comienza a hacer pruebas en carretera.

  • 2013

    5 millones de frenos Jake vendidos

    Los empleados celebran un hito importante para la empresa.

    Cinco millones de frenos de motor Jacobs vendidos
  • Camión con motor de alta densidad de potencia para demostración
    2016

    Un vehículo de demostración con freno de motor de alta densidad® de potencia (HPD ®) se lanza en Europa

    El vehículo muestra los beneficios del avanzado Jake Brake® a conductores, flotas y fabricantes de motores.

  • 2016

    Danaher Corporation escinde varias subsidiarias, haciendo que Jacobs Vehicle Systems forme parte de Fortive.​

    Logotipo Fortive
  • Interruptor de control de frenos Jake
    2017

    Celebra los 7 millones de frenos Jake vendidos y la presentación de la primera demostración de desactivación de cilindros (CDA)

  • 2018

    Altra Industrial Motion adquiere Jacobs

    Fortive anuncia un acuerdo para combinar negocios especializados y de automatización con Altra Industrial Motion Corp.

    Logotipo de Altra Industrial Motion
  • Banner del 60 aniversario
    2021

    Celebra el 60º aniversario junto con el hito de los 9 millones de frenos Jake vendidos.

  • Placa del Salón de la Fama del líder estadounidense de la industria y camiones para Clessie Cummins
    2021

    Clessie Cummins fue incluido en el American Trucking and Industry Leader Hall of Fame​

    Esta distinción reconoce a Cummins por sus 33+ patentes en EE. UU., incluyendo el freno del motor de liberación de compresión.

  • 2021

    Lanzamiento de la tecnología Jacobs® Fulcrum Bridge en el mercado off-highway

    La tecnología permite el uso de ajustadores hidráulicos de válvulas y un freno Jake.​

    Técnico probando producto en planta de fabricación
  • Laboratorio en las instalaciones de Suzhou, China Jacobs
    2022

    Se inaugura un laboratorio de dinamómetros de última generación en las instalaciones de Suzhou, China

    Lab apoya el desarrollo de productos locales.

  • Planta de fabricación de Cummins
    2022

    Comprado por Cummins

    La incorporación de las tecnologías Jacobs® brinda oportunidades de crecimiento para las plataformas de motores avanzadas actuales y futuras de Cummins.

  • Hombre conduciendo camión con aplicaciones en el tablero
    2022

    Lanzamiento de vehículos de demostración en los EE. UU., con tecnologías avanzadas de tren de válvulas

    Exhibe desactivación de cilindros, tecnología® de descompresión activa y freno de motor de alta densidad de® potencia.

  • 2022

    Gana el premio Diesel Progress Summit a la Tecnología de motor del año por sus frenos de motor de alta densidad® de potencia

    La tecnología HPD® de Jacobs proporciona una potencia de® frenado del motor líder en la industria.

    Tecnología de motor del año en los premios Diesel Progress Summit
  • 10 millones de frenos
    2023

    10 millones de frenos Jake vendidos

Conéctese con nosotros