Conductor de camión concentrado en la carretera
El diésel renovable y su papel en una energía más limpia

Cambiar a alternativas de combustible más limpias y sostenibles es más crucial que nunca. A medida que las industrias globales se esfuerzan por combatir el cambio climático, la demanda de diésel renovable y HVO está aumentando. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) estima que la capacidad de producción de diésel renovable de Estados Unidos podría alcanzar los 384,000 bpd, o 5.130 millones de galones anuales, para finales de 2025.

Dado que HVO comparte muchas propiedades con el diésel tradicional, es un combustible directo que se puede sustituir o mezclar fácilmente con el diésel tradicional.  A medida que crece el interés en esta alternativa simple y eficiente, nuestro equipo está a disposición para ayudarlo a usted y a su negocio a comprender y liderar la adopción del uso de HVO para que se mantenga encaminado en la transición hacia Destination Zero. 

camión en la carretera
Combustible HVO para una energía más limpia del motor y del generador

En Cummins, nos enorgullecemos de nuestra historia de innovación y diseñamos nuestros productos para integrar diésel renovable sin problemas. Dado que nuestra cartera de motores de vehículos y generadores de energía rara vez requiere modificaciones para utilizar HVO o R100, estamos haciendo que la transición al diésel renovable sea simple y directa. Conéctese con nuestro equipo de expertos para obtener más información sobre HVO y cómo puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos sostenibles.

Beneficios de cambiar de diésel a combustible HVO

HVO es diésel renovable producido a partir de aceites vegetales reciclados. El HVO contiene un 7 % menos de densidad de combustible, un contenido limitado de aromáticos y azufre, y un valor de cetano más alto que el diésel tradicional.

Solución directa

El HVO se puede sustituir directamente por diésel, lo que significa que no se necesitan cambios ni modificaciones para que los motores y generadores Cummins aprobados funcionen con combustibles HVO.

Reduzca las emisiones de carbono hasta en un 90 %

Aunque el combustible HVO tiene propiedades químicas y físicas similares al combustible diésel, puede ayudar a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero sin ninguna modificación necesaria.

Mejora del rendimiento del motor

El diésel renovable tiene un índice de cetano más alto que el diésel convencional, lo que ofrece una combustión más eficiente y mejora el rendimiento del motor.

Fácil almacenamiento y manejo

Puede seguir las mismas recomendaciones de mantenimiento, pulido de combustible y almacenamiento para HVO que para el diésel.

Preguntas frecuentes sobre diésel renovable

Sí, el HVO se puede combinar con diésel en cualquier proporción. Dado que las mezclas de diésel y HVO no afectan significativamente el rendimiento del motor, es fácil integrar el combustible HVO en su estrategia de combustible.  HVO es una parte clave de nuestro esfuerzo por ofrecer a los clientes la gama más amplia de alternativas de combustible con bajas emisiones de carbono a través de nuestra estrategia Destination Zero.

Leer más

HVO es un combustible similar al diésel, producido a través de un proceso conocido como hidrogenación. En la hidrogenación, los lípidos compuestos de hidrocarburos parafínicos, como aceites vegetales, sebo o aceite de cocina usado, se tratan con hidrógeno. Este proceso se produce a altas presiones y temperaturas, lo que da como resultado un combustible renovable y bajo en carbono que se puede mezclar con el diésel convencional.

Leer más

Conéctese con nosotros