Impulse un futuro más limpio con combustible de gas hidrógeno
El hidrógeno es una fuente de energía cada vez más popular y ofrece muchas oportunidades para las empresas que buscan descarbonizarse. El hidrógeno está fácilmente disponible y no libera dióxido de carbono (CO2), lo que lo convierte en un combustible alternativo prometedor.
En Cummins, comprendemos la importancia de cumplir con las normativas mientras atendemos las necesidades empresariales. A medida que las regulaciones evolucionan, estamos aquí para ayudarlo a navegar la transición energética e innovar hacia un futuro de energía más inteligente y limpia.
Tecnología de hidrógeno de Cummins
Al invertir en soluciones innovadoras de hidrógeno, estamos allanando el camino hacia la energía limpia que lo ayuda a cumplir con las regulaciones, reducir las emisiones y preparar su negocio para el futuro.
Por qué el combustible de hidrógeno es el futuro de la energía limpia
Como uno de los elementos más abundantes en el universo, el hidrógeno es una parte esencial de cómo las empresas pueden cumplir con sus objetivos de descarbonización y reducir su impacto ambiental.
Sin emisiones directas de CO2
La energía del hidrógeno reduce las emisiones de gases de efecto invernadero mediante celdas de combustible, que convierten el hidrógeno en electricidad para alimentar vehículos, liberando únicamente trazas mínimas de dióxido de carbono.
Renovable y fácilmente disponible
El hidrógeno es una fuente renovable que se puede producir fácilmente a partir del agua utilizando electricidad renovable. Se quema sin emitir gases de efecto invernadero.
Almacenamiento a largo plazo
El almacenamiento de hidrógeno a bordo de vehículos de motor es seguro y, con una presión de almacenamiento de 700 bar, permite un mayor almacenamiento de combustible a bordo y un rango extendido.
Capacidades de reabastecimiento rápido
Los motores de hidrógeno ofrecen tiempos de reabastecimiento rápidos y un rendimiento, durabilidad y confiabilidad similares a los del diésel. A diferencia de los vehículos eléctricos, los vehículos de hidrógeno no necesitan tiempo adicional para cargarse.
Explore recursos para entender el gas hidrógeno como combustible
El gas hidrógeno es una opción de combustible sostenible, accesible y adaptable. Nuestras soluciones de gas hidrógeno están allanando el camino para el combustible del futuro.
Beneficios del hidrógeno para aplicaciones fuera de carretera
Un motor de combustión interna de hidrógeno (ICE) puede funcionar en los mismos lugares que un motor de diésel para beneficiar a una amplia gama de industrias.
Comparación de motores y pilas de combustible de hidrógeno
Mientras que tanto los motores de hidrógeno como las celdas de combustible utilizan hidrógeno para alimentar vehículos, las celdas de combustible generan electricidad a partir del hidrógeno.
Explore el futuro de la generación de hidrógeno
Descubra las tecnologías de electrólisis de Cummins y cómo la empresa está innovando y estableciendo alianzas a largo plazo para construir una nueva economía del hidrógeno.
Preguntas frecuentes sobre el combustible de gas de hidrógeno
Las celdas de combustible de hidrógeno generan electricidad mediante una reacción electroquímica en la que el hidrógeno y el oxígeno se combinan para producir electricidad, agua y calor. Impulsan vehículos utilizando hidrógeno, un combustible de carbono cero, suministrando electricidad a un motor eléctrico. Los vehículos de hidrógeno con celdas de combustible (FCEV) son eficientes en condiciones de carga ligera o sin carga.
El hidrógeno se produce fácilmente a partir del agua utilizando electricidad renovable a través de un proceso llamado electrólisis. En esta reacción electroquímica altamente eficiente que tiene lugar en nuestro sistema electrolizador, el agua se convierte en hidrógeno y genera gas de hidrógeno. Este proceso no emite gases de efecto invernadero y es incoloro e inodoro.
El hidrógeno verde se produce utilizando fuentes de energía renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica para electrolizar el agua. La reacción resultante produce solo hidrógeno y oxígeno, lo que significa que el proceso no emite dióxido de carbono. El hidrógeno verde es el único color del espectro del hidrógeno que no genera emisiones nocivas de gases de efecto invernadero.
Los motores de hidrógeno son motores de combustión interna que queman hidrógeno como combustible. Son tan confiables y duraderos como los motores de diésel y tienen muchos de los mismos componentes, como el bloque del motor, el cigüeñal y las piezas de instalación. Los motores de hidrógeno también se ven, suenan y funcionan como motores de combustión interna.
El hidrógeno se puede entregar o producir in situ. Una estación de abastecimiento de hidrógeno permite repostar a los vehículos que utilizan un modelo de suministro gaseoso o líquido. A diferencia de los vehículos eléctricos, que pueden tardar mucho tiempo en abastecerse, los motores de hidrógeno ofrecen tiempos de reabastecimiento rápidos y un rendimiento, durabilidad y confiabilidad similares a los del diésel.