Gas natural renovable para un futuro sostenible
Cuando los materiales biodegradables se descomponen, liberan metano, que puede ser capturado y convertido en gas natural renovable (GNR). Este proceso proporciona una fuente de energía renovable y limpia, lo que hace que el GNR sea una valiosa adición a su estrategia de sostenibilidad.
Dado que el metano es el componente principal del gas natural, el GNR se puede usar indistintamente con el gas natural derivado de combustibles fósiles y en los motores de gas natural. Los combustibles alternativos como el GNR pueden ayudarlo a cumplir con las normativas y adoptar el uso de energía más limpia.
Pruebe los beneficios de adoptar el uso de GNR
Mantenga el rendimiento y la escalabilidad mientras reduce los GEI y las emisiones de CO2 con GNR, una alternativa más limpia al gas natural convencional y los combustibles fósiles.
Comparable al diésel
El GNR ofrece potencia y confiabilidad similares, a la vez que funciona de manera más silenciosa y con un impacto ambiental reducido.
Compensa los costos de combustible
Debido a que el RNG a menudo se puede producir en el país, el GNR ofrece estabilidad de precios y puede ayudar a las compañías elegibles para el programa estándar de combustible renovable de la EPA de los EE. UU. a ahorrar en los costos de combustible.
Proporciona flexibilidad
El GNR ayuda a reducir las emisiones netas de carbono a la vez que produce calor, genera electricidad y alimenta la flota.
Aprovecha la infraestructura existente
Nuestra red de reabastecimiento elimina la necesidad de construir nueva infraestructura y permite una transición sin problemas al GNR.
Explore conocimientos y recursos de expertos sobre gas natural renovable
Nuestro equipo está liderando la carga para hacer que la comprensión del gas natural renovable y sus beneficios sea accesible.
Cómo lograr que su flota pase a usar motores de gas natural
Descubra los pasos para una transición sin problemas y un plan efectivo, incluido lo que necesita saber sobre educación vial, mantenimiento y una estrategia de reabastecimiento de combustible.
Disponibilidad de GNR hoy y para el futuro
Estados Unidos puede ser capaz de producir 36 mil millones de GGE equivalente de GNR cada año por 2040, suficiente para alimentar alrededor de dos tercios de todos los vehículos de diésel en el país.
Las tecnologías de combustible limpio de Cummins respaldan la energía del gas natural
Con un diseño innovador, características de seguridad avanzadas y una red de asistencia a nivel nacional, estamos liderando el camino hacia trenes motrices de gas natural de emisiones casi nulas.
Consideraciones de seguridad para vehículos de gas natural
Estamos comprometidos a mantener a los conductores seguros, y nuestros motores de combustión interna incorporan elementos de diseño de seguridad adaptados a la tecnología de gas natural.
Preguntas frecuentes sobre el gas natural renovable
El GNR a veces se conoce como biometano o biogas mejorado. Cuando los materiales biodegradables se descomponen, liberan metano y se someten a digestión aeróbica, un proceso en el que las bacterias descomponen la materia orgánica. Este proceso produce materiales orgánicos como el biogas, que se pueden capturar y convertir en gas natural. Con solo una limpieza y refinamiento menores, el biogás es capaz de generar calor y electricidad.
El GNR difiere de los combustibles fósiles porque se produce a partir de residuos biodegradables. Cuando estos materiales biodegradables se descomponen, se libera metano. Este metano luego se captura y se convierte en GNR. Debido a que el metano es el componente principal del gas natural, el GNR es intercambiable con el gas natural derivado de combustibles fósiles.
El metano es el componente principal del GNR, que es químicamente casi idéntico al gas natural convencional. Sin embargo, el GNR es neutro en carbono porque se origina a partir de residuos orgánicos fermentados, como lodos de depuradora o estiércol de animales. Según la fuente de energía, la intensidad de carbono del GNR puede incluso llegar a ser "subcero".
Los expertos utilizan un índice de carbono negativo para evaluar el impacto ambiental de varios combustibles. Un combustible se considera carbono negativo cuando reduce la cantidad de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. La intensidad de carbono del GNR depende del tipo de materia prima utilizada para producirlo. Esto significa que de dónde deriva el GNR determina su lugar en la escala y si se considera o no negativo en carbono.