Productores de invernaderos comerciales
La cogeneración les ofrece a los productores de invernadero un sistema de energía independiente en el sitio que genera ganancias y revoluciona la eficiencia de los invernaderos.
Con base en generadores de gas natural y combustión pobre, la CHP aprovecha la potencia de casi todos los sistemas a través de la captura y reutilización del calor de escape residual y dióxido de carbono (CO2). En comparación con los invernaderos tradicionales alimentados por servicios públicos y calderas, la CHP logra una utilización y un ahorro energético máximo del 2 por ciento, lo que proporciona una reducción de hasta el 30 por ciento en costos de energía y un aumento de hasta el 30 por ciento en beneficios.
La CHP consolida los siguientes recursos para los productores de invernadero:
- Electricidad para luces y otras operaciones de invernadero
- La energía térmica suministra calefacción en el sitio
- La fertilización con CO2 estimula la producción agrícola en hasta un 30 por ciento
- La energía sobrante puede venderse de vuelta a la compañía local de servicios públicos
Les damos a los productores de invernadero una ventaja competitiva
La CHP es la tendencia del futuro para los productores de invernadero al darles una ventaja en un ámbito competitivo que requiere mayor producción, más calidad y un producto más ecológico proveniente de fuentes sustentables. Con nuestra experiencia en la implementación de CHP en invernaderos, Cummins les ofrece a los productores acuerdos contractuales que les permiten aprovechar este potencial sin tener que absorber los costos de propiedad. Al brindar productos de mayor calidad a partir de técnicas de cultivo fructíferas de menor consumo, la CHP es beneficiosa tanto para los consumidores como para los productores.