Was ist Biodiesel?

Von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik

Sattelschlepper auf der Autobahn

Der Weg zu geringeren Emissionen erfordert die Verfügbarkeit und den Einsatz einer Reihe von Kraftstoffarten, wodurch Cummins Inc. in einer einzigartigen Position ist, um bei dieser Energiewende eine Führungsrolle zu übernehmen. Destination Zero ist unsere Strategie, die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) zu beschleunigen und gleichzeitig die Luftqualität zu verbessern, indem wir unseren Kunden die breiteste Palette an Energietechnologien zur Verfügung stellen, um ihre Energiewende individuell gestalten zu können.

Für Kunden mit Dieselmotoren, die ihre Kohlenstoffemissionen senken möchten, aber noch nicht bereit sind, neue Technologien zu integrieren, ist Biodiesel ein Kraftstoff, der ihre Ziele unterstützen kann. Kunden können Biodieselmischungen in ihre Flotte integrieren, um sofortige Auswirkungen auf ihre Kohlenstoffemissionen zu haben.

Biodiesel erklärt

Biodiesel ist ein erneuerbarer, biologisch abbaubarer Kraftstoff, der im Inland aus Pflanzenölen, tierischen Fetten oder recyceltem Restaurantfett hergestellt wird und allgemein als Altspeiseöl bezeichnet wird.

Biodiesel hat ähnliche Eigenschaften wie Dieselkraftstoff, im Gegensatz zu Benzin oder gasförmigen Brennstoffen, und kann daher in Motoren mit Kompressionszündung verwendet werden. Gängige Biodieselmischungen wie B20 bieten eine ähnliche Motorleistung, Zündung, Drehmoment und Ergiebigkeit wie Diesel.

Das Herzstück der Biodieselproduktion ist ein chemischer Prozess, der als Umesterung bekannt ist. Bei der Transesterifikation entstehen Moleküle, die Fettsäuremethylester oder FAM Wenn tierische Fette oder Pflanzenöle in einem Umesterungsprozess mit Ethanol oder Methanol reagieren, wandelt der Prozess Fette und Öle in Biodiesel und Glycerin, ein Nebenprodukt, um.

Die Verfügbarkeit von Biodiesel nimmt zu, da immer mehr Produktionsstätten in den USA auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Kraftstoffquellen reagieren. Im Jahr 2020 wurden in den Vereinigten Staaten etwa 2 Milliarden Gallonen Biodiesel produziert. [1] Über 1.300 Tankstellen im ganzen Land bieten Biodiesel an, was den Kraftstoff zu einer leicht verfügbaren Option für Flotten im ganzen Land macht, die ihr Geschäft mit umweltfreundlicheren, alternativen Kraftstoffen betreiben möchten. [2]

Die Verwendung von Biodiesel hat auch einen unmittelbaren und spürbaren Einfluss auf den CO₂-Fußabdruck eines Unternehmens. Ob in reiner Form oder als Mischung mit herkömmlichem Diesel, Biodiesel bietet eine vielseitige Lösung zur Reduzierung von Emissionen, da der Kraftstoff erneuerbar ist. 

Welche Arten von Biodieselmischungen gibt es?

B100, reiner Diesel, wird in den meisten Motoren nicht häufig verwendet. Er dient in erster Linie als Benchmark, wird aber aufgrund des Risikos von Leistungs- und Wartungsproblemen bei Motoren, die nicht speziell für die Verbrennung von Biodiesel auf Reinheitsgrad modifiziert wurden, nicht regelmäßig verwendet.

Stattdessen kann Biodiesel in einer Reihe von Mischungen erhältlich sein. Ein Gemisch bezieht sich auf das Gemisch von Biodiesel mit herkömmlichem Diesel und/oder erneuerbarem Diesel. Die Mischungen können bis hinunter zu B7 reichen, das ist 7 % Biodiesel und 93 % Diesel, B5 - 5 % Biodiesel mit 95 % Diesel und B2 - 2 % Biodiesel mit 98 % Diesel.

Die am häufigsten verwendete Mischung ist B20, eine 20%ige Biodieselmischung. Flotten, die ihre Kohlenstoffintensität in aktuellen Fahrzeugen senken wollen, nutzen diese Mischung, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Was sind die Vorteile der Verwendung von Biodiesel?

Durch die Umstellung auf Biodiesel kann die Kohlenstoffintensität mit minimalen Investitionen gesenkt werden. Als Drop-in-Kraftstoff ermöglichen Biodieselmischungen den Betreibern von Fahrzeugen mit Cummins-Antrieb einen nahtlosen Übergang zu sauberer Energie und die Nutzung der bestehenden Infrastruktur, um ihre Emissionsziele effektiv zu erreichen. 

Biodiesel kann dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen im Lebenszyklus und die Scope-1-Emissionen der Kunden, die direkt durch den Betrieb ihrer Maschinen entstehen, zu senken.

Moderne Dieselmotoren sind auf Kraftstoff angewiesen, um den Schmierprozess zu unterstützen und vor Verschleiß und Schäden zu schützen. Bei Dieselkraftstoff wurde durch die Entfernung des Schwefels zur Herstellung von ultraschwefelarmem Diesel (ULSD) der größte Teil der Schmierfähigkeit aus dem Kraftstoff entfernt. Die Beimischung von nur 2 Prozent Biodiesel ersetzt diese Schmierfähigkeit. Ein ordnungsgemäßes Schmiermittelmanagement kann dafür sorgen, dass Motoren ruhiger, kühler und leiser laufen. Es erhöht auch die langfristige Haltbarkeit.

Die Kohlenstoffintensitätswerte sind bei Biodiesel niedriger als bei Mineralöldiesel. Die Verwendung von Biodiesel reduziert die Kohlenstoffemissionen im Lebenszyklus, da das bei der Verbrennung von Biodiesel freigesetzte Kohlendioxid durch das Kohlendioxid ausgeglichen wird, das aus dem Anbau von Sojabohnen oder anderen Rohstoffen zur Herstellung des Kraftstoffs aufgenommen wird.

Die Dieselmotoren von Cummins sind auf Vielseitigkeit ausgelegt und voll kompatibel mit Biodieselmischungen, die die gleiche Zuverlässigkeit und Leistung wie Erdöldiesel bieten.* 

Dies ist ein weiteres Beispiel für unsere Mission, die Leistung von Flotten und den Geschäftsbetrieb zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Biodiesel.

Kann Biodiesel in meinem Cummins-Motor verwendet werden?

Alle Automobil- und Industriemotoren von Cummins sind mit B5-Biodiesel kompatibel. Die meisten Dieselmotoren von Cummins sind für die Verwendung von Biodieselmischungen bis B20 zugelassen. Cummins HELM-Plattformen™ und moderne Dieselmotoren unterstützen Kunden auf ihrem Weg zur Reduzierung von Emissionen durch Biodiesel-Kompatibilität. 

Die Motorentechnologie von Cummins trägt dazu bei, die Energiewende voranzutreiben und sicherzustellen, dass unser Unternehmen und unsere Motoren gut positioniert sind, um auch Unternehmen und Flotten auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wenden Sie sich an uns bei Cummins, um unsere fachkundige Beratung zu hören und mehr über unsere hochmodernen Lösungen zu erfahren, einschließlich Motoren und Stromgeneratoren, die auf Ihre Nachhaltigkeitsziele zugeschnitten sind.


*Weitere Informationen zu zugelassenen Mischungen finden Sie in der motorspezifischen Serviceliteratur.

[1] https://www.cummins.com/news/2022/10/20/state-adoption-among-alternative-fuels

[2] https://afdc.energy.gov/stations/#/find/nearest?country=US&fuel=BD

Autor-Profil

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik

Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Energiebereich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine wohlhabendere Welt zu schaffen. Seit 1919 Jahren liefern wir innovative Lösungen, die Menschen, Güter und Volkswirtschaften voranbringen. Unsere fünf Geschäftssegmente – Engine, Components, Distribution, Power Systems und Accelera™ by Cummins – bieten ein breites Portfolio, darunter fortschrittliche Diesel-, Elektro- und Hybridantriebsstränge; integrierte Stromerzeugungssysteme; kritische Komponenten wie Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungen, Getriebe, Achsen und Bremsen; und emissionsfreie Technologien wie Batterie- und elektrische Antriebssysteme. Mit globaler Präsenz, fundiertem technischem Know-how und einem umfangreichen Servicenetz liefern wir zuverlässige, hochmoderne Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und unterstützen sie mit unserer Destination Zero-Strategie bei der Energiewende. Wir schaffen Werte für Kunden, Investoren und Mitarbeiter und stärken Gemeinschaften durch unsere globalen Prioritäten im Bereich der Unternehmensverantwortung: Bildung, Gleichberechtigung und Umwelt. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana, beschäftigt weltweit etwa 67.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 33,7 Milliarden US-Dollar.