Energie für die Zukunft
Der Geschäftsbereich Motoren von Cummins feiert die Erfolge in diesem Jahr und blickt auf die Zukunft, um in 2024 Jahren mehr zu erreichen
Von Tamra Knudsen, Brand Journalist
2023 hat sich mit zahlreichen Meilensteinen und Produkteinführungen, die im Laufe des Jahres angekündigt wurden, als ein weiteres aufregendes Jahr für Cummins Inc. und sein Team der Engine Business Unit (EBU) erwiesen. Die EBU ist das Herzstück der fünf Geschäftsbereiche des Unternehmens, das hochmoderne Diesel-, Erdgas- und andere Motoren für den On-Highway- und Off-Highway-Einsatz entwickelt und herstellt.
Es steht außer Frage, dass die Mitarbeiter der EBU stolz darauf sind, das Versprechen der Marke in Bezug auf Innovation und Zuverlässigkeit in allem, was sie tut, zu leben und den zahlreichen Kunden von Cummins anhaltendes Vertrauen zu gewährleisten und jedes Jahr fast 1,2 Millionen fortschrittliche Motoren auszuliefern.
Da sich das Jahr dem Ende zuneigt und 2024 kurz vor dem Start steht, ist es nur angebracht, darüber nachzudenken, was die EBU in diesem Jahr getan hat und wie sie sich auf das vorbereitet hat, was noch kommen wird. Von Meilensteinen in der Produktion seiner Motorenwerke bis hin zu neuen Partnerschaften und Übernahmen – hier sind nur einige der denkwürdigen Highlights, die die EBU in 2023 Jahren der Welt vorgestellt hat:
- Markteinführung des X10 kraftstoffunabhängigen Motors: Zu Beginn des Jahres kündigte Cummins seinen neuen X10-Motor an, der 2026 in Nordamerika auf den Markt kommen wird. Als nächstes in der kraftstoffunabhängigen Motorenserie von Cummins ist der X10 einzigartig positioniert, um sowohl mittlere als auch schwere Anwendungen zu bedienen, und spielt eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der Kundenanforderungen. Obwohl der Motor zunächst in Europa und Nordamerika erhältlich sein wird, werden andere Regionen folgen, um den X10 auch in weiteren Off-Highway-Märkten verfügbar zu machen. Erfahren Sie mehr über den X10.
- Historische Investitionen in Höhe von 1 Milliarden US-Dollar in das EBU-Produktionsnetzwerk: Im April kündigte Cummins Investitionen in Höhe von mehr als 1 Milliarden US-Dollar in seinem gesamten US-Motorenproduktionsnetzwerk in Indiana, New York und North Carolina an. Die Investition wird die Modernisierung dieser Anlagen ermöglichen, um die ersten kraftstoffunabhängigen Motorenplattformen der Branche zu unterstützen, die mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen wie Erdgas, Diesel und schließlich Wasserstoff betrieben werden können und zur Dekarbonisierung der Lkw-Flotten des Landes beitragen. Die zusätzlichen finanziellen Investitionen spiegeln den zweigleisigen Ansatz von Cummins wider, sowohl motorbasierte als auch emissionsärmere Lösungen voranzutreiben, ein Ansatz zur Unterstützung der Interessengruppen von Cummins und des Einflusses von Cummins auf den Planeten. Lesen Sie mehr über die Investitionspläne von Cummins.
- Die Geschichte der Next Generation X15 in einer dreiteiligen Videoreihe: Als nächstes auf der kraftstoffunabhängigen 15-Liter-Plattform von Cummins folgt die Einführung des fortschrittlichen, sauberen Diesels Next Generation X15, der das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Verbrennungstechnologie demonstriert. Der X15 zeichnet sich durch eine verbesserte Treibhausgaseffizienz und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch aus, die auf der Betriebszeittradition von Cummins aufbauen. Er verfügt über eine fortschrittliche Telematik im gesamten System, um schnellere Diagnosen zu ermöglichen, die bei der Planung und Optimierung zukünftiger Wartungs- und Serviceanforderungen helfen. Werfen Sie einen Blick auf die Anfänge der X15-Geschichte und ihre Entwicklung.
- Predictive Service Insights of North America On-Highway-Anwendungen bieten: Im Spätsommer veröffentlichte Cummins ein neues Vorhersagemodell für den Schwerlastmotor X15, das Kunden einen vorausschauenden Service-Einblick bis zu 90 Tage vor einem möglichen Ausfall ihres Dieselpartikelfilter-Differenzdrucksensors (DPF) bietet. Auf diese Weise können Benutzer proaktiv einen Austausch planen und unnötige Ausfallzeiten vermeiden. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Predictive Service Insights.
Und bei Cummins ist noch viel mehr im Gange. Während Cummins als weltweit größter unabhängiger Motorenhersteller seinen Weg zu einem weltweit führenden Antriebsstranglieferanten fortsetzt, konzentriert sich das Unternehmen auf: Führend in kritischen Technologien, Zusammenarbeit mit marktführenden Kunden und Partnern, Erschließung und Aufrechterhaltung von Skaleneffekten; und die Verbesserung der Führungskultur. Diese Prioritäten, zusammen mit der Umsetzung des Markenversprechens von Innovation und Zuverlässigkeit bei allem, was Cummins tut, sichern das anhaltende Vertrauen der Kunden und tragen dazu bei, das Vermächtnis von Cummins zu unterstützen, ein weltweit führender Energieversorger zu sein, der für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit seiner Produkte bekannt ist.
Erfahren Sie mehr über all die kontinuierlichen Innovationen mit Cummins Engines auf dem Weg des Unternehmens zu einer nachhaltigeren Welt!
Autor-Profil
Tamra Knudsen, Brand Journalist
Tamra Knudsen ist Pressesprecherin bei Cummins und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Investitionsgütersektor, wo sie seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen der Unternehmenskommunikation tätig ist. Sie begann ihre Karriere in der Buchhaltung und durchlief zahlreiche Positionen in den Bereichen Finanzen, Marketing und Verwaltung, bis sie ihre Nische im Bereich der Kommunikation entdeckte. Ihre Leidenschaft ist es, transparente und aussagekräftige Inhalte zu erstellen, die die Leser über eine Vielzahl von Themen sowohl für externe als auch für interne Zielgruppen aufklären, informieren und ansprechen. Tamra schloss ihr Studium an der University of Wisconsin, Parkside, mit einem BS in Business Administration and Management ab.
Verwandte Themen
Verwandte Tags